- All news archive
- Solukon setzt auf Vakuumförderer von Piab in seiner neuen Pulversammelstation SFM-PCU
Solukon setzt auf Vakuumförderer von Piab in seiner neuen Pulversammelstation SFM-PCU
Augsburg, Deutschland
Im pulverbasierten 3D-Druck geht ein Trend zu immer größeren Bauteilen, die aufgrund ihrer Masse und Komplexität zwangsläufig automatisiert entpulvert werden müssen. Beim Entpulvern fallen wiederum immer größere Metallpulvermengen an. Für ein sicheres und schnelles Pulverhandling nach dem Entpulvern stellt Solukon eine automatisierte Pulversammelstation vor und setzt dabei Vakuumförderer von Piab ein.
Solukon hat sich der Frage angenommen, wie sich das Pulverhandling in den Solukon-Anlage und nach dem Entpulverungsprozess weiter verbessern lässt. Denn gerade bei den größeren Bauteilen fallen
mitunter enorme Mengen Pulver an. Mit der Solukon Powder Collection Unit (kurz SFM-PCU), einer vollautomatisierten Pulver-Sammelstation für Metallpulver macht Solukon mit Hilfe des Vakuumförderers piFLOW®i von Piab das Pulverhandling unmittelbar nach der Entpulverung einfacher und sicherer.
Das Funktionsprinzip der Pulversammelstation
Beim automatisierten Entpulvern gemäß der Solukon SPR®-Technologie sammelt sich das überschüssige Metallpulver im Bodentrichter der Entpulverungsanlage. Von dort wird es mithilfe des Vakuumförderers piFLOW®i von Piab während des Betrieb abgesaugt und schonend über einen Schlauch in einen großen Container der SFM-PCU gefördert. Von hier aus kann das kontaminationsfreie Produkt über eine neutrale Schnittstelle in eine Wiederaufbereitungsstation o.ä. überführt werden und steht für weitere Druckprozesse zur Verfügung.
Die Vorteile der Vakuumförderung
Da sich das Pulver zu jeder Zeit in einem geschlossenen System befindet, haben Anwender beim Entpulvern keinen direkten Kontakt mehr zum Pulver. „So erfüllen wir die höchsten Ansprüche des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und gehen den Weg hin zur staubfreien Fabrik konsequent weiter“, sagt Benedikt Lutzenberger, Mitarbeiter der Abteilung Product Care und Projektleiter der Pulversammelstation SFM-PCU. Da ein manuelles Ausschleusen des Pulvers entfällt, können größere Pulvermengen schneller abgeführt werden, was die Effizienz in der Entpulverung weiter steigert. Auch lässt sich die Solukon Entpulverungsanlage einfacher leeren und anschließend reinigen.
Warum Solukon auf Piab setzt
Solukon vertraut im Inneren seiner neuen Pulverförderungsstation auf Vakuumfördertechnik von Piab. Der in der SFM-PCU eingesetzte Förderer arbeitet hocheffizient, zuverlässig und ist einfach zu warten und zu reinigen. Damit erfüllt er alle Anforderungen und Erwartungen von Solukon. Solukon setzt bereits seit Jahren auf Piab-Förderer in seiner automatisierten Auspack- und Reinigungsstation SFP770. „Piab hat sich bereits vorhergehenden Projekten als sehr kompetenter und verlässlicher Partner für Pulverförderer erwiesen“, sagt Benedikt Lutzenberger.
Für mehr Informationen
Jennifer Maedicke, Marketing Activation Specialist Vacuum Conveying Division, Piab
Email: jennifer.maedicke@piab.com
Marina Haugg, Marketing & PR Manager, Solukon
E-Mail: m.haugg@solukon.de
Über Solukon
Die Solukon Maschinenbau GmbH ist ein international tätiges, modernes, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Montage und den Vertrieb von Reinigungskabinen für den industriellen 3D-Druck spezialisiert hat. Das 2015 von Andreas Hartmann und Dominik Schmid gegründete Augsburger Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von AM-Systemen und zugehörigen Peripheriegeräten und bietet eine breite Palette Industrieller Pulververarbeitungssysteme an. Seit 2022 vertreibt Solukon zudem eine Intelligente Software zur automatisierten Entpulverung strahlgeschmolzener Metallteile, den SPR-Pathfinder®. Solukon-Produkte erfüllen höchste Funktionalitäts- und Sicherheitsstandards und sind für die sichere und zuverlässige Entfernung von schwer zu handhabenden und reaktiven Materialien wie Titan und Aluminium zugelassen. Mit den Entpulverungssystemen für Metall hat sich Solukon als Marktführer auf dem Gebiet der industriellen Pulverentfernung etabliert.
Solukon Maschinenbau GmbH
Web: www.solukon.de
Über Piab
Piab entwickelt die Automatisierung durch fortschrittliche Greif-, Hebe- und Bewegungslösungen seit 1951 weiter. Piab glaubt an eine automatisierte Welt, in der keine Ressourcen verschwendet werden und keine Menschen verletzt werden. Piab ist eine globale Organisation mit einem Umsatz von ca. 2,5 BSEK, mehr als 1200 Mitarbeitern und 4 Geschäftsbereichen, die Kunden in mehr als 100 Ländern über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern bedienen.