- Erfolgsgeschichten
- Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung

Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert. Grundlage dieser kreativen Lösung waren Kenos® FlexiGrip KFG-Greifer und eine Reihe von Saugnäpfen von Piab.
Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat kürzlich ein erfolgreiches Projekt für einen Hersteller von Außenbeleuchtungsprodukten fertiggestellt. Dieses Projekt erwies sich als komplex, da die Kundschaft eine effizientere Handhabung bei der Montage und späteren Verpackung von Komponenten wie Gehäusen, Elektronik und Glas wünschte, ohne dabei die Produkte zu beschädigen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen integrierte MVQuadro die Lösungen von Piab, die sich in jeder Stufe des Produktionszyklus perfekt anpassen. Die neue Montage- und Verpackungslinie nutzt je nach Art der zu produzierenden Beleuchtung unterschiedliche Konzepte.
Die vakuumgesteuerte Lösung besteht aus anthropomorphen Armen, die ein Ringfördersystem bedienen und die Komponenten von Anfang bis Ende bewegen – vom Gehäuse, das die Kundschaft zur Verfügung stellt, über LEDs und Elektronikplatinen bis hin zur Montage von Glas und Verpackung und schließlich der Palettierung, die mit einem Cobot erfolgt.
Kenos® KFG-Flächengreifer eignen sich für die Handhabung empfindlicher elektronischer Komponenten, wie LEDs und Platinen. Abhängig von der Art des Scheinwerfers können diese Elemente in Form und Größe erheblich variieren. Aufgrund der Flexibilität der Kenos® KFG-Greifsysteme können diese Komponenten ohne Werkzeugwechsel montiert werden, wodurch Produktionsunterbrechungen vermieden werden – ein entscheidender Vorteil für die Effizienz der Produktionslinie.
In diesem Prozess werden die folgenden Saugnäpfe von Piab verwendet:
- piGRIP®-Saugnäpfe mit FXI 18-Shore-Lippe zum Greifen der Scheinwerfergehäuse
B-Saugnäpfe aus Silikon und antistatischem Polyurethan für die Handhabung von LED-Komponenten und Glas
piGRIP®-Saugnäpfe mit FXI 30-Shore-Lippe zum Palettieren von Kartons.
„Der Einsatz der Handhabungslösungen von Piab in unserer Montagelinie bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Obwohl die Geschwindigkeit keine Priorität hatte, ermöglichten die Effizienz bei der Aufrechterhaltung des Vakuums und die Sicherheit beim Greifen eine kontinuierliche Handhabung, wodurch die Zykluszeiten und die Betriebseffizienz optimiert wurden. „Die Lösungen von Piab zeigten eine große Anpassungsfähigkeit an die begrenzten Abmessungen des verfügbaren Raums und unterstrichen die Fähigkeit des Unternehmens, flexible Lösungen anzubieten“, sagt Eng. Vassallo, Maschinenbauingenieur bei MVQuadro, Projektleiter.
„Ein weiterer Grund, warum wir uns für Piab entschieden haben, ist die hervorragende technische Unterstützung und die gründliche Analyse der Anwendung. Der Kundschaft wird kontinuierlich geholfen, bis die optimale Lösung gefunden ist. Unser bekräftigtes Vertrauen in die Technologien von Piab unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Partner im Bereich der industriellen Automatisierung“, erklärt Eng. Vassallo.
Die Kenos®-Vakuumgreifsysteme von Piab wurden entwickelt, um Handhabungsprozesse in verschiedenen Industriesektoren zu vereinfachen. Es handelt sich um Greifer aus technischem Schaum oder Saugnäpfen, die für die Handhabung einer Vielzahl von Objekten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien konstruiert wurden. Sie können mit integrierter Vakuumerzeugung durch die mehrstufigen COAX®-Ejektoren von Piab ausgestattet werden (wie im Falle der von MVQuadro installierten Greifer) oder für eine externe Vakuumerzeugung vorbereitet werden.
Die Greifsysteme der Kenos® KFG-Serie können als Einzelgreifer verwendet oder zu einem Werkzeug am Ende des Arms (End-Of-Arm Tool, EOAT) kombiniert werden. Diese mittelgroßen Greifer bringen verschiedene Vorteile bei der Handhabung von Produkten mit unregelmäßigen, rauen und strukturierten Oberflächen und vervollständigen das Kenos®-Sortiment an Großflächengreifern.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro entwirft und implementiert automatisierte Anlagen und schlüsselfertige technologische Infrastrukturen für verschiedene Kunden und Branchen. Als strategisch und operativ tätiger Partner widmet sich das Unternehmen der Optimierung von Produktionsprozessen und der Steigerung des Geschäftsvolumens seiner Kundschaft. Etwa 70-80 % der Lösungen sind maßgeschneiderte Prototypen, die für einzigartige Anforderungen entwickelt werden.
MVQuadro bietet Beratungsleistungen von Machbarkeitsstudien bis hin zur mechanischen und elektrischen Konstruktion, Softwareprogrammierung und Endmontage. Jede Phase wird intern von einem Team qualifizierter Ingenieure und Techniker verwaltet, was eine schnelle Ausführung und hohe Anpassung gewährleistet. Diese Lösungen beinhalten modernste Techniken mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz.
MVQuadro agiert nicht nur in Italien, sondern auch in ganz Europa und den USA und betreut Kunden in verschiedenen Industriesektoren.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com