Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Den richtigen Cobot-Greifer für die Handhabung von Kosmetika finden

Veröffentlicht 16.02.2022
Den richtigen Cobot-Greifer für die Handhabung von Kosmetika finden

Für die Kosmetikindustrie ist es eine besondere Herausforderung, Produkte in Kartons zu verpacken, die sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Vertriebspartner richten, von großen Abteilungen in Kaufhäusern oder Flaggschiff-Filialen bis hin zu kleinen Kosmetikgeschäften. Heutzutage wird diese Aufgabe oft von einer Armada von Arbeitern erfüllt, die jeden Gegenstand von Hand auswählen und in eine bestimmte Schachtel legen. Die Möglichkeit zur Automatisierung liegt auf der Hand, ist aber auch eine Herausforderung, da sie ein extrem hohes Maß an Flexibilität erfordert, damit sich eine Investition wirtschaftlich lohnt.

Der UR Plus-zertifizierte Kenos® KCS-Greifer von Piab addressiert dieses Thema der Kosmetikindustrie, die eine Lösung benötigt, viele kleine Artikel auf unterschiedliche Weise für verschiedene Filialtypen zu kombinieren.

Universal Robobts, ein Pionier und Innovator bei der Entwicklung von Cobots für die Fertigungsindustrie, ist ein Spezialist für die Bereitstellung von Automatisierungslösungen, die Aufgaben gemeinsam mit der menschlichen Belegschaft lösen. Während die Cobots einfach zu bedienen und schnell zu implementieren sind, hängt die Flexbibilität jedoch häufig von der Greifertechnologie ab. Um die Vision von Universal Robots zu unterstützen, eine sofort einsatzfähige Lösung bereitzustellen, muss der Greifer nahtlos in die Plug-and-Play-Plattform UR Plus integriert werden, die eine einfache Installation und Implementierung ermöglicht. Die Startphase beim Einsatz von neuen UR Plus zertifizierten Greifern wird durch die vom Greiferhersteller entwickelten UR-Caps erheblich verkürzt. Hierbei handelt es sich um kleine Programme, die Handy-Apps ähneln und es dem Benutzer ermöglichen, innerhalb weniger Minuten einen neuen Greifer auf einem Univerval Robots Cobot ohne detailliertes Programmier-Know-how in Betrieb zu nehmen. Der Kenos® KCS-Greifer von Piab ist jetzt mit dem entsprechenden UR-Cap ausgestattet und auf der UR Plus Solutions-Website aufgeführt. Jeder Greifer, der im Kosmetikvertrieb eingesetzt wird, muss die Flexibilität bieten, alle Arten von Produkten in jeder Form und Verpackungsart handhaben zu können, sei es Kartons, Beutel, Tuben oder Glasbehälter.

Insbesondere in der Kosmetikindustrie mit ihrem großen Mix aus vielen verschiedenen kleinen Produkten sind Kunden auf flexible Automatisierungslösungen angewiesen, die alles bewältigen können, was vor ihnen liegt, damit sich die Investition lohnt. Mit der Flexibilität des Kenos® KCS-Greifers von Piab können Kunden in der Kosmetikindustrie Produkte jeder Form oder Oberfläche auswählen und platzieren, sodass sie problemlos mehrere verschiedene Teile mit nur einem Endeffektor handhaben können.

Der Kenos® KCS-Greifer von Piab besteht aus einer separaten Pumpeneinheit, die eine modulare Vakuumerzeugung auf kleinstem Raum integriert, und einer Greifereinheit. Beide sind durch ein Schnellwechselsystem verbunden. Der Hauptgreifer besteht aus einem technischen Schaumstoff, der sich an eine Vielzahl von Konturen anpassen und somit verschiedene Teile flexibel aufnehmen kann. Dadurch entfällt in vielen Fällen die Notwendigkeit einer genauen Identifizierung eines Werkstücks sowie der Definition von Greifflächen. Dementsprechend ist in vielen Anwendungen ein Wechsel des Greifers beim Wechseln der zu handhabenden Teile nicht erforderlich. Der Cobot ist sofort für verschiedene Prozesse einsatzbereit. Neben der größtmöglichen Flexibilität im Anwendungsbereich werden Zeit- und Kosteneinsparungen durch kürzere Ausfall- und Umrüstzeiten erzielt. Dazu trägt auch bei, dass die abgenutzte Schaumschicht einfach ausgetauscht werden kann, ohne den gesamten Greifer austauschen zu müssen. Für den direkten Umgang mit Lebensmitteln kann der Greifer auch mit einem speziellen, von der FDA zugelassenen technischen Schaum ausgestattet werden. Für besondere Anwendungen wie die Handhabung von Plastiktüten mit Konzentraten oder Granulaten hat Piab eine weitere Greifereinheit entwickelt, die über das Schnellwechselsystem einfach ausgetauscht werden kann.

Flexibel in Bezug auf Formen und Oberflächen, die gehandhabt werden können, sowie in Bezug auf die Platzierung der zu handhabenden Produkte sind ein Plus für die Kosmetikindustrie. Für den Kenos® KCS-Greifer von Piab spielt es keine Rolle, ob sich ein Produkt genau an einem speziell geplanten Ort befindet - er kann es aufnehmen, solange seine Schaumstoffoberfläche den größten Teil des Produkts festhalten kann.

Die Greifereinheiten zeichnen sich durch ihr kantenloses Design aus. Aufgrund der abgerundeten Seiten und der Oberfläche des technischen Schaums wurden mögliche Verletzungsgefahren weitgehend ausgeschlossen. Dies macht die Greifereinheiten besonders sicher bei Cobots, die frei mit Menschen zusammenarbeiten.

Die Pumpeneinheit ist mit der neuen Generation, der leistungsstarken COAX® SX-Vakuumtechnologie von Piab ausgestattet. Die leichte piCHIP-Einheit ist eine kleine, integrationsoptimierte Vakuumpumpe und wurde aufgrund ihres nahezu geräuschlosen Betriebs ausgewählt. Damit ist sie sich ideal für den Einsatz direkt neben dem Bediener geeignet. Da COAX®-Ejektoren bis zu doppelt so schnell wie andere Ejektoren sind und dreimal mehr Durchfluss liefern als herkömmliche Ejektoren mit identischem Luftverbrauch, kann die piCHIP-Einheit auch bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck eine hohe Leistung liefern. Unabhängige Vergleichstests am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden haben gezeigt, dass die Piab-Ejektoren im Vergleich zu Ejektoren anderer Hersteller deutlich weniger Druckluft benötigen, um die gleiche Leistung zu erzielen. Dies macht sie besonders energieeffizient. Dementsprechend reduziert ihre Verwendung die Kosten für die Bereitstellung von Druckluft und damit die Gesamtproduktionskosten. Dies ist ein weiterer wichtiger Faktor in zunehmend wettbewerbsorientierten Branchen, zumal die Handhabung und Platzierung eines Produkts selbst kein Mehrwertfaktor in der Produktion darstellt.

Wollen Sie merhr erfahren? Sprechen Sie uns an!


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen