Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da

Veröffentlicht 03.11.2021
Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da

Mit Piab’s neuem Greifer können Sixpacks mit Kartonumhüllung sicher, schonend und ohne Abdrücke zu hinterlassen automatisch gehandhabt werden. Damit steht der Getränkeindustrie eine neue Lösung zur effizienteren Verpackung und Palettierung von Flaschen zur Verfügung.

Nach verschiedenen Gesprächen mit Kunden aus dem Anlagenbau und der Getränkeindustrie war für Piab’s Experten klar, ein Greifer für das einfache automatische Handling von Sixpacks mit Kartonummantelung muss her. Denn so werden gerade Bier und bierhaltige Mixgetränke angeboten und müssen entsprechend von der Getränkeindustrie verpackt und palettiert werden. Die Schwierigkeit bei der Automatisierung dieses Prozessschritts bestand bisher darin, dass mechanische Greifer die Flaschen nicht von oben an den Kronkorken aufnehmen können, da diese in der Regel mit einer Banderole aus Aluminium oder Papier versiegelt sind, die dabei beschädigt würde. Gleichzeitig ist der Karton sehr dünn und labil und muss entsprechend schonend gehandelt werden. Auch soll der Greifer keine Abdrücke auf der Kartonage hinterlassen, damit nicht der Eindruck besteht, die Verpackung sei beschädigt.

Die Vakuumspezialisten von Piab unter der Leitung von Bernd Gries Manager Global S-Accounts entwickelten deshalb einen speziellen Greifer mit Rechtecksaugern. Die Rechtecksauger nehmen das Sixpack an nur drei Stellen auf. Um zu verhindern, dass aufgrund der großen Saugfläche der Karton in diese hineingezogen wird und Abdrücke entstehen, entwickelte das Piab Team einen entsprechenden Loadsupport als Teil der Saugnäpfe. Dieser verhindert, dass die Pappe mit eingezogen wird.

Der Greifer wird im 3D-Druck Verfahren hergestellt und kann so entsprechend einfach an unterschiedliche Sixpackgrößen angepasst werden. Am schnellsten geht dies über die austauschbaren Wangen, die der Stabilisierung des Sixpacks im Greifer beim Handling dienen.

Der Greifer enthält neben den Rechtecksaugern Piab’s leistungsstarke COAX® Vakuumejektoren. Pro Rechtecksauger ist ein COAX® Ejektor dezentral integriert. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Handhabung, denn jeder Ejektor arbeitet unabhängig von den anderen. Sollte also aufgrund von Verschmutzung ein Ejektor ausfallen, wird der Sixpack weiterhin zuverlässig von den anderen beiden gehalten.

Um ein schnelles Ablegen des Sixpacks zu ermöglichen verfügt der Greifer über einen automatischen Abblasimpuls. Dieser reinigt gleichzeitig den Ejektor, Kanäle und Saugnapf.

Für Kunden, die über Industrie 4.0 Schnittstellen verfügen, bietet der Greifer Abfragemöglichkeiten zu Vakuumprozessdaten.

Wollen Sie mehr erfahren? Sprechen Sie uns an!


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen