- Neuheiten
- Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen
Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen

Durch den Einsatz der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Automation Technology eine Falt-, Füge-, Montage- und Nietlinie für verzinkte Bleche entwickelt und gebaut, die nicht nur die Zykluszeiten, sondern auch die Sicherheit der Bediener optimiert.
Automation Technology, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung, hat seine Erfahrung und sein Fachwissen genutzt, um eine automatisierte Fertigungslinie für einen führenden italienischen Hersteller von Fertigteilen zu entwickeln und zu bauen. Der Erfolg des Projekts hing von der Implementierung der Kenos® KVG-Greifer von Piab ab, die in verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses eine entscheidende Rolle spielten, von der Handhabung glatter und gewellter Bleche bis hin zur Endmontage.
Um den unterschiedlichen Anforderungen des Produktionsprozesses gerecht zu werden, hat Automation Technology spezielle Greifsysteme entwickelt: Eines mit vier Kenos® KVG-Greifern für die Anfangs- und Zwischenstufen (Falten, Wellen und Fügen) und ein weiteres mit sechs Kenos® KVG-Greifern für die Nietstufe, bei der die aus zwei oder drei Elementen bestehenden Wände und Türen zusammengefügt werden.
„Die Kenos®-Greifer erwiesen sich als besonders effizient bei der Handhabung der Bleche unseres Kunden, die sehr empfindlich sind, eine maximale Dicke von 0,35 mm haben und einen festen und zuverlässigen Griff erfordern“, sagt Giampaolo Giacometti, Mechanical Engineering Manager bei Automation Technology. „Wir haben uns für die Kenos®-Greifer aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer Fähigkeit, mit unterschiedlichen Blechoberflächen umzugehen, entschieden. Wir zogen sie Systemen mit mehreren Saugnäpfen vor, die für diese spezielle Anwendung nicht zuverlässig genug und wartungsintensiver gewesen wären.“
„Mit den Kenos®-Greifern können unterschiedliche Formate ohne Werkzeugwechsel gehandhabt werden. Dadurch werden die Maschinenausfallzeiten erheblich reduziert und die Produktivität gesteigert“, fügt Edoardo Carretta, Inhaber von Automation Technology, hinzu.
Dank der Roboterlinie und der Technologie von Piab konnte der Systemintegrator von Borgaro Torinese (Turin) die manuelle Arbeit erfolgreich ersetzen und somit das mit der Presse verbundene Verletzungsrisiko beseitigen.
Die Kenos® Vakuumgreifsysteme von Piab wurden entwickelt, um Handhabungsprozesse in verschiedenen Industriesektoren und Anwendungen zu rationalisieren. Dieses vielseitige Sortiment basiert auf Flächengreifern oder Saugnäpfen und ist in der Lage, eine Vielzahl von Objekten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien zu handhaben. Bei Automation Technology wurden die installierten Kenos® Greifsysteme mit dem integrierten COAX® Vakuumerzeuger von Piab mit mehrstufigen Ejektoren ausgestattet. Alternativ erfolgt die Vakuumerzeugung extern, z. B. mittels eines Ejektors mit Seitenkanalgebläse.
Die Kenos® KVG-Serie, die in zwei Breiten erhältlich ist, KVG60 (wie von Automation Technology verwendet) und KVG120, ist in Bezug auf Länge, Art der Schaum- oder Saugnapf-Bohrung, interne Technologie (selbstschließende Rückschlagventile oder kalibrierte Löcher) oder Vakuumerzeuger vollständig anpassbar und ermöglicht die Handhabung verschiedener Objekte in unterschiedlichen Industriebereichen, von Möbeln bis hin zu Verpackungen.
Die COAX®-Technologie zur Vakuumerzeugung von Piab wurde entwickelt, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig ein sicheres und schnelles Greifen zu gewährleisten, dank des hohen anfänglichen Vakuumflusses. Selbst bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck liefert die Ejektoreinheit optimale Leistung. Unabhängige Vergleichstests, die vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Ejektoren von Piab deutlich weniger Druckluft benötigen, um das gleiche Ergebnis wie die Ejektoren anderer Anbieter zu erzielen, wodurch die Kosten für die Druckluftversorgung und die gesamten Herstellungskosten reduziert werden.
Automation Technology Srl
Automation Technology Srl verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der industriellen Automatisierung und ist auf die Entwicklung schlüsselfertiger Roboteranlagen und -linien spezialisiert. Dies macht das Unternehmen zum idealen Partner für Unternehmen, die an die technologische Entwicklung in Verbindung mit der Produktionslogik glauben und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt steigern wollen.
Jedes Projekt beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der Kundenbedürfnisse, um die beste Lösung in Bezug auf Produktivität und Kapitalrendite zu finden.
Automation Technology ist in allen Industriesektoren tätig und verwaltet den gesamten Prozess, von der Konstruktion bis zur Wartung und der Unterstützung nach der Aktivierung der Systeme. Um das Potenzial der Roboterlinien voll auszuschöpfen, bietet das Unternehmen auch Schulungen für die Bediener an, damit diese immer auf dem neuesten Stand sind.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien
www.piab.com