- Neuheiten
- Voranschreitende Automatisierung - Förderung von Schüttgütern mit der neuen Produktserie von Piab
Voranschreitende Automatisierung - Förderung von Schüttgütern mit der neuen Produktserie von Piab

Nur eine breitere Nutzung der Automatisierung kann zu höherer Produktivität in der Fertigung führen. Lösungen für die Vakuumförderung von Pulvern, Granulaten und kleinen Partikeln müssen einfach anzupassen, effizient und nachhaltig sein. Der piFLOW® Batch Volume Optimization (BVO) sorgt für eine gleichmäßige und optimale Befüllung des Förderers. Mit dieser neuen Produktserie von Vakuumförderern trägt Piab zu der Weiterentwicklung von Arbeitsplätzen in der Fertigung bei.
Der Automatisierungsgrad in den Märkten für Lebensmittel, Pharmazeutika und Chemikalien entwickelt sich aufgrund der Anpassung neuer Lösungen weltweit rasant. Die Akzeptanz steigt dank der offensichtlichen Vorteile der Automatisierung, wie der verbesserten Produkthygiene und der Sicherheit der Mitarbeiter. Gestiegene Verbrauchererwartungen und gesetzliche Vorschriften zwingen Hersteller zu einer Neubewertung ihrer Prozesse, aber es gibt immer noch einige Gründe, warum sie nicht investieren. Zurzeit bestehen Fertigungsanlagen oft aus separaten Automatisierungsinseln, in denen Prozessschritte nicht vollständig miteinander verknüpft sind.
Einer der Hauptkritikpunkte an der Anpassung ist die mangelnde Bereitschaft von Unternehmen für neue Technologien. Eine hohe Fluktuationsrate und der Mangel an geschulten, kompetenten Arbeitskräften und Technikern erschweren den Wechsel. Daher müssen alle neu eingeführten Geräte so benutzerfreundlich wie möglich sein, um die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter zu verkürzen und die Möglichkeit menschlicher Fehler zu verringern.
Piab hat alle oben genannten Anforderungen bei der Entwicklung der neuen Produktserie piFLOW® Batch Volume Optimization in Ergänzung zum Standardangebot an piFLOW®-Vakuumförderern berücksichtigt. Die Füllhöhen-Optimierung (BVO) ist einfach zu warten, entspricht den Industriestandards und erhöht die Produktivität drastisch.
Der Förderer nimmt die Produkte an einem Aufgabepunkt auf und gibt sie chargenweise in einen Empfangsbehälter oder eine Maschine ab. Die Füllhöhen-Optimierung (BVO) verfügt über einen Niveausensor. Sobald der Förderer gefüllt ist, löst der Sensor automatisch die Entleerung aus. Auf diese Weise können die Mitarbeiter den Förderer schnell einrichten und die automatisierte Niveauerkennung bietet eine zusätzliche Sicherheit, die das Gerät vor ungeplanten Wartungsarbeiten schützt.
„Auch robuste Industriegeräte werden von Menschen benutzt – wir können nicht erwarten, dass Automatisierungstechniken akzeptiert werden, nur weil sie schwer zu verstehen sind. Das funktioniert genauso wie bei der Einführung neuer mobiler Technologien oder anderer persönlicher Geräte. Wenn wir es schaffen, die Funktionsweise zugänglich zu machen, wird die Anpassung für die Benutzer leicht sein.“ – sagt Laura Katinaite, Leiterin des Produktmanagements der Vakuumförderung. Sie fügt hinzu: „Piab ist ein echter Pionier benutzerfreundlicher Lösungen. Wir sind ein schwedisches Unternehmen mit einer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung industrieller Prozesse – es liegt in unserer DNA. Wir sind überzeugt, dass diese neue Produktserie für Betriebe, die einen Umstieg von der manuellen Handhabung oder mechanischen Förderung planen, einfach anwendbar sein wird. Mit der Verwendung von Vakuumförderung werden die Anwender die Erfahrung machen, dass das Handhaben von Pulver einfach ist.“
Die Füllhöhen-Optimierung (BVO) entspricht einem mittleren Automatisierungsniveau in der piFLOW®-Reihe. Die gesamte Produktreihe umfasst die bekannte und zuverlässige Standardproduktserie bis hin zu piFLOW p SMART, einer vollautomatischen Lösung für die Vakuumförderung. Für jede Anwendung gibt es einen maßgeschneiderten piFLOW®.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Klara Stumpf, Produktmarketing-Spezialistin der Vakuumförderung
Tel: +46 70 294 22 04
E-Mail: klara.stumpf@piab.com
Über Piab
Piab sorgt seit 1951 für eine Weiterentwicklung der Automatisierung durch fortschrittliche Greif-, Hebe- und Handhabungslösungen. Wir glauben an eine automatisierte Welt, in der keine Ressourcen verschwendet und keine Menschen verletzt werden. Mit einem Jahresumsatz von ca. 1,9 Milliarden SEK, 900 Mitarbeitern und einer weltweiten Präsenz in mehr als 100 Ländern helfen wir unseren Kunden täglich, ihre Abläufe zu verbessern. Seit 2018 ist Piab im Besitz von Patricia Industries, einem Teil von Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.