Batteriehandhabung mit den neuen BXP ESD Saugnäpfen - Immer auf der sicheren Seite
BXP ESD ist eine neue Serie modularer Saugnäpfe, die entwickelt wurde, um empfindliche Komponenten in Batterien, Brennstoffzellen und Elektronik vor den negativen Auswirkungen elektrostatischer Entladungen während der Handhabung zu schützen. „Wir sind stolz darauf, unseren Automobilkunden in einer Zeit, in der dieser Sektor boomt, diese nützliche Innovation anbieten zu können“, sagt Anders Falk, Automotive Product Manager bei der Abteilung Vacuum Automation bei Piab.
Elektrostatische Entladungen (Electro-Static Discharge (ESD)), ein plötzlicher Stromfluss zwischen zwei Objekten, sind ein negativer Nebeneffekt für viele Fertigungsindustrien. ESD stellt nicht nur eine Gefahr für das Personal dar, sondern kann auch empfindliche Batteriekomponenten oder elektronische Geräte beschädigen, was letztlich zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen kann.
Das Problem wird in der Regel durch den Einsatz von externen antistatischen Geräten gelöst, die mit dem Inneren der Fabrik und den Maschinen verbunden sind. Doch diese Vorrichtungen führen nicht nur zu höheren Kosten und höherem Wartungsaufwand, sie können unter Umständen auf ohnehin schon engem Raum schwer umsetzbar sein. Außerdem können sie die Bewegung der Maschine einschränken.
Um den Kunden zu helfen, dieses Problem zu überwinden, hat Piab eine neue Saugnapf-Serie entwickelt, die mit ESD-Schutztechnologie ausgestattet ist.
„Der BXP ESD ist ein neuartiger modularer Saugnapf, der für die Handhabung empfindlicher Objekte in jedem Herstellungsprozess von Batterien oder Brennstoffzellen entwickelt wurde. Es besteht aus ESD DURAFLEX, einem halbleitenden Polyurethan, das entwickelt wurde, um das Erden von gehobenen Objekten zu ermöglichen. Durch die Erdung wird sichergestellt, dass statische Elektrizität sicher abgeleitet wird“, sagt Anders Falk, Automotive Product Manager bei der Abteilung Vacuum Automation bei Piab.
Unabhängig von der gewählten Größe deckt der neue BXP ESD-Saugnapf einen Oberflächenwiderstand von 106 bis 109 Ω (Ohm) ab und gewährleistet so die Sicherheit und Unversehrtheit von Batterien, Brennstoffzellen und elektronischen Bauteilen in jeder Handhabungssituation. Diese Spanne wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und genehmigt.
Neben den antistatischen Eigenschaften ist ESD DURAFLEX flexibel und langlebig, da es die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Vor der Montage wird jeder Saugnapf mit einer speziellen leitfähigen Armatur verbunden, die den Anti-ESD-Anforderungen entspricht. Die Installation ist jedoch genauso einfach wie bei normalen Saugnäpfen.
„Mit dieser integrierten Vorrichtung erleichtert Piab die Ableitung schädlicher statischer Elektrizität, ohne die Maschinen mit schwerem Gerät zu belasten. Wir sind stolz darauf, unseren Automobilkunden in einer Zeit, in der dieser Sektor boomt, diese nützliche Innovation anbieten zu können“, sagt Anders Falk abschließend.
Die neuen BXP ESD-Saugnäpfe können auf piab.com konfiguriert und bestellt werden.