piCOMPACT®23 SMART jetzt mit IO-Link Klasse B erhältlich
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/contentassets/c31cbb6074e244afa7f420a34b8cab1f/picompact23-smart-now-available---default-1120x400px.jpg?ref=FF5F348020)
Piab erweitert das piCOMPACT23 SMART-Programm um IO-Link Klasse B mit getrennten Leistungsbereichen zwischen Aktor- und Sensorstromversorgung.
In Roboterzellen mit hohem Sicherheitsgrad ist die Stromversorgung für Aktoren und Sensoren getrennt, um die Verletzungsgefahr für Personen zu vermeiden, welche die Zelle während der Wartung oder Instandhaltung, z. B. nach einem Not-Aus, betreten. Die piCOMPACT®23 SMART mit IO-Link Klasse B ermöglicht ein höheres Maß an Sicherheit durch die interne Trennung der Stromversorgung von Ventilen und Sensoren. Im Falle eines Stromausfalls oder einer Notabschaltung kann die Stromversorgung der Ventile unterbrochen werden, während die Sensoren weiterhin mit Strom versorgt werden, so dass z. B. das Vorhandensein von Teilen und das Vakuumniveau weiterhin überwacht werden können.
Die piCOMPACT®23 SMART kombiniert IO-Link Klasse B mit einer bistabilen Ventiloption und ermöglicht eine noch höhere Sicherheit bei Stromausfall oder Not-Aus, da das bistabile Ventil in seiner letzten Position bleibt. Befindet sich der Ejektor im Energiesparmodus (ES), schaltet sich das Ventil unter Verwendung einer gespeicherten Energiereserve ein, sodass ein Vakuum erzeugt und das Objekt gesichert wird.
Die IO-Link Klasse B Option ist jetzt im piCOMPACT®23 SMART-Konfigurator erhältlich.
Die·wichtigsten Kundenvorteile
- piCOMPACT®23 SMART mit IO-Link Klasse B ermöglicht ein höheres Maß an Sicherheit in Roboterzellen durch die Trennung der Spannungsversorgung für Aktoren und Sensoren.
- piCOMPACT®23 SMART IO-link Klasse B in Kombination mit der Option „Bistabiles Ventil“ verbessert die Sicherheit weiter, indem die Vakuumerzeugung reaktiviert wird und damit das Objekt auch dann gesichert ist, wenn sich der Ejektor im Energiesparmodus befindet.