piSAFE® – jetzt noch sicherer
piSAFE® ist seit einigen Jahren ein sehr geschätzter Teil der Piab Produktpalette mit erhöhten Sicherheitsfunktionen. Während der zuverlässige Vakuumejektor nun aufgerüstet wird, bleibt der Fokus auf Sicherheit erhalten. Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit sind jedoch als neue gesunde Voraussetzungen hinzugekommen.
Seit der Einführung im Jahr 2021 ist piSAFE® eindeutig die erste Wahl für Vakuum-Ejektoren, bei denen ein außergewöhnlich hohes Maß an Sicherheit beim Greifen für einen stabilen Herstellungsprozess erforderlich ist. Das Hauptmerkmal ist das Vakuum-Sicherheitsventil, das das Vakuumniveau in dem COAX®-basierten Ejektor jederzeit aufrechterhält.
„Abgesehen von den Ejektoreigenschaften ist das Vakuum-Sicherheitsventil das eigentliche Herzstück in diesem kompakten Gehäuse“, sagt Anders Falk, Produktmanager für den Automobilbereich bei der Abteilung Vacuum Automation bei Piab. „Die Aufgabe ist klar: Das angehobene Objekt muss sicher gehalten werden, unabhängig davon, ob die Druckluft-Zufuhr ein- oder ausgeschaltet ist, und unabhängig davon, ob die Umschaltung absichtlich erfolgt oder ein Systemfehler vorliegt. piSAFE® ist unerbittlich!“
Diese Qualität hat dazu geführt, dass piSAFE® besonders in anspruchsvollen Automobilanwendungen wie dem Karosseriebau und der Glasmontage geschätzt wird, wo ein herabfallendes Teil schwerwiegende Folgen hätte.
Da das angebotene Sicherheitsniveau bereits zufriedenstellend war, wurden während der Überarbeitung durch die F&E-Abteilung von Piab zum piSAFE® 2.0 weitere Anforderungen auf die Liste gesetzt.
„Das neue piSAFE®-Programm ist in vielerlei Hinsicht vielseitiger als seine Vorgänger“, fährt Anders Falk fort. „So verwendet beispielsweise die VSV-Variante nur eine Zufuhr für die Vakuumeinspeisung und die Freigabefunktion, was sie mit vielen zentralen Vakuumsystemen kompatibel macht, darunter auch unsere piCOMPACT®-Plattform. piSAFE® ist auch insofern nachhaltiger, da es jetzt mit einem Schalldämpfer ausgestattet werden kann, der zu einem lärmfreien Arbeitsumfeld beiträgt.“
Das piSAFE®-Konzept ist jetzt in vier voll konfigurierbare Produkte unterteilt, so dass der Kunde den für ihn passenden Funktionsumfang wählen kann:
- piSAFE® – voll ausgestattete Ejektoreinheit mit Sicherheitsfunktionen
- piSAFE® Vakuum-Sicherheitsventil (VSV) – gleiche Sicherheitsfunktionalität, zur Verwendung mit einer externen Vakuumpumpe
- piSAFE® Vakuum-Sicherheitsventil MINI (VSV MINI) – Sicherheitsfunktionen in einem minimierten Format
- piSAFE® Montagehalterung – Vielseitige Halterung zur Verwendung mit piSAFE®-Produkten, anderen Systemen wie unserem piSTAMP® oder einfach als Saugnapfhalterung für externe Vakuumquellen.
Der Konfigurator wurde entsprechend aktualisiert und enthält nun für jedes der vier Produkte eine Produktkarte. Die neue Version von piSAFE® enthält neben der Produktaufteilung folgende Verbesserungen:
- VSV – Gemeinsame Einspeisung mit Schnellbelüftungsventil (AQR NC), d. h. ein Schlauch für Einspeisung und Freigabe, statt jeweils einer für beide. Bessere Kompatibilität, einfachere Installation und geringerer Wartungsaufwand.
- Für ein gesünderes Arbeitsumfeld sind jetzt Schalldämpfer optional erhältlich. Schützt das Gehör des Personals, das täglich mit dem Prozess zu tun hat.
- Neue Anbauteile verfügbar – 32 mm Kugelgelenk, 16 mm Sperrstift und ein spezieller Niveauausgleich, der sich zweckmäßig für Ihre Anwendung konfigurieren lässt.
„Ich freue mich, unseren Kunden aus der Automobilindustrie all diese Neuerungen vorstellen zu können. Mit diesen Verbesserungen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass piSAFE® zu den sichersten und vielseitigsten Produkten für Ejektoren in diesem Segment gehört“, fasst Anders Falk zusammen.