- Piab Blog
- Je dünner die Lippe, desto besser der Grip
Je dünner die Lippe, desto besser der Grip! Die X-Factor-Serie – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes von Piab stehen

Als Senior Design Engineer und Teil des Teams für konzeptionelles Systemdesign innerhalb der Abteilung Forschung und Entwicklung hatten ich und meine Kollegen die Aufgabe, den MX-Saugnapf zu entwickeln. Die Idee zur Entwicklung des MX-Saugnapfes kam bereits vor vielen Jahren auf, als ich eine Fabrik für Gummimischungen auf Gotland besuchte, in der für einen Kunden sehr dünnes Polyurethan (PU) hergestellt wurde, wodurch ich sofort an eine Saugnapflippe dachte.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jedoch kein konkretes Projekt. Mit dem Beginn des E-Commerce-Booms wurde klar, dass ein vielseitiger Saugnapf benötigt wird, der Plastikbeutel und Kartons in derselben Anwendung wirklich gut handhaben kann. Insbesondere die Handhabung von Beuteln wird immer komplizierter, da sie aus dünnerem und biologisch abbaubarem Material bestehen. So kam die Idee eines Saugnapfes mit einer sehr dünnen Lippe aus einem extrem haltbaren Material wie PU wieder auf, um dem Verschleiß solcher Anwendungen standzuhalten.
Während ich die Idee einige Zeit ad acta gelegt hatte, begann die Realisierung durch die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen in den Niederlanden, das einen ähnlichen Kunden wie Amazon hatte. Sie entwickelten einen Greifer für E-Commerce-Anwendungen, benötigten jedoch unsere Unterstützung. Daher kamen wir ins Spiel und haben ihnen beim Design des Greifers geholfen. Durch dieses Projekt wurde mir klar, dass wir einen universellen Saugnapf in unserem Portfolio benötigen, um ein Austauschen der Saugnäpfe bei der Handhabung verschiedener Produkte zu vermeiden. Im E-Commerce dreht sich alles um Geschwindigkeit und die Handhabung von verschiedenen Objekten. Dies hat meinen ersten Gedanken zur Entwicklung des MX-Saugnapfes ausgelöst.
Als wir unserem langjährigen Lieferanten die ersten Zeichnungen vorstellten, lehnte er ab und glaubte nicht, dass er eine so dünne Lippe herstellen könnte. Es waren mehrere Durchläufe sowie eine Änderung der Produktionsprozesses erforderlich, um einen stabilen Ablauf in der Massenproduktion des MX-Saugnapfes zu erreichen.
Nachdem ich acht Jahre bei Piab gearbeitet hatte und wir dieses Jahr unser 70-jähriges Firmenjubiläum feiern, betrachtete ich den MX-Saugnapf als Spiegelbild aller anderen Saugnäpfe, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden. Er wurde also von all diesen Saugnäpfen in Bezug auf das Design sowie das technische Know-how beeinflusst. Das gebündelte Fachwissen dieser Saugnäpfe floss so in die Entwicklung des MX-Saugnapfes mit ein. Ohne die früheren Entwicklungen und Erfahrungen mit den vorherigen Saugnäpfen wäre der MX-Saugnapf nicht möglich gewesen.
Die Flexibilität und Freiheit, die ich bei meiner Arbeit in der Entwickung habe, ist ein weiterer wichtiger Teil für mich. Daraus resultiert natürlich eine Menge Verantwortung. Ich selbst kann entscheiden, wie ich Dinge tue, und habe die Freiheit, neue Dinge zu erforschen und auszuprobieren. Der Geist von Piab besteht nicht darin nein zu sagen, sondern zu überlegen, wie wir es schaffen können. Jeder ist offen für neue Ideen.
Für mich ist das Produkt nicht so wichtig wie die Unternehmenskultur. Als ich mich für diese Position beworben habe, fand ich sogar, dass Vakuumtechnologie etwas langweilig klingt. Aber die Atmosphäre in der Abteilung Forschung und Entwicklung sowie in allen anderen Abteilungen bei Piab ist wunderbar und sehr aufgeschlossen. Das motiviert mich, über mich selbst hinauszuwachsen und Innovationen wie den MX-Saugnapf zu entwickeln.