Piab revolutioniert die Konfiguration von Vakuumsystemen mit dem OVM Pro 3D Tool
Piab hat das OVM Pro 3D vorgestellt, ein Online-Tool zur Konfiguration, Simulation und Optimierung von Vakuumsystemen. „OVM Pro 3D ist ein wichtiger Schritt für das Design von Vakuumsystemen“, sagt Josef Karbassi, amtierender Präsident der Vacuum Automation Division.
Seit Piab seine führende Position im Bereich der Vakuumautomatisierungstechnik eingenommen hat, sucht das Unternehmen nach Wegen, den Systemdesignprozess für alle Kunden weltweit zu vereinfachen.
„Kurz gesagt, wir wollten die Konfiguration und Optimierung von vakuumgesteuerten Systemen für jeden Interessierten zugänglich machen“, sagt Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer der Vacuum Automation Division.
Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung können Johnny Skagersjö und sein Team nun stolz die Lösung präsentieren. OVM Pro 3D, was für 'Optimal Vacuum Management Professional' steht, nutzt fortschrittliche digitale Modellierung und Simulation, um den Systemdesignprozess online zu vereinfachen. Es bietet eine Reihe von Vorteilen, von Kontrolle und Effizienz bis hin zu erheblichen Kosteneinsparungen.
„OVM Pro 3D ist ein wichtiger Schritt in der DIY-Konfiguration und -Optimierung von Vakuumsystemen. Unser Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und detaillierte Leistungsdaten soll den Prozess intuitiver und fehlerfreier machen“, sagt Josef Karbassi, amtierender Präsident der Vacuum Automation Division.
Offenes Online-Format
Die OVM Pro 3D Software wird im offenen Online-Format auf piab.com bereitgestellt und ist mit Funktionen ausgestattet, die darauf abzielen, die Benutzererfahrung zu verbessern und detaillierte Leistungsanalysen zu ermöglichen. Einige der herausragenden Funktionen umfassen:
Komplettes Design: Nach dem Login startet der Designprozess basierend auf den Anforderungen des Unternehmens und der Prozesse des Benutzers und bietet eine vollständige Integration der umfangreichen Palette von Piab Vakuum-Ejektoren, Saugnäpfen, Greifern, Fittings und Zubehör.
Text- und Symbolanleitungen: Detaillierte Anleitungen werden während des gesamten Designprozesses bereitgestellt, einschließlich Beschreibungen und technischer Daten wie tatsächlichen Druckluftbereichen für ausgewählte Ejektoren und optimalen Drücken.
Hebekraftdiagramm: Diese Funktion zeigt die gesamten horizontalen und vertikalen Kräfte während des gesamten Zyklus an, mit separaten Leistungsdaten für Saugnäpfe, die die niedrigsten und höchsten Werte hervorheben.
Visualisierung von Energie- und Stromverbrauch: Die Anwendung visualisiert den Kompressorleistungsverbrauch und hilft den Benutzern, die Größe und Kapazität des benötigten Kompressors zu verstehen und zu dimensionieren. Der geschätzte tägliche Stromverbrauch des Kompressors (8-Stunden-Schicht) wird ebenfalls angezeigt, um Diskussionen über Energiekosten zu unterstützen.
Positionierung der Leistungsdaten: Leistungsdaten sind bequem auf der linken Seite mit einer Scroll-Funktion platziert. Das Überfahren der Daten mit der Maus zoomt auf das spezifische Produkt und dimmt ausgeschlossene Komponenten, was eine klarere Ansicht der Leistungsdaten wie der Zeit zum Erreichen des eingestellten Vakuumniveaus in diesem Knoten ermöglicht.
Verwaltung der Schlauchlängen: Benutzer können Schlauchlängen direkt bearbeiten, die mit einem "Z" markiert und gesperrt sind, um ihre Länge beizubehalten, auch wenn Komponenten verschoben werden.
Klare Diagramme: Die Diagrammfunktion enthält eine Zoomfunktion für eine bessere Beobachtung in entscheidenden Zeiträumen, und eine visuelle Checkliste stellt sicher, dass alle Schritte vor den Berechnungen abgeschlossen sind.
"All diese Funktionen ermöglichen es, ein leistungsstarkes Vakuumsystem zu entwerfen, auch ohne vorherige Erfahrung in diesem Bereich", fügt Josef Karbassi hinzu
Anwendungen, die einen Unterschied machen
Eine der bemerkenswertesten Funktionen ist die Anwendung für Wellpappe. Diese Funktion umfasst einen Schritt-für-Schritt-Assistenten, um die in der Wellpappkartonschachtel verwendete Pappe zu definieren und dabei reale Leckageparameter und Vakuumlevel-Tests nachzuahmen.
Benutzer können die Qualität der Kartonversiegelung mit einem Schieberegler feinabstimmen, wodurch eine präzise Dimensionierung des Vakuumsystems für Kartonschachteln sichergestellt wird.
Ausblick
Piab setzt seine Innovations- und Entwicklungsarbeit fort und plant, in zukünftigen Updates weitere Funktionalitäten zu integrieren.
"Für diejenigen, die die Zukunft der Vakuumsystemkonfiguration erleben möchten, ist OVM Pro 3D jetzt verfügbar. Es verspricht einen effizienteren, genaueren und anpassbareren Ansatz für das Vakuumhandling. Aber wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Die Arbeit wird fortgesetzt, um alle Hindernisse zu beseitigen, die Kunden bei solchen Prozessen erleben könnten", schließt Josef Karbassi.
OVM Pro 3D ist bereits auf piab.com verfügbar. Neuigkeiten und Updates werden regelmäßig angekündigt und veröffentlicht.