- Blog Piab
- ¿Es seguro o incluso posible transportar materiales secos con tacones?
Blog: ¿Es seguro o incluso posible transportar materiales secos con tacones?

Sin duda no recomendaría recorrer el suelo de la empresa o la zona de molienda con tacones. La seguridad siempre debe ser lo primero cuando trabajas en un ambiente industrial ¿Eso significa que debes mantenerte alejado de las industrias si te encanta llevar tacones? No, gracias a la automatización y a la Industria 4.0, ya no tienes que hacerlo.
La Industria 4.0 ha ocupado un punto del orden del día de la dirección durante bastante tiempo, pero lo que vemos en realidad está bastante lejos de lo que se está debatiendo. Hoy en día, alrededor del 50% de nuestra actividad de transporte por vacío se genera ayudando a nuestros clientes a convertir procesos basados en la manipulación manual de materiales (semillas, polvos o gránulos transportados por personal operativo en cubos o contenedores) a procesos automatizados basados en la tecnología de transporte por vacío. Los materiales secos en forma de polvos o gránulos —desde huevo desecado hasta metal atomizado o píldoras para el dolor de cabeza— pueden transportarse mediante transportadores por vacío. En la trayectoria de la Industria 4.0, esta primera etapa ha dado como resultado mejoras significativas en la productividad y la seguridad de nuestros clientes. Nuestro lanzamiento más reciente, piFLOW®p SMART, representa la siguiente etapa de esta transformación industrial. Con este último producto, evolucionamos todavía más la automatización.
Gracias a la introducción del aprendizaje automático, después de unos pocos ciclos, piFLOW®p SMART sabe con qué tipo de material está tratando y se ajustará automáticamente para optimizar la forma en que se transporta el material. Ya no es necesario que los operarios reajusten las configuraciones entre diferentes lotes de materiales. piFLOW®p SMART lo hará por usted y con la máxima precisión que pueda ofrecer incluso el operario más experimentado.
Con nuestro primer paso alejamos al operario de la tarea de transportar material manualmente de A a B. Ahora, alejamos al operario del ajuste manual del transportador haciendo que el transportador se ajuste por sí mismo. Finalmente, es seguro y operativamente posible transportar materiales secos con tacones, a una distancia segura de la línea de producción, donde puede seguir el rendimiento del flujo de material en una pantalla táctil.