Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta

Publicado 7/7/2023
Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta

Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual. 

Nagyigmánd, Hungría 

Bayer Hungaria Kft. es una empresa global especializada en atención sanitaria y nutrición. La producción de polvos de recubrimiento para semillas de maíz que lleva a cabo debe ser eficiente y fácilmente manejable para cumplir con su propósito de contribuir a un futuro sostenible.

Antes de utilizar las soluciones de Piab, Bayer Hungaria Kft. utilizaba un antiguo elevador mecánico para desplazar bolsas de polvo de 25 (kg) a una máquina de recubrimiento situada a 20 metros sobre el suelo en su planta de Nagyigmánd. El uso del antiguo elevador mecánico requería mucho tiempo y provocaba pérdidas de producto y problemas ergonómicos que afectaban negativamente a los costes. 

Por lo tanto, Bayer buscó una alternativa que contemplara la automatización para el proceso manual de manipulación de materiales que utilizaba hasta ese momento. Su objetivo era mejorar la eficiencia del proceso de transporte y, al mismo tiempo, reducir los gastos.

Tech Con Hungaria, un distribuidor autorizado de Piab, encontró la solución óptima para este propósito: los transportadores piFLOW®f. PiFLOW®f fue la solución elegida por el poco espacio ocupado y su diseño cerrado que permite manipular materiales sin provocar derrames, así como unos costes y mantenimiento mínimos. 

Bayer Hungaria Kft. compró dos transportadores piFLOW®f: uno con una tubería horizontal de 17 metros y una tubería vertical de 20 metros. El otro con una tubería horizontal de 20 metros y una tubería vertical de 20 metros. El polvo que debe transportar el sistema presenta una consistencia fina y una densidad aparente de 0,54 (kg/l). 

"Gracias a los dos transportadores Piab, nuestro cliente puede llevar a cabo el transporte automático de polvo de forma continua y eficiente", afirma László Csenki, Venta Técnica de Tech Con Hungaria. 

En un principio, Bayer había solicitado una capacidad de transporte de 350 (kg/h). Sin embargo, gracias los ajustes optimizados de Piab, el sistema es capaz de alcanzar una capacidad máxima de 440 (kg/h), lo que ahorra mucho tiempo en el proceso de producción. La instalación de los transportadores Piab la realizó Tech-Con Hungaria, que también integró un sistema de dosificación rotativo, un bastidor para grandes sacos con una grúa y una tubería con una unidad de vaciado. 

Junto con los transportadores piFLOW®, el integrador de sistemas Tech-Con Hungaria instaló un sistema de dosificación giratorio, un bastidor para grandes sacos con una grúa y la tubería con una unidad de vaciado.  El PLC de Bayer gestiona la unidad de control del transportador.

Los transportadores piFLOW®f de Piab estuvieron a la altura de lo esperado en lo relativo al proceso de transporte de polvo de recubrimiento para semillas de maíz de Bayer Hungaria Kft. Con la instalación satisfactoria de la solución automatizada de Piab, Bayer Hungaria Kft. puede ahora continuar con su producción de productos de nutrición de una manera más eficiente.

Uno de los dos transportadores piFLOW®f instalados en la cuarta planta de Bayer Hungaria Kft.

Segundo transportador piFLOW®f instalado en la cuarta planta de Bayer Hungaria Kft.

Punto de alimentación con el soporte para grandes sacos y el alimentador giratorio. 

 

Antecedentes

piFLOW®f es un transportador ampliamente utilizado en la industria de la alimentación. Su cuerpo es de acero inoxidable (ASTM 304) y sus juntas, en contacto directo con el producto que se va a transportar, cumplen con las normativas FDA y las directrices de la UE. piFLOW®f también cuenta con certificación ATEX para polvo y gas. El transportador puede integrarse en un sistema existente o puede diseñarse para una línea totalmente nueva. Para dotar a la planta de mayor flexibilidad, piFLOW®f puede colocarse sobre un bastidor móvil para usarlo en distintas estaciones a lo largo de la línea de producción. Las aplicaciones típicas en las que se utiliza son el transporte de productos en polvo y gránulos, molinos de alimentación, pantallas vibratorias, mezcladores y en la carga y descarga de grandes sacos. Todos los transportadores piFLOW®f se suministran con una bomba de aire con tecnología COAX® de Piab, la forma más eficiente desde el punto de vista energético de crear vacío, o con una bomba electromecánica. 

 

Bayer Hungaria Kft.

Bayer Hungaria Kft. forma parte del Grupo Bayer, que cuenta con más de 150 años de historia en el sector de las ciencias de la vida con competencias básicas en sanidad y agricultura.

Ante el crecimiento de la población mundial y la también creciente esperanza de vida, el Grupo Bayer está ayudando a encontrar soluciones a algunos de los principales desafíos de nuestro tiempo gracias a una amplia cartera de productos innovadores que garantizan un suministro adecuado de alimentos, piensos, materias primas y la mejor atención médica. 

El Grupo Bayer está formado por tres divisiones: Farmacéutica, Salud del consumidor y Ciencias de cultivos. En 2021, el grupo lo constituían 374 empresas en 83 países. 

La división de Ciencias de cultivos es líder mundial en producción de semillas, protección de cultivos y control de plagas. 

Acerca de Piab  

En Piab desarrollamos la automatización con soluciones sostenibles para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente en un mundo automatizado. Dotamos de habilidades de agarre a los robots, hacemos que los materiales fluyan y ayudamos a los humanos a elevar cosas. Queremos mejorar el mundo. Esta ambición está detrás de todo lo que hacemos. Está en cada idea, cada interacción, cada producto y cada solución que ofrecemos. Nuestros clientes pertenecen a todos los sectores: alimentación, automoción, packaging, logística y almacenaje, comercio electrónico, electrónica, productos químicos, farmacéuticos y de fabricación general.

La visión de Piab es la de un mundo automatizado en el que no se desperdicien recursos y se priorice la salud y la seguridad de las personas.

Con una cifra de ventas anual de unos 2000 millones de coronas suecas y 1000 empleados, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes en más de 100 países a través de una red de filiales y distribuidores.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Más información:  

Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turín, Italia
www.piab.com

 


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar