- 새소식
- 단순함을 향한 복잡한 여정
단순함을 향한 복잡한 여정

당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. Piab은 항상 당사 제품 사용자와 긴밀한 유대 관계를 유지하는 것이 중요하다고 강조해 왔으며, 오늘날 더 빠른 기술 변화와 더 많은 변화가 일어나는 세계를 볼 때 이는 더욱 의미가 있습니다.
R&D는 Piab의 필수 분야로, Piab는 진공 이송 공정의 단순화를 위해 힘쓰고 있으며, 이를 점점 더 신뢰할 수 있는 분야가 되도록 노력하고 있습니다. 동일한 응용 프로그램은 없으며 이송 문제를 해결하는 것은 흥미로운 도전 과제입니다.
따라서 당사는 사용 편의성을 염두에 두고 전자동 진공 컨베이어를 개발했습니다. 사용자가 시작 버튼을 누르면 컨베이어가 자동으로 설정됩니다. 모든 설정은 재료 또는 레시피별로 저장할 수 있으며, 재료 변경으로 설정을 불러올 수 있습니다. 당사는 현재 piFLOW®p 제품군의 자동 튜닝이라는 솔루션을 제공하며, 이 솔루션은 ECU-15 전기 제어 장치와 함께 작동합니다.
매년 당사의 진공 이송 사업부는 매년 모든 사람이 특정 주제와 관련된 아이디어를 개발할 수 있는 사내 혁신 공모전인 piDEA를 개최하고 있습니다. 고객과 가장 많이 접촉하는 영업 및 애플리케이션 엔지니어를 포함하여 모든 사람이 참여합니다. 이 사내 공모전에서 우리는 자동화 솔루션의 주요 이점에 대한 많은 아이디어와 피드백을 받았습니다. 자동 튜닝과 이러한 피드백을 바탕으로 우리는 이를 더 단순화할 수 있다면 더 많은 사용자가 이용할 수 있겠다는 것을 깨달았습니다.
진공 컨베이어 충전 타이머는 과충전으로 인한 필터 손상을 방지하여 운영자 측의 인적 오류 가능성을 줄여주기 때문에 설치가 필요한 가장 중요한 파라미터라고 판단했습니다. 이는 이송된 배치 부피를 최적화하고 컨베이어의 필터를 보호함으로써 가능합니다. 당사는 또한 이 제품을 우리의 모든 제어 장치 및 piFLOW®f, i, fc 및 p 제품군을 포함하여 식품, 제약 및 화학 산업에서 사용 가능한 진공 컨베이어와 호환되도록 만들고 싶었습니다.
개발 과정은 매우 흥미로웠습니다. 저는 디자인, 실험실 테스트, 자동화와 관련된 일을 할 수 있기 때문에 이 일을 정말 좋아합니다. 제어 논리를 배우고 개발하는 것은 저에게 가장 도전적이고 가장 흥미로운 부분이었습니다. 물론 아이디어에서 인증된 제품으로 제품의 형태가 변하는 것을 보는 것도 좋았습니다.
논란의 여지가 있을 수 있지만 제품 개발을 특히 복잡하게 만든 것은 단순성에 대한 요구였습니다. 신제품은 모듈식이어야 했습니다. 제대로 작동하는 진공 이송 시스템의 다른 모든 구성 요소와 맞게 설치 및 작동해야 했습니다. 당사는 또한 스웨덴에서 말했듯이 표준 진공 컨베이어의 청소 및 유지 관리의 용이성을 유지해야 했습니다. 우리는 목욕물과 함께 아기를 버리지 않는 것을 목표로 했습니다.