- 새소식
- 효율적인 목재 흡착이송 시스템을 위한 Piab Kenos KVG 그리퍼
스트래핑 시스템에서 원목 러너의 유연하고 효율적인 흡착이송.

Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.
Officina Meccanica Sestese의 수직 스트래핑 시스템인 모델 08L은 멜라민 목재 패널의 패키지를 압축, 소형 및 안정화하기 위해 개발되었습니다. 이 기계는 폭 16mm, 두께 0.8~1.0mm의 열 밀봉 폴리에스테르 스트랩으로 여러 번의 바인딩이 가능하여 팩을 자동 포장합니다.
흡착이송할 팩의 크기는 높이가 최소 60mm에서 폭이 최대 2180mm, 길이가 5700mm까지 다양합니다.
견고하고 컴팩트한 ‘모듈식’ 스트래핑 헤드는 최대 4~7초 사이의 사이클 시간으로 고객이 요구하는 스트래핑 사이클을 수행할 수 있는 모든 기능을 갖추고 있습니다.
이 기계에는 목재 러너를 팩 위아래로 적용할 수 있는 장치가 장착되어 있어 스트랩 적용 시 보호해줍니다. 이 장치는 4개의 Piab의 Kenos® KVG120 그리퍼로 구성된 조작기로 공급을 받고, 역시 Piab가 제공하는 사이드 채널 블로어를 통해 작동하여, 한 층의 원목 러너를 흡착이송 할 수 있습니다.
이 층에서 단일 러너는 러너 부설 장치에 공급하는 통합COAX® 진공발생기가 장착된 추가 2개의 Piab의 Kenos® KVG60 그리퍼에 의해 픽업됩니다.
Officina Meccanica Sestese의 시스템은 원격 지원 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
Kenos® 그리퍼가 최적의 솔루션을 제공하는 이유
“Kenos® 그리퍼는 다공성 재료를 사용하는 당사의 공정에 가장 적합한 솔루션입니다. 이러한 그리핑 시스템을 채택하기에 앞서 당사는 타 제조업체의 진공 패드를 사용했지만, 이는 완벽한 픽업을 보장하지 않았습니다. 또한 다양한 형식과 다양한 재질을 흡착이송하기 위해 자주 교체할 필요가 있었습니다. 반면에 Kenos® 그리퍼는 매우 신뢰성이 높고 유연하기 때문에 항상 부품을 집어 들고 라인을 재정비하는 문제를 해결합니다. 이것만이 아닙니다. 또한 Kenos® 그리퍼는 그리핑 인터페이스를 형성하는 테크니컬 폼만 교체하면 되기 때문에 진공 패드보다 사용 수명이 더 깁니다.”라고 Officina Meccanica Sestese의 프로젝트 엔지니어이자 이 디자인을 담당한 Maurizio Alessi가 말했습니다.
“Piab와 협업을 한 지도 어느 정도 시간이 흘렀습니다. 이탈리아 지사에 있는 기술자들이 지원해준 덕분에 우리는 고객들에게 효율성, 유연성 및 정확성을 보장하기 위해 08L 수직 스트래핑 기계와 같은 표준 시스템뿐만 아니라 맞춤형 시스템에도 Kenos® 그리퍼를 사용합니다.”라고 Officina Meccanica Sestese의 마케팅 관리자인 Maurizio Alessi가 덧붙여 말했습니다.
Piab의 진공 그리핑 시스템의 장점
Piab의 Kenos® KVG 진공 그리핑 시스템은 목재, 도자기 등과 같은 여러 산업 분야에서 흡착이송 공정을 간소화하도록 설계되었습니다. 이는 다른 모양, 크기 및 밀도를 가진 매우 다양한 물체를 흡착이송할 수 있도록 설계되어 그 적용 범위가 넓습니다. 대부분의 그리핑 시스템은 통합 진공발생기를 장착하거나 베인 펌프 또는 사이드 채널 블로어로 별도의 진공 발생을 준비할 수 있게 되었습니다. 시판 중인 다양한 Kenos® 시스템 중에서 KVG는 높은 적용성 때문에 목재 업계에서 가장 적합한 모델입니다.
Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 제공합니다. 펌프 장치는 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 고성능을 제공할 수 있습니다. 이는 드레스덴에 있는 Fraunhofer 공작 기계 및 성형 기술 IWU에서 수행된 독자적인 비교 시험에서 증명되었습니다. 이 시험은 PIAB 이젝터가 다른 공급자의 이젝터와 동일한 결과를 얻기 위해 훨씬 적은 압축공기를 필요로 한다는 것을 보여주었습니다. 따라서, 이를 사용하면 압축공기 공급 비용과 총 생산비용을 줄일 수 있습니다.
Officina Meccanica Sesse SpA 소개
1949년에 설립된 OMS 그룹은 다양한 산업 분야에서 사용되는 최종 2차 포장 기계 및 시스템을 설계 및 제조하는 선도적인 기업입니다.
신뢰성, 경험 및 유연성은 OMS가 가장 간단한 스트래핑 기계에서 가장 정교한 포장 공장에 이르기까지 모든 시장 요구 사항을 충족할 수 있도록 해주는 세 가지 핵심 사항입니다.
새로운 기술과 시장 요구 사항에 지속적으로 초점을 맞추고 있는 모든 OMS 모델은 인더스트리 4.0 프로토콜에 따라 고객의 네트워크와 인터페이스하도록 설계되어 고객에게 혁신적이고 맞춤화된 솔루션을 제공하여 최고의 성능과 상당한 비용 절감을 보장합니다.
Novara 지방의 Paruzzaro에 본사를 둔 이탈리아 본사 외에도 OMS 그룹은 이탈리아, 유럽, 북미 및 남미, 아시아 및 오세아니아에 12개의 자회사를 두고 있으며, 전 세계적으로 250명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.