- 새소식
- 새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.

BXP ESD는 취급 중 정전기 방전의 부정적인 영향으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다. Piab Vacuum Automation Division의 자동차 제품 관리자인 Anders Falk는 "우리는 자동차 부문이 호황을 누리고 있는 시기에 자동차 고객에게 이 유용한 혁신을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다.
두 물체 사이에 축적된 전기가 갑자기 흐르는 현상인 정전기 방전(ESD)은 많은 제조 산업에서 부정적인 부작용입니다. 작업자에게 위험이 될 뿐만 아니라 ESD는 민감한 배터리 구성품이나 전자 장치에 손상을 주어 궁극적으로 오작동이나 고장을 일으킬 수 있습니다.
이러한 문제는 일반적으로 공장 내부 및 기계류에 연결된 외부 정전기 방지 장비를 사용하여 해결됩니다. 궁극적으로 더 높은 비용과 유지보수로 이어지는 추가 기능은 이미 좁은 공간에 적용하기 어려울 수도 있습니다. 또한 기계의 움직임을 제한할 수도 있습니다.
고객이 이를 극복할 수 있도록 Piab는 ESD 보호 기술이 내장된 새로운 진공패드 시리즈를 개발했습니다.
"BXP ESD는 배터리 또는 연료 전지 제조 공정에서 민감한 물체를 처리하기 위해 제작된 새로운 유형의 모듈형 진공패드입니다. 리프팅된 물체를 접지할 수 있도록 개발된 반도전성 폴리우레탄인 ESD DURAFLEX로 제작되었습니다. 접지는 축적된 정전기가 안전하게 소멸되도록 보장합니다."라고 Piab Vacuum Automation Division의 자동차 제품 관리자인 Anders Falk는 말합니다.
선택한 크기에 관계없이 새로운 BXP ESD 진공패드는 106~109Ω(옴)의 표면 저항 범위를 지원하므로 모든 취급 상황에서 배터리, 연료 전지 및 전자 구성품의 안전성과 무결성을 보장합니다. 독립 연구소에서 테스트하고 승인한 범위입니다.
ESD DURAFLEX는 정전기 방지 특성 외에도, 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 조합하여 유연성과 내구성이 뛰어납니다. 장착하기 전에 모든 진공패드는 설정된 ESD 방지 요구 사항을 준수하는 특수 전도성 피팅과 짝을 이룹니다. 그럼에도 불구하고 설치는 표준 진공패드와 마찬가지로 쉽게 수행됩니다.
“이 통합 설정을 통해 Piab은 영향을 받는 기계에 중장비를 추가하지 않고도 유해한 정전기를 없앨 수 있습니다. 우리는 자동차 부문이 호황을 누리고 있는 시기에 자동차 고객에게 이 유용한 혁신을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 Anders Falk는 결론을 내렸습니다.
새로운 BXP ESD 진공패드는 piab.com에서 조합구성하고 주문할 수 있습니다.