- 새소식
- Automated veneer handling
Automated veneer handling

Heinrich Kuper GmbH는 파이아브(Piab)의 Kenos KVG 진공그리퍼의 도움을 받아 베니어 분류 시스템을 운영하고 있습니다. 가장 큰 문제는 갈라진 다공성 시트를 진공그리핑 시스템으로 한 장씩 들어올리는 것이었습니다. 파이아브(Piab)의 혁신적이면서도 미세 조정이 가능한 진공 기술을 통해 그와 같이 민감한 핸들링을 수행할 수 있었습니다.
가구 및 바닥재 업계에서, 비용과 중량 때문에 베니어의 사용이 점점 더 늘어나고 있습니다. 나무 줄기에서 잘라낸 원목 베니어는 특히 고품질 제품에 지속적으로 사용되고 있습니다. Kuper사는 베니어를 분류 및 조립하여 원하는 스택으로 쌓아 직접 생산 작업에 전달하는 적절한 시스템을 구축하고 있습니다.
미가공 베니어 또는 규격에 따라 절단되거나 접착된 베니어는 10개의 이중 구획이 있는 분배 테이블에 배치됩니다. 생산부 직원이 전달된 베니어 시트 여러 단을 이중 구획의 한쪽에 포장 단위로 배치합니다. 이 구획이 가득 차면, 파이아브(Piab)의 Kenos KVG 그리퍼가 해당 스택에서 시트를 하나씩 들어 올리기 시작합니다. 시트가 진공으로 고정되면 두 번째 그리퍼의 픽업 장치로 전달되고 그 장치는 시트를 기계적으로 클램프로 고정하고 시스템 안으로 당겨 분류하거나 적재합니다. 그 동안, 직원은 베니어 시트가 중단 없이 하나씩 자동으로 옮겨질 수 있도록 다른 구획을 채울 수 있습니다.
Kuper의 시스템 설계자 중 하나인 Manuel Duebeler 씨는 이렇게 설명합니다. “손상되지 않은 상태이든 갈라진 상태이든, 아니면 구멍이 있든 관계없이 한 번에 시트 한 장씩만 픽업할 수 있는 그리퍼를 찾는 것이 최대 관건이었습니다. 처음 몇 번 시도했을 때 실패했던 것이 오히려 전화위복이 되었는데, 고객 중 한 분이 Kenos 그리퍼로 베니어 핸들링을 수행하는 작업에서 좋은 경험을 했다면서 파이아브(Piab)를 소개해 주었기 때문입니다.
그렇게 선택된 파이아브(Piab)의 Kenos® KVG 그리퍼는 높은 수준의 유연성을 제공하며 특히 크기가 다양한 제품을 핸들링할 수 있게 해 줍니다. 유량밸브와 유량제한의 도움과 함께, 파이아브(Piab)의 혁신적인 다단계 COAX® 기술이 통합된 진공 발생은 진공 요구 사항에 따라 정밀하게 조정될 수 있습니다. 이러한 방법을 통해, 진공 발생의 수준을 베니어 시트에 정확히 맞추고 통기성이 있는 시트를 핸들링하는 데 필요한 성능과 한 번에 시트 한 장만 픽업해야 하는 요구 사항의 균형을 맞출 수 있었습니다.” 파이아브(Piab)의 영업 담당 엔지니어인 Hasan Simsek이 해당 제품을 선택한 이유를 설명하는 내용입니다.
또한, 그리퍼는 베니어 시트를 픽업했을 때 베니어 시트가 잠시 공기 중에 떠 있도록 시트 전체 길이에 대해 중간 블로잉이 이루어지는 방식으로 설계되었습니다. 또한 이러한 공정을 통해 픽업할 때마다 시트 한 장만 들어 올릴 수 있습니다.
파이아브(Piab)의 그리퍼가 기대치를 충족하는지 확인하기 위해, 사전에 수차례의 테스트를 수행했는데 처음에는 파이아브(Piab)에서, 그 후에는 Kuper의 테스트 시설에서 진행했습니다.
“한편으로 파이아브(Piab)의 Kenos®KVG 그리퍼에 대해 확신을 느꼈던 이유는 시트를 하나씩 안정적이고 지속적으로 픽업할 수 있는 유일한 제품이기 때문이었습니다.
“한편으로 파이아브(Piab)의 Kenos® KVG 그리퍼에 대해 확신을 느꼈던 이유는 시트를 하나씩 안정적이고 지속적으로 픽업할 수 있는 유일한 제품이기 때문이었습니다. 작업 폭이 330mm이고 총 폭이 350mm인 그리퍼는 폭이 230mm~330mm인 모든 베니어를 픽업할 수 있습니다. 그리퍼의 위치는 하나의 구획으로부터만 베니어를 핸들링하도록 정해져 있습니다. 구획이 비워져 있을 때는 전체 매거진이 반대쪽으로 옮겨지고 그와 동시에 그리퍼가 채워진 구획으로부터 베니어를 제거합니다.” Dübeler 씨는 계속 설명하면서 덧붙여 이렇게 말합니다. “파이아브(Piab)와의 협력 과정 역시 정말 훌륭했습니다. 그리퍼는 350mm 길이의 치수를 비롯한 우리의 요구에 딱 맞게 조정되었습니다.”
또한 파이아브(Piab)의 Kenos 진공그리퍼는 표면을 형성하는 테크니컬 폼을 몇 분 만에 교체할 수 있어, 유지보수를 수행하는 동안 다운타임이 짧다는 특징도 가지고 있습니다. 온라인 조합구성 프로그램을 통해, 고객은 가능한 솔루션을 신속하게 정의할 수 있습니다.
Contact me – I want to know more
파이아브(Piab) 소개
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수천의 최종 사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 약 700명 이상의 직원을 보유하고 있으며 2018년 기준 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 비전은 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
자세한 정보 문의처:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com