- 새소식
- Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리
Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리

샘플 분리는 추가 연구를 실시하기 위해 화학 연구소에서 정기적으로 수행하는 작업입니다. Piab의 Lab Vac 진공펌프는 표준 압축공기 시스템을 기반으로 에너지뿐만 아니라 비용 효율적이고 안정적인 공정까지도 보장합니다.
분리 회전 증발과 관련해서는, 전기영동법을 위한 전제 조건으로서의 진공 여과, 탈기 및 젤 건조가 액체 용제 또는 기체에서 반응의 합성 산물을 분리하는 일반적인 방법입니다. 진공 기술은 이 모든 기술에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
물 흡입은 설치비가 가장 낮은 단순한 기술이지만 운영 비용이 가장 높고 낮은 진공 품질이 가장 큰 문제점으로 지적됩니다. 또한, 진공을 만들어내기 위한 자원으로 물을 지속 가능하지 않게 사용하는 것도 물 공급에 심각한 영향을 줄 수 있기 때문에 비가 거의 내리지 않는 건기가 찾아오는 지역이 늘어남에 따라 고려해야 할 문제입니다. 게다가 이러한 사실로 인해 시 수도 요금이 인상되면서 운영 비용이 증가할 가능성이 높습니다.
따라서, 일반적으로 중앙 진공 시스템이나 Piab의 Lab Vac 멀티 스테이지 이젝터와 같은 휴대용 진공펌프가 장착된 압축공기 구동식 솔루션을 선택하게 됩니다.
중앙 진공 시스템은 이미 연구소에서 사용할 수 있기 때문에, 진공의 품질은 사용자의 수에 따라 달라지므로 동시에 실시할 수 있는 여과의 횟수가 제한됩니다. 추가 시스템이 설치되는 경우 시스템에서 발생하는 높은 열 부하에 대처하기에 충분한 냉각 능력을 갖춘 펌프를 위한 전용 공간이 필요합니다. 물 흡입에 비해서는 운영 비용이 미미하게 적게 들지만 비효율적인 사용자 기반 용제 트랩으로 인해 수리 비용이 더 많이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 용제 트랩은 펌프의 수명을 단축시키고 용제 오염 때문에 펌프 오일을 자주 교체해 주어야 할 수 있습니다.
Piab의 Lab Vac 펌프가 장착된 압축공기 구동식 솔루션은 펌프를 얼마나 유연하게 사용하는지에 따라 설치비가 중앙 진공과 비슷하거나 최대 25% 낮기 때문에 가장 경제적인 솔루션입니다. 이 점이 특히 적용되는 이유는 운영 비용이 거의 80% 적게 들고 움직이는 부품 없이 작동해 유지보수 비용이 무시할 수 있을 만큼 적게 소요되기 때문입니다. Piab의 Lab Vac 장치는 중앙 진공 시스템에 사용되는 통상적인 전기 진공펌프와 비교할 때 오일 교환이 필요하지 않고 전기 모터가 없어 스파크 또는 마모 문제가 발생하지 않으며. 작동 중에 열이 발생하지 않기 때문에 유지보수가 필요하지 않은 것으로 간주됩니다.
Lab Vac 이젝터는 선택한 수의 펌프를 구동하기 위해서는 충분한 공기 용량이 필요하지만 완전히 휴대가 가능하므로 더 먼 거리로 인해 중앙 공기 시스템에 연결된 호스로 대응해야 함에도 불구하고 진공에 대한 손실을 입을 필요 없이 필요한 경우 유연하게 작동할 수 있습니다. 모든 위치의 사용 지점에서 일정한 진공도를 제공하기 때문에, 진공의 품질이 매우 우수합니다. 따라서, Piab의 Lab Vac은 결과의 반복성과 비교 가능성을 보장하는 가장 안정적인 진공원입니다. 회전 증발 또는 진공 여과로부터 추출된 샘플이 신뢰할 수 있는 결과를 내 기 위해 일반적으로는 기판의 품질과 순도에 의존하는 추가 테스트의 기반을 형성하기 때문에 이 점이 중요합니다.
Piab의 Lab Vac 멀티 스테이지 이젝터는 높은 진공흡입유량과 높은 진공도를 특징으로 합니다. 이 점은 물처럼 끓는점이 높은 용제의 회전 증발 및 Piab의 Lab Vac 펌프가 일상적으로 사용되는 또 다른 응용분야인 젤 건조에 있어서 중요한 의미를 갖습니다. 여기에서는 상대적으로 높은 유량율이 필요한데, 그 이유는 예를 들어 전기영동법에서 DNA 파편이나 단백질을 분리 및 확인하거나 이러한 물질을 나중에 활용하기 위해 저장하는 데 사용하는 젤 건조에서는 누설률이 높을 수 있기 때문입니다.
두 가지 응용분야 모두 진공 조절이 도움이 됩니다. 회전 증발에서는 증발의 속도를 일정하게 해 주어 샘플의 돌비를 방지하는 데 도움이 됩니다. 젤 건조에서는 젤이 파열되지 않도록 최적의 압력을 설정할 수 있게 해 줍니다. 이러한 목적을 위해, Piab의 Lab Vac 펌프에는 추가적인 진공제어장치 체크밸브를 장착할 수 있습니다. 그것은 진공을 미세하게 설정하고 정확한 필요 수준까지 조정할 수 있게 해 줄 뿐만 아니라 간헐적인 작동도 가능하게 해 줍니다. 전기 펌프와 같은 기존 공급장치나 계속 작동해야 하는 물 이젝터와는 대조적인 부분입니다. 따라서, 필요한 진공도에 도달하면 진공제어장치가 펌프를 줄여 사전 설정된 진공도를 유지할 수 있을 정도로만 작동함으로써 에너지 소비를 최소한으로 줄일 수 있습니다.
연구소 장비는 일반적으로 극한 환경에 노출되기 때문에, 내화학성이 중요한 역할을 합니다. Piab의 Lab Vac 펌프는 100% PPS 재질이며 사용되는 용제의 침투력에 따라 EPDM, Viton 또는 KalRez® 재질의 씰이 사용됩니다.
물 제트 또는 전기 펌프, 멀티 스테이지 진공 이젝터는 여러 움직이는 부품에서 지속적으로 발생하는 소음이 없기 때문에 매우 작업자 친화적입니다. 이를 통해 오랜 시간에 걸쳐 지치지 않고 연속적으로 샘플 추출을 할 수 있습니다.
Piab Lab Vac은 오늘날의 연구소에서 사용할 수 있도록 특수 설계되어 있기 때문에, 사용 지점 가까이 취부할 수 있는 매우 작은 휴대용 진공 장치로 설계되어 벤치와 복도 공간을 차지하지 않고 연구원에게 더 많은 작업 공간을 제공합니다. 이와 동시에, 회전 증발이든, 진공 여과이든, 탈기이든, 아니면 젤 건조이든 모든 유형의 샘플 분리에서 라인 손실을 없애고 안정성을 높입니다.