- 새소식
- ECU-15S piFLOW®p Smart
ECU-15S piFLOW®p Smart
2020. 9. 1.에 게시됨

Piab(파이아브)는 사용 편의성과 기능 개선/추가에 중점을 두고 piFLOW®p SMART 소프트웨어 플랫폼의 소프트웨어 개발에 부단한 노력을 기울이고 있습니다.
ECU-10은 단계적으로 축소되어 새로운 컨트롤러 ECU-15로 대체됩니다. 이렇게 ECU-10이 단계적으로 축소되면, ECU-15 제품군이란 하나의 전기 제어 장치 제품군으로 통합되어 모든 컨베이어에 ECU-15가 제공되고 ECU-15S가 파이플로우피 스마트(piFLOW®p SMART) 제품의 일부가 될 것입니다.
동일한 ECU-플랫폼의 주요 이점은 스마트(“SMART”) 제품에 새로운 많은 기능들이 추가되어 표준 ECU에도 이것을 구현할 수 있다는 것입니다.
간편한 설치 및 문제 해결을 위해, 다양한 기능 및 구성품에 대한 점검 기능이 추가되었습니다.
몇 가지 새로운 모니터링 기능 또한 도입되었습니다.
- 막힘 모니터링
- 센서 모니터링- 센서가 제대로 작동하지 않을 때 센서를 청소해야 하거나 센서가 고장이 났음을 나타내는 경고입니다.
- 펌프 공급압력 모니터링 - 공급압력이 너무 낮을 때 경고를 표시하고/이송을 중단합니다.
- 재료 부족 - 재료가 이송되지 않을 때 경고를 보냅니다.