- 새소식
- 금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼
금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼

Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하는 Automation Technology는 아연 도금 시트용 접기, 결합, 조립 및 고정 라인을 설계 및 구축하여 사이클 시간뿐만 아니라 작업자 안전도 최적화했습니다.
산업 자동화 분야의 선두주자인 Automation Technology는 경험과 전문성을 활용하여 이탈리아의 선도적인 조립식 요소 제조업체를 위한 자동화 라인을 설계하고 구축했습니다. 프로젝트의 성공은 골철판의 매끄러운 흡착이송부터 최종 조립까지 생산 공정의 다양한 단계에서 중요한 역할을 한 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼 구현에 달려 있었습니다.
생산 공정의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 Automation Technology는 특정 그리핑 시스템을 개발했는데, 하나는 초기 및 중간 단계(접기, 주름잡기 및 결합)를 위한 4개의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하고 다른 하나는 2개 또는 3개의 요소로 구성된 벽과 도어가 조립되는 고정 단계를 위한 6개의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용합니다.
"Kenos 그리퍼는 매우 섬세하고 최대 두께가 0.35mm에 달하며 단단하고 안정적인 그립이 필요한 고객의 시트를 흡착이송하는 데 특히 효과적인 것으로 입증되었습니다."라고 Automation Technology의 기계 엔지니어링 관리자인 Giampaolo Giacometti가 말합니다." “우리는 다목적성과 시트 표면의 가변성을 다루는 능력을 보고 Kenos® 그리퍼를 선택했으며, 이와 같은 특정 응용분야에 적절한 신뢰성을 제공하지 못하며 더 많은 유지보수가 필요한 다중 진공패드 시스템보다 이 그리퍼를 선호했습니다."
"Kenos® 그리퍼는 공구를 바꿀 필요 없이 다양한 형식을 쉽게 흡착이송할 수 있어, 기계 다운타임을 크게 줄이고 생산성을 향상시킵니다."라고 Automation Technology의 소유자인 Edoardo Carretta가 덧붙였습니다.
로봇 라인과 Piab의 기술 덕분에 Borgaro Torinese(Turin)의 시스템 통합업체는 수작업 노동을 성공적으로 대체하여 프레스 사용과 관련된 부상 위험도 없앴습니다.
Piab의 Kenos® 진공 그리핑 시스템은 다양한 산업 부문과 응용분야에서 흡착이송 공정을 간소화하도록 설계되었습니다. 폼 그리퍼 또는 진공패드를 기반으로 하는 다용도 제품군으로 모양, 크기 및 재질이 다른 다양한 물체를 흡착이송할 수 있습니다. Kenos® 그리핑 시스템은 Automation Technology가 설치한 그리퍼의 경우와 같이 Piab의 COAX® 멀티 스테이지 이젝터를 통해 통합 진공발생 장치를 장착하거나 예컨대, 사이드 채널 블로어 펌프를 통해 외부 진공 발생 기능을 준비할 수 있습니다.
Kenos® KVG 시리즈는 KVG60(Automation Technology에서 사용됨)과 KVG120의 두 가지 너비로 제공되며 길이, 폼 또는 진공패드 드릴링 유형, 내부 기술(자체 배출 체크밸브 또는 보정된 구멍) 또는 진공발생기 측면에서 완벽하게 맞춤 설정할 수 있으며, 가구부터 포장까지 다양한 산업 분야의 다양한 물체를 훕착이송할 수 있습니다.
Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 보장하도록 설계되었습니다. 펌프 장치는 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 고성능을 제공할 수 있습니다. 드레스덴(Dresden)에 위치한 프라운호퍼 공작 기계 및 성형 기술 연구소 IWU가 실시한 독립적인 비교 테스트에 따르면, PIAB 이젝터는 다른 공급자의 이젝터와 비교하여 상당히 낮은 압축공기로 동일한 결과를 얻을 수 있어서, 압축공기 공급 비용과 총제조비용을 절감할 수 있습니다.
Automation Technology Srl
Automation Technology Srl은 산업 자동화 부문에서 20년 이상의 경험을 활용하여, 턴키 로봇 플랜트 및 라인 제작을 전문으로 하며, 생산 로직과 연결된 기술 개발을 신뢰하는 기업들의 이상적인 파트너로 입지를 굳혀 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다.
각 프로젝트는 고객의 요구를 세밀히 분석하여 생산성과 ROI 측면에서 최고의 솔루션을 만드는 것부터 시작됩니다.
Automation Technology는 모든 산업 부문에 사업을 운영하고 있으며 시스템 설계부터 유지보수 및 활성화 후 지원까지 전체 프로세스를 관리합니다. 또한, 로봇 라인의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 작업자가 항상 최신 작업 능력을 유지할 수 있도록 교육 세션을 제공합니다.
자세한 정보
수석 마케팅 액티베이션 전문가, Paolo Santi
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, 이탈리아
www.piab.com