- 새소식
- Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향
Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향

우리가 커피향을 즐기는 아침 시간, 이 블랙 파우더는 이미 많은 제조 단계들을 거친 것입니다. Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters의 캡슐과 파드에 쉽게 커피를 채울 수 있었습니다.
커피는 아침에 마시는 가장 인기 있는 차 종류입니다. 하루의 좋은 출발을 위해 특히 아침에는 빠르고 쉽게 준비할 수 있어야 합니다. 바로 파드 및 캡슐용 커피머신이 단시간에 많은 가정을 정복할 수 있었던 이유입니다.
커피머신에 캡슐이나 파드를 넣는 것만큼 간단하게 캡슐에 커피를 채우기 위해 Minges Kaffeerösterei는 현재 Piab의 캡슐 채움용 piFLOW®f 진공 분체이송기에 의지하고 있습니다. Minges는 이미 이 유형의 분체이송기를 이용해 커피 파드에 커피가루를 쉽게 채우는 경험을 한 바 있습니다.
커피가루가 캡슐에 채워질 때, 우선 커다란 백에서 수거 용기로 들어갑니다. 그곳에서 오버호스를 통해 진공 분체이송기로 빨려 들어갑니다. 그러면 센서가 갖추어진 리시버로 커피가루가 보내집니다. 캡슐을 채울 양이 부족하다는 것을 센서가 감지하면 그 즉시 piFLOW®f는 리시버로 추가 커피가루를 보냅니다. 그리고는 그곳에서 포장 라인에 있는 캡슐 채움 머신에 커피가루가 직접 들어가고 개별 캡슐이 채워집니다. 완성된 캡슐은 최종 포장 머신 레일 시스템을 통해 운반되는데, Piab 진공 패드의 도움을 받아 캡슐 세트 박스로 탄생됩니다.
Minges 커피 로스팅 회사의 기술 및 정비보수 책임자인 Andreas Fritz는 다음과 같이 설명합니다. “우리는 그저 단순히 예상되는 일을 하는 그런 캡슐 시스템용 분체이송기를 원했어요. 더 이상 장비 걱정을 할 필요가 없게 말이죠. 단순하게 작동해야 해요. 우리가 Piab piFLOW®f의 견고함과 설계의 단순함에 특히 매료된 이유는 바로 그 때문입니다. 간단하고, 효과적인 분체이송기 시스템을 찾고 있었거든요.”
계속 이어서 말하기를, “우리는 매우 단순한 중력 댐퍼 분체이송기를 이용하곤 했는데, 하지만 항상 필터가 막히곤 했어요.” “Piab의 진공 분체이송기는 움직이는 파트가 거의 없기 때문에 정비보수가 별로 필요하지 않아요. 필터 쇼크와 함께 각 사이클 이후에 필터는 셀프 세척을 수행합니다. 그래서 우리는 piFLOW®f를 통해 예전 기술로 인해 발생한 문제들을 비교적 쉽게 해결할 수 있었어요. 진공 분체이송기는 또한 폐쇄된 시스템으로 인한 작업실 내의 분진도 줄여 주었어요. 이는 우리로 하여금 더 나은 작업 안전을 달성할 수 있게 해주는 동시에, 외부 입자들로 인한 커피의 오염도 방지해 줍니다.”
“제품 변경 시, piFLOW®f는 무척 간단하고 쉽게 클린을 수행합니다. 간단한 몇 단계만으로 필터 및 씰을 포함한 분체이송기 전체가 도구도 필요 없이 분해되고 세척되고 재조립되어 다음 제조 단계로 넘어갈 수 있습니다. 퀵-락(빠른-잠김) 시스템 덕분에 말입니다”라고 Piab의 책임 지역 세일즈 매니저인 Francisco Diaz Arriola가 덧붙입니다.
“커피 파드를 채우는 작업과 관련하여 Piab 진공 분체이송기기로의 전환은 또한 제품의 질을 높이는 데 기여했습니다. 그 이유는, 원래는 신선하게 로스팅된 커피를 바로 머신에 주입했기 때문입니다. 이는 처음에는 좋게 들리겠지만 결국 커피향 손실로 이어졌습니다. 이런 이유 때문에 우리는 Piab 진공 분체이송기를 선택했습니다. Piab의 진공 분체이송기를 이용하여, 별도의 그라인더를 통해 먼저 분쇄되고 냉각된 커피가루를 시스템에 주입하고 그것을 7그램의 커피 파드로 포장합니다. 그리고는 Piab 진공 패드를 이용해 벨트에서 이를 픽업해 패키징 유닛에 놓습니다”라고 말하면서 Andreas Fritz는 Minges에서 최초의 Piab 진공 분체이송기 사용을 결정한 것에 대해 설명합니다.
piFLOW®f 진공 분체이송기는 진공펌프에서 Piab의 특허받은 COAX® 다단계 이젝터와 함께 작동합니다. 노즐 시스템에서 압축공기를 빼냄으로써 진공 상태가 만들어집니다. 이를 통해 시스템의 고효율성뿐 아니라 높은 절대 진공도가 가능합니다. 따라서 이송 라인에서의 막힘이 거의 제거됩니다.
“이러한 기술 이외에도, 또한 신속한 반응 시간 및 확실한 설명과의 최선의 협력이 우리에게 중요했을 뿐 아니라, 우리 일정에 맞게 약속이 정해지는 서비스 콜 및 예비부품 신뢰성 그리고 항상 연락이 되는 담당자가 우리에게 큰 도움이 되었습니다. 도움이 필요할 때 즉시 제공되는 신속한 지원을 통해 우리는 작업 중단을 최소화할 수 있었기 때문입니다”라고 Andreas Fritz는 Piab와 함께한 이유에 대한 설명을 마칩니다.
piFLOW®f는 식품용 수준의 품질이 요구되는 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 분진 없는 분체 이송이나 적은 정비보수 작업이 요구되는 경우에 기계식 분체이송기의 대안으로 주로 사용됩니다. 또 다른 장점은 사용된 COAX® 기술이 진공 상태를 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법이라는 것입니다. 식품산업용 Piab 진공 분체이송기는 스테인리스 스틸(ASTM 304) 하우징으로 이루어져 있으며 이송되는 식품에 직접 접촉하는 씰은 FDA 및 EU 1935/2004 표준에 부합하여 식품 산업의 필수 요건들을 충족시킵니다. Piab 분체이송기는 ATEX 방진 인증을 받았습니다. 또한 piFLOW®p 및 piFLOW®t 진공 분체이송기는 ATEX 가스 인증도 받았습니다. 모든 분체이송기는 이젝터 구동 진공펌프 또는 기계식 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 표준 piFLOW®f는 시간당 4톤 용량을 처리하며, 대형 제품은 한 시간에 최대 7.5톤까지 처리할 수 있습니다.
자세한 정보
클라라 스텀프(Klara Stumpf), 제품 마케팅 전문가
전화: +46 (0)8-630 25 93
이메일: klara.stumpf@piab.com
Piab 소개
Piab는 자동화를 발전시켜 자동화된 세상에서 보다 안전하고 효율적인 작업 환경을 조성하기 위해 지속 가능한 솔루션을 개발합니다. 당사는 로봇에 그리핑 기술, 자재에 지능적인 흐름, 인간에 리프팅 파워를 제공합니다. 우리는 오늘의 세상을 더 좋게 개선하기를 원합니다. 이 야망은 우리가 하는 모든 일에 내재되어 있습니다. 이러한 야망은 우리가 제공하는 모든 아이디어, 모든 상호 작용, 모든 제품 및 솔루션에서 볼 수 있습니다. 당사의 고객은 식음료, 자동차, 포장, 물류 및 창고, 전자상거래, 전자, 화학, 제약 산업, 및 일반 제조업을 포함하여 모든 분야에 다 분포하고 있습니다.
c.1.9 BSEK의 매출과 함께 약 900명 이상의 직원과 4개 부문을 둔 Piab는 자회사 및 유통업체 네트워크를 통해 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다.