- 새소식
- Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비
Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비

Höganäs와 Piab는 적층식 제조 분야의 자동화를 발전시키기 위한 목표를 가지고 각자의 전문 분야를 활용하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 두 회사는 함께 금속 분말 폐기물을 최소화하는 동시에 프로세스 효율성과 안전성을 개선하는 새로운 솔루션을 제공하고 개발합니다. 그러한 솔루션은 산업용 인쇄 프로세스의 최적화를 위한 준비가 되어 있습니다.
여러 산업용 3D 인쇄 응용분야에서, 재료의 수동 흡착이송과 적재는 아직도 보편적으로 사용되고 있는 관행입니다. 그런 이유로, Piab와 Höganäs는 고객이 시간을 절약하고, 폐기물을 줄이고, 효율성을 개선하고, 더 안전한 작업 환경을 확보하기 위해 개선된 자동화와 최적화된 인쇄 프로세스를 구현할 수 있도록 지원할 새로운 일련의 솔루션을 출시하기 위해 협력 중입니다.
금속 분말을 이송하는 것은 높은 벌크 밀도 및 그 외 재료 특징과 같은 특정한 문제를 야기합니다. Höganäs는 금속 분말 및 재료 격리 솔루션에 대한 풍부한 지식을 보유하고 있는데, 이러한 지식은 piFLOW® 진공 이송 솔루션 제품군과 같은 Piab의 기존 제품과 결합되어 두 가지 재료 흡착이송 프로세스를 모두 최적화하고 새로운 산업 규모의 솔루션을 개발하게 될 것입니다. 이는 작업자의 안전을 더 높은 수준으로 올리는 데에도 기여합니다.
현재, 양 파트너사는 기존 piFLOW® 기술을 기반으로 한 맞춤식 금속 분말 관리용 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 어떤 프린터와도 호환되고 인쇄 프로세스 중에 3D 프린터에 순수 또는 회수된 금속 분말을 충진하는 것, 여과기 또는 호퍼를 충진하는 것 또는 재사용하기 위해 남은 금속 분말을 회수하는 것과 같은 다양한 응용분야에 사용할 수 있습니다.
새롭게 진행되는 공동 개발 프로젝트의 목표는 벌크 금속 분말의 이송을 훨씬 더 안전하면서도 편리하게 만들고, 남은 분말은 즉시 재사용하도록 하여 폐기물을 줄이고 지속 가능성 성과를 개선하는 것입니다. 폐기물의 폐기가 줄어들 뿐만 아니라, 사용되는 분말의 양이 극대화되어, 제조업체들이 더 적은 자원으로 더 많은 양을 제작할 수 있게 됩니다. 이 새로운 라인의 표준화된 기술은 AM 생산을 더욱 산업화하고 대규모 제조 및 인더스트리 4.0 계획을 편리하게 추진하는 데 도움이 될 것입니다.
Höganäs 사용자 지정 기술 사업부의 Kennet Almkvist 사장은 이렇게 설명합니다. “이 파트너십을 통해, 양사는 고객들에게 금속 분말 작업을 수행하기 위한 더 나은, 더 지속 가능성 높은 방식을 제공할 수 있게 되었습니다.” “또한 이러한 프로세스의 산업화로 다가가는 큰 발전이기도 한데, 그 이유는 수동 흡착이송의 요소를 없애는 동시에 인쇄에 활용되는 분말의 양을 최적화할 수 있기 때문입니다. Piab는 세계적인 수준의 자동화 이송 솔루션을 제공하는 면에서 오랜 기간 동안 유지되고 있는 유산을 보유하고 있으며, 당사의 금속 분말 전문성과의 접목을 통해 이와 같은 다양한 제품들이 당사 고객들에게 실제적인 긍정적 효과를 제공할 것입니다.”
이러한 솔루션은 Powder Bed Fusion, Binder Jetting 및 Laser Sintering 등 다양한 적층식 제조 기술의 필요를 충족시켜 줍니다. 즉, 거의 모든 금속 분말 기반 생산 프로세스에 통합이 가능하다는 의미입니다.
Piab 진공 이송 사업부의 Floris Rouw 사장은 이렇게 말합니다. “Höganäs는 금속 분말과 관련해 진정으로 선구적인 업체입니다.” “이와 같은 공동 제품 개발을 통해, 고객은 Höganäs´의 분말 전문성과 당사 이송 솔루션의 결합에서 혜택을 얻을 수 있습니다. 자동화를 개선할 수 있고 궁극적으로는 효율성을 개선할 수 있기 때문이지요.”
추가 정보
자세한 정보 문의처:
Kajsa Blixth, CMO
+46 761 408699, kajsa.blixth@piab.com
Piab 소개
Piab는 순차 그리핑, 리프팅 및 이송 솔루션을 통해 자동화를 1951년부터 발전시키고 있습니다. 우리는 자원이 낭비되지 않고, 사람이 다치지 않는 자동화된 세상에 대한 믿음이 있습니다. 연간 매출액 17억 스웨덴 크로나, 직원 700명, 세계 100여 개국에 진출하고 있는 저희 회사는 고객들이 일상적인 운영을 향상시킬 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 2018년부터 Piab는 Investor AB의 일부인 Patricia Industries가 소유하고 있습니다.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.
Höganäs 소개
Höganäs는 연간 500,000톤의 작업을 소화하는 금속 분말 시장의 세계적인 리더입니다. Höganäs는 고객들과의 긴밀한 협력을 통해 자동차 부품, 전기 모터, 브레이징, 표면 코팅, 적층식 제조 및 지속 가능성 있는 수처리 분야를 위한 미래의 솔루션을 개발하고 있습니다. Höganäs는 전 세계에 17개의 생산 센터를 운영하고 있으며 직원 2,400명 규모의 인력을 보유하고 있습니다. 2020년 매출은 86억 4,500만 스웨덴 크로나였습니다. 1797년에 창립된 Höganäs는 Lindéngruppen의 소유이며 Wallenberg는 FAM의 소유입니다. www.hoganas.com
추가 정보
자세한 정보 문의처:
Emma Lefdal, 커뮤니케이션 및 마케팅 커뮤니케이션 담당 VP
+46 42 33 80 00, emma.lefdal@hoganas.com