- 새소식
- Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상
Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상

자동화의 광범위한 적용만이 제조업의 생산성 수준을 높일 수 있지만, 이를 실현하기 위해서는 사용자와 보조를 맞춰야 합니다. 분말, 과립 및 작은 입자를 위한 진공 이송 솔루션은 적용하기 쉽고, 효율적이며, 지속 가능해야 합니다. Piab는 새로운 진공 분체이송기 제품 시리즈인 piFLOW® 배치 볼륨 최적화로 제조 작업장을 계속해서 발전시키고 있습니다.
식품, 제약 및 화학 시장의 자동화 수준은 전 세계적으로 새로운 솔루션을 적용한 덕분에 빠르게 발전하고 있습니다. 제품 위생 및 직원 안전 개선과 같은 자동화의 분명한 이점 덕분에 자동화 수용성이 증가하고 있습니다. 소비자들의 높아진 기대와 입법기관 규제도 제조업체들이 공정 재평가에 나서도록 만들었지만, 투자를 하지 않기로 결정한 데에는 여전히 몇 가지 이유가 존재합니다. 현재 제조 공장은 공정 단계가 완전히 연결되지 않은 별도의 자동화 사일로로 구성되는 경우가 많습니다.
자동화 적용에 대한 주된 우려 중 하나는 조직이 신기술을 수용하지 않으려 한다는 것입니다. 높은 변동률과 숙련된 유능한 운영자 또는 기술자의 부족도 자동화로의 도약을 어렵게 만들고 있습니다. 따라서 새로 도입되는 모든 장비는 직원 온보딩 시간을 줄이고 인적 오류 가능성을 낮추기 위해 가능한 한 사용자 친화적이어야 합니다.
Piab는 표준 piFLOW® 진공 분체이송기 범위 외에 piFLOW® 배치 볼륨 최적화로 불리는 신제품 시리즈를 개발할 때 위의 모든 요건을 고려했습니다. 배치 볼륨 최적화 기능은 유지 관리가 쉽고, 업계 표준을 준수하며, 생산성을 크게 향상시킵니다.
분체이송기는 픽업 지점에서 고형물을 가져와서 일괄적으로 수집 용기나 장비로 배출합니다. 배치 볼륨 최적화는 레벨 센서룰 갖추고 있습니다. 각 사이클마다 분체이송기가 채워지면 센서가 자동으로 배출 프로세스를 시작합니다. 이러한 방식으로 작업자는 분체이송기를 신속하게 설정할 수 있으며, 자동 레벨 감지 기능은 또 다른 안전 레이어를 추가하여 계획되지 않은 유지보수로부터 장비를 보호합니다.
"아무리 견고한 산업 장비를 사용하더라도 – 사람들이 자동화 기술을 이해하는데 어려움을 느낀다면 자동화 기술을 채택하기 힘들 것입니다. 이는 새로운 모바일 기술이나 다른 개인 기기를 채택하는 것과 같은 방식으로 작동합니다. 이를 접근 가능하게 만든다면, 사용자들에게 있어 적용이 쉬울 것입니다." –라고 로라 카티네이트(Laura Katinaite) 진공 이송 제품 관리 이사는 말합니다. 그리고 이어서 다음과 같이 언급합니다. "Piab는 사용하기 쉬운 솔루션을 찾는 데 있어 진정한 선구자입니다. 우리는 산업 공정을 발전시키는 데 있어 오랜 경험을 보유한 스웨덴 회사입니다. – 이 분야는 우리의 DNA에 뿌리박혀 있습니다. 우리는 이 신제품 시리즈를 수동 처리 또는 일부 기계적 이송에서 전환하는 사람들이 무엇보다도 쉽게 적용할 수 있고 분말 처리에 있어 진공 이송 사용 경험을 향상시킬 것이라고 믿습니다.”
배치 볼륨 최적화는 piFLOW® 범위에서 중간 수준의 자동화를 나타냅니다. 널리 알려진 신뢰할 수 있는 표준 제품 시리즈부터 완전 자동화된 진공 이송 솔루션인 자동 조정에 이르기까지 모든 범위가 포함됩니다. 어떠한 경우에 적용되든 그에 맞춘 piFLOW®가 있습니다.
추가 정보
자세한 정보 문의처:
클라라 스텀프(Klara Stumpf), 진공 이송 제품 마케팅 전문가
전화: +46 70 294 22 04
이메일: klara.stumpf@piab.com
Piab 소개
Piab는 자동화된 세상에서 보다 안전하고 효율적인 작업장을 위한 지속 가능한 솔루션을 창출하여 자동화를 진화시킵니다. 당사는 로봇에 그리핑 기술, 자재에 지능적인 흐름, 인간에 리프팅 파워를 제공합니다. 우리는 오늘의 세상을 더 좋게 개선하기를 원합니다. 이 야망은 우리가 하는 모든 일에 내재되어 있습니다. 이러한 야망은 우리가 제공하는 모든 아이디어, 모든 상호 작용, 모든 제품 및 솔루션에서 볼 수 있습니다. 당사의 고객은 식음료, 자동차, 포장, 물류 및 창고, 전자상거래, 전자, 화학, 제약 산업, 및 일반 제조업을 포함하여 모든 분야에 다 분포하고 있습니다.
c.1.9 BSEK의 매출과 함께 약 900명 이상의 직원과 4개 부문을 둔 Piab는 자회사 및 유통업체 네트워크를 통해 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 2018년부터 Piab는 Investor AB의 일부인 Patricia Industries가 소유하고 있습니다.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.