- 새소식
- Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다
Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다

다양한 적용 분야 간에 툴링을 변경하는 데 걸리는 머신의 다운타임을 줄여주는 솔루션이며, 이제 에너지 효율성이 자동화된 프로세스에서 더욱 중요해졌습니다. Piab에서 제조한 최고의 제품 피커는 시스템을 변경할 필요 없이 다양한 적용 분야에서 활용할 수 있으며 탁월한 그리핑 기능으로 에너지 소모를 최적화해 줍니다.
2021년 초기에 도입된 이후로 MX 다목적 진공패드는 여러 적용 분야에 성공적으로 배포되었습니다. 이제 Piab에서는 제품군에 더 작은 구성을 도입합니다.
작은 크기, 유연한 적용 분야
지름이 단 25mm인 새로운 MX25는 성공적인 MX 제품군에서 가장 작은 진공패드입니다. 하지만 이보다 큰 다른 제품과 마찬가지로 진정한 다목적 진공패드이며, 다양한 재질과 여러 가지 기하학적 구조로 된 물체를 피킹할 수 있습니다. 더 작은 크기 덕분에 작은 물체를 정밀하게 그리핑하는 데 적합합니다. 예를 들어, 전자 상거래와 물류 내 적용 분야에서, 그리고 폐기물 분류 및 재활용 분야에서 사용하기에 적합합니다.
더 큰 물건을 취급할 때는 MX25 진공패드 여러 개를 최종작용체 공구장치에 배치하여 리프팅 영역이 많아지고 부하가 분산되어 더 안전하고 안정적으로 그리핑이 가능합니다. 특히 속도가 필수인 적용 분야에서 유용합니다. 또한 EOAT에서 활용된 진공패드 간에 양중력을 분산해서 처리하면 수명도 늘어납니다.
유지관리 시간을 더욱 단축하기 위한 푸시인 피팅으로 조립과 분해가 더욱 쉽습니다.
효율성을 높여주는 새로운 액세서리
MX 진공패드는 처음부터 확실히 신뢰할 수 있는 다목적 진공패드였습니다. 재질과 기하학적 구조에 관계없이 거의 모든 물체를 간단하게 그리핑할 수 있습니다. piGRIP® 모음의 추가 벨로즈(벨로즈 3개)가 MX35-65 진공패드에 추가되는 옵션 덕분에 이제 유연성이 최고에 달했습니다. 추가 벨로즈 덕분에 진공패드 높이가 높아지고 MX 진공패드가 매우 유연한 제품 피커로 거듭납니다. 이를 통해 동일한 적용 분야에서 다양한 높이와 크기의 물체를 피킹할 수 있습니다. 이러한 유연성은 물류와 피킹 산업에서 점점 늘어나는 개별 요구 사항을 충족하기 위해 정확히 필요한 요소입니다.
MX35-65 진공패드 크기는 이제 벨로즈 장착 필터 디스크로 구성할 수도 있습니다. 더 커진 필터 표면은 특히 먼지가 많은 환경에서 유지관리 시간을 단축하는 데 추가적인 지원을 제공합니다.
최고의 제품 피커가 제공하는 다음과 같은 이점을 누려보세요.
- 압축공기 사용률을 낮춰 주는 낮은 진공흡입유량 덕분에 더욱 지속 가능하고 에너지 효율적인 운영 가능
- 탁월한 밀봉 기능으로 기하학적 구조와 표면 질감이 다양한 여러 가지 물체 유형을 취급할 수 있음
- 낮은 진공도 덕분에 포장에 결함이 보이지 않고 주름 영향도 적게 발생
- 낮은 진공도에도 고속 적용 분야를 위해 안전하고 안정적인 그리핑 기능 제공
- 탄력적이고 내마모성을 갖춘 DURAFLEX® 재질 덕분에 늘어난 수명
주요 적용 분야:
- 비닐팩, 파우치, 판지 상자, 재활용 물건 등을 취급하는 데 이상적입니다.