- 새소식
- Piab은 박스 팔레타이징 자동화로 식품업계를 지원합니다.
식품업계의 자동 박스 팔레타이징

Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.
최근 몇 년 동안, 베이커리 시장은 혁신을 성공의 필수 요소로 만들었습니다. 가장 관련성이 높은 트렌드 변화는 전통적인 흰 빵 형식의 감소로 인해 더 작은 크기의 옵션과 색다른 프레젠테이션이 더욱 다양해졌습니다. 이러한 추세에 적응하기 위해, Traditional Panadera는 생산 라인에 적용된 진공 기술에 대한 Piab의 전문 지식을 활용하여 다양한 유형의 박스 형식을 빠르고, 쉽고, 안전하게 흡착이송할 수 있습니다.
Tradipan에서 사용하는 진공 그리핑 시스템은 Piab의 COAX® 기술이 적용된 BX 이중 경도 Duraflex® 진공 패드와 이젝터로 구성되어 있습니다. 그리퍼는 빵과 페이스트리 생산 라인의 끝에 위치한 의인화된 로봇에 구현되어 포장된 빵의 최종 팔레타이징을 수행하고 발송 단계로 보낼 준비를 마칩니다. Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 제공합니다.
기존에 자동 팔레티징 시스템에 설치된 진공 패드는 타원형이었으며, 정확한 작동을 방해하는 두 가지 특성을 가지고 있었습니다. 한편으로는 단일 보상 벨로즈가 있었고, 다른 한편으로는 립이 박스와 충분한 접촉면을 가지고 있지 않았습니다. 그리퍼 자체의 구성과 새롭고 다양한 박스 형식을 처리해야 하는 필요성으로 인해 로봇 셀이 요구하는 성능에 도달할 수 없었기 때문에 주기적으로 생산 중단 시간이 발생하거나 특정 프레젠테이션을 위한 수동 작업이 발생했습니다.
강조해야 할 요구 사항 중 하나는 프로세스가 열린 박스를 포함하여 다양한 형식의 박스를 흡착이송해야 하는 특징이 있다는 것입니다. “이것은 애플리케이션의 가장 큰 과제 중 하나였다. 우리는 각각 45mm 두께의 두 개의 접촉 스트립으로 닫힌 박스를 흡착이송할 수 있을 뿐만 아니라 열린 박스도 흡착이송할 수 있는 그리퍼를 구성해야 했다."라고 스페인에 있는 Piab의 진공 자동화 사업부 팀장인 Pablo Castro가 설명합니다.
판지는 가변적인 특성을 가진 재료로, 종종 지정된 위치와 약간 다른 위치를 차지할 때가 있어서 이러한 유형의 자동 팔레타이징 시스템에서 고장을 일으킬 수 있습니다. Piab의 BX35P 진공 패드와 piSAVE® sense 기술 덕분에 이제 다양한 유형의 박스에 대한 팔레타이징 작업을 최대한 안전하고 효율적으로 수행할 수 있게 되었습니다. piSAVE® sense 체크 밸브를 사용하면 진공 패드 중 하나가 박스 표면에 효과적으로 밀봉되지 않더라도 중앙 진공 시스템의 단순성과 경제성을 활용할 수 있습니다. 유량이 있을 때 piSAVE® sense 시스템이 자동으로 차단되므로 시스템이 유연하고 효율적입니다.
Tradicional Panadera의 엔지니어링 및 유지관리 책임자인 Fernando Martin은 "우리는 부정확한 박스 배치로 인한 생산 중단 시간을 최소화할 수 있는 간단하고 안정적인 솔루션을 찾고 있었다."라고 설명합니다. "Piab의 전문가 팀과 몇 차례 회의와 테스트를 거친 후 그들은 우리가 필요로 하는 것을 정확히 제공했다."라고 그는 덧붙여 말했습니다.
성공적인 흡착이송을 위해서는 진공 패드 또는 그리핑 시스템을 제대로 선택하는 것이 중요합니다. 이 응용 분야에 사용된 BX 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합해 Piab가 개발한 소재인 Duraflex®로 제조되었습니다. Fernando Martin은 "BX 진공 패드는 탁월한 성능과 내구성을 갖추고 있어 이전에 사용된 다른 제품을 훨씬 능가한다."라고 말합니다.
그리퍼의 크기는 1200 x 400cm이며, 5가지 유형의 박스를 흡착이송할 수 있습니다. 동일한 그리퍼는 분당 박스 4개의 사이클 시간으로 박스 2개에서 6개의 박스 및 11kg에서 34kg 사이의 무게로 다양한 조합의 무게와 박스(열린 또는 부분적으로 닫힌)를 흡착이송할 수 있습니다.
Tradicional Panadera에는 개선 프로젝트 개발을 위한 특별 부서를 둔 유지관리 부서가 있습니다. 그 책임자인 Fernando Martin은 "Piab의 전문가들과의 직접적인 의사 소통을 통해 테스트 부품의 대여에 필요한 속도와 유연성을 확보할 수 있어 프로젝트 완료를 촉진하고 가속화할 수 있다."라고 말합니다.
Tradipan 소개
1900년에 시작된 이래로, Tradipan은 생산 자동화와 얇게 슬라이스된 빵과 페이스트리 생산에 최신 혁신을 도입하는 것에 투자하면서 끊임 없이 발전해 왔습니다. 2021년부터는 MIA FOOD Group에 편입되어 품질과 고객 서비스를 인정받는 브랜드로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.