- 새소식
- Piab, Conberg 솔루션에서 애완동물과 가축 사료용 미세 첨가제 이송
Piab, Conberg 솔루션에서 애완동물과 가축 사료용 미세 첨가제 이송

미세 첨가제는 오늘날의 애완동물과 가축 사료에서 중요한 부분을 차지하는 반면, 레시피에 따라 투여량의 차이가 매우 심하기 때문에 도시지 스테이션에서 믹서로의 이송을 자동화하는 데 어려움이 있습니다. 폴란드의 시스템 통합업체인 Conberg는 Piab의 piFLOW®f 진공분체이송기에 기반한 적합한 솔루션을 개발했습니다.
예를 들어, 효소, 비타민 또는 미네랄과 같은 미세 첨가제는 동물 영양을 증진시키는 데 중요한 역할을 합니다. 물질과 사료 레시피에 따라, 100g 미만부터 10kg까지 다양한 양으로 첨가됩니다. 이송 중 손실의 0.5%의 허용 오차 수준에 더하여 이와 같이 큰 차이가 있기 때문에 공정 자동화가 극도로 어렵게 됩니다.
Piabs의 전문성을 신뢰하는 폴란드 Nowy Sącz의 시스템 통합업체인 Conberg는 동물용 사료 생산업체에서는 piFLOW®f를 기반으로 하는 진공 이송시스템을 성공적으로 설치했습니다. 이 응용 공정을 가속화 및 간소화하려는 목적 외에도 인체공학이 중요한 역할을 담당했습니다. 이전에는 믹서를 수동으로 충진해야 했기 때문에, 성분이 든 비닐팩을 1층에서 8미터 위의 믹서 높이로 옮겨서 비워야 했습니다. 따라서 자동화 프로젝트는 피드스테이션에서 믹서까지의 이 8미터 높이를 극복해야 했습니다.
Conberg의 건축 관리자인 Adrian Rolka는 시스템 설정에 대해 다음과 같이 설명합니다. ”우리는 1층에 10개의 컨테이너로 구성된 피드스테이션을 설치했습니다. 컨테이너에는 생산할 동물 사료 레시피에 필요한 각 미세 첨가제의 각 투여량이 수동으로 채워집니다. 각각의 미세 첨가제는 피드스테이션에서 믹서로 하나씩 이송됩니다. 엄격한 허용 오차 수준을 충족시키기 위해 이송 공정은 종종 100그램 미만의 가장 낮은 투여량으로 시작됩니다. 그 다음 이는 최대 10킬로그램의 가장 큰 배치가 믹서로 전달될 때까지 오름차순으로 계속 진행됩니다. 이 순서는 더 적은 양을 투여한 물질 중 최대한 많은 부분이 시스템을 통해 운반되어 믹서에 도달하도록 합니다. 모든 성분이 동일한 레시피로 사용되기 때문에, 서로 다른 물질을 이송하는 사이에 세척이 필요하지 않아서 적절한 솔루션으로 무게의 순서에 따라 이송할 수 있습니다.”
최적의 공간 사용 및 공정 신뢰성을 위해, piFLOW®f 분체이송기가 8m 높이의 믹서 상단에 설치됩니다. “이 설계 방식을 통해 필요한 다른 이송 라인 설치를 위한 공간을 남겨 두는 효율적인 공정을 지원하는 합리적인 이송 거리로 설치하는 것이 가능했습니다. 또한 이 방식은 원활한 재질 흐름을 유지하면서 모든 규정을 충족시킬 수 있다”고 Adrian Rolka는 덧붙입니다.
각 컨테이너와 호스 사이의 버터플라이 밸브가 각 장치에서 미세 첨가제를 빨아들입니다. 강력한 성능을 발휘하면서도 에너지 효율적인 Piabs의 COAX® 진공펌프가 파이프 라인을 청결하게 유지하는 속도 수준을 보장하여 공정에서 물질 손실을 더욱 줄여줍니다.
“다른 프로젝트를 통해 축적한 Piab 진공분체이송기에 대한 경험과 현지 Piab 전문가들의 전문적인 지원 덕분에, 당사는 공정을 가속화할 뿐만 아니라 직원들의 인체 공학적이지 않은 작업도 제거할 수 있는, 고객을 위한 최적의 솔루션을 개발할 수 있었습니다.”라고, Piab와 협력 중인 Conberg의 전무 이사인 Joanna Zielińska-Pałka는 간략히 설명합니다.
piFLOW®f 진공분체이송기는 식품 정도의 품질이 요구되는 산업에서 널리 사용됩니다. 이는 특히 밀폐된 시스템에서 무분진 이송 시, 또는 유지보수가 거의 필요하지 않은 경우, 기계식 분체이송기의 대안으로 사용됩니다.
Piab Poland의 진공 분체이송기 영업 관리자인 Tadeusz Fobke는 “piFLOW®f 시리즈 진공분체이송기가 애완동물 사료나 동물용 사료 성분을 이송하는 데 매우 적합하다고 덧붙입니다. 건물 높이가 낮고, 설치 공간을 작게 차지하며, 소음도가 낮을 뿐만 아니라 청소하기도 쉽습니다. 따라서 여러 레시피를 생산하고 자주 이를 변경해야 하는 회사나 유분 성분을 이송하는 경우에 가장 적합합니다.”
규모가 큰 기업을 보다 효과적으로 지원하기 위해, Piab는 대규모 배치 용량을 위한 새로운 진공 분체이송기로 piFLOW®i/f 제품 범위를 확장했습니다. 새로운 piFLOW®i/f는 28리터 하우징을 갖추고 있으며 펌프 성능을 향상시킬 수 있는 가능성을 제공합니다. 이것은 2개의 piBASIC 400 또는 600 펌프를 설치하여 수행됩니다.
이에 따라, 분체이송기의 용량이 현재 소형 분체이송기에 대해 시간당 5톤(14리터 내용물 및 1개의 piBASIC 600 펌프)에서 시간당 7.5톤(28리터 내용물 및 2개의 piBASIC 600 펌프)까지 늘어납니다.
사료 산업을 위한 Piab 분체이송기에는 스테인레스 스틸(ASTM 304)과 씰로 만든 하우징이 장착되어 있으며, 이는 사료 산업의 요건을 충족시키기 위해 FDA 및 모든 유럽 지침에 따라 이송할 제품과 직접 접촉합니다. Piab의 piFLOW®f는 ATEX 방진 인증 또한 받았습니다.