제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • Piab가 직접 취부 모델 및 5가지 연결 모델로 Kenos® 리버스 밸브 프로그램을 확장합니다

Piab가 직접 취부 모델 및 5가지 연결 모델로 Kenos® 리버스 밸브 프로그램을 확장합니다

2021. 9. 9.에 게시됨

KRV 리버스 밸브는 공기 흐름을 제어하며, 일반적으로 외부 진공발생기 시스템에 사용됩니다. 이 밸브는 높은 흡입 유량으로 진공을 생성하기 위해 대부분의 Kenos® 솔루션에 권장되는 사이드 채널 블로워 키트에 포함될 수도 있습니다. 그 제어 기능 위치에는 흡입, 진공파기 및 중립이 포함되어 고객 요구에 따라 제품 흡착이송 주기를 제어할 수 있습니다.

KVG120 그리퍼에 직접 연결된 직접 취부 KRV 밸브 모델은 외부 진공발생기에 의해 생성되는 공기 흐름을 제어합니다. 또한 이 밸브는 여러 그리퍼를 직렬 또는 병렬로 연결하는 데 사용할 수 있기 때문에 특정 주기에 그리퍼를 비활성화/재활성화할 수 있습니다.

사이드 채널 블로워 키트에 내장통합된 경우, 공기 흐름이 소음기를 통해 배출되는 흡기를 통한 흡입, 빠른 방출을 위한 진공파기, 그리퍼를 포함하지 않는 중립 위치의 세 가지 대체 방식으로 제어됩니다.

견고하고 신뢰할 수 있는 KRV 밸브는 POM-C 씰링 요소가 있는 양극 산화 알루미늄으로 제작된 직접 취부 또는 3개 또는 5개 나사 연결 모델로 제공됩니다.

가치를 더하는 주요 기능:

  • 내부 부품이 회전하거나 미끄러지지 않아 유지보수가 적기 때문에 다운타임을 최소화하고 생산성 향상에 기여합니다.
  • 소음기 및 필터와 같은 부속품은 고객의 요구를 충족시켜 보다 안전한 작업 환경을 조성합니다.
  • 진공 생성에 사용하지 않을 경우, 블로워가 항상 외부 환경과 연결되어 수명을 연장하고 유지보수 비용을 줄여줍니다.
  • 흡입/그리핑과 진공파기/방출 사이의 신속한 밸브 전환으로 시스템의 생산성이 향상됩니다.
  • 여러 Kenos® 그리퍼 및 다수의 블로워와 함께 사용하기 위한 다용도 밸브로 고객의 요구에 맞게 조정된 기능을 제공합니다.

더 자세한 사항을 알고 싶으신가요? 문의해 주십시오!


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교