제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매

2024. 7. 11.에 게시됨

Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

안전성이 높은 로봇 셀에서는 액추에이터 및 센서의 전원 공급 장치가 분리되어 있어, 예를 들어 비상 정지(E-stop) 후 서비스 또는 유지보수 중에 셀에 들어가는 사람의 부상 위험을 방지합니다. IO-링크 클래스 B를 갖춘 piCOMPACT®23 SMART는 밸브와 센서에 대한 전원을 내부적으로 분리하여 보다 높은 수준의 안전성을 실현합니다. 정전 또는 비상 정지 시 센서에 전원을 계속 공급하면서 밸브의 전원을 차단할 수 있어, 예를 들어 현재 설정값 및 진공도를 계속 모니터링할 수 있습니다.

IO-링크 클래스 B와 이중 안정 밸브 옵션을 결합한 piCOMPACT®23 SMART는 이중 안정 밸브가 마지막 위치를 유지하므로 정전이나 비상 정지 시 더욱 높은 안전성을 제공합니다. 펌프가 에너지 절감(ES) 모드에 있는 경우, 밸브는 저장된 에너지 예비량을 사용하여 이동하므로 진공이 생성되고 물체가 고정됩니다.

이제 IO-링크 클래스 B 옵션을 piCOMPACT®23 SMART 조합구성기에서 사용할 수 있습니다.

주요 고객 혜택

  • IO-링크 클래스 B를 갖춘 piCOMPACT®23 SMART는 액추에이터와 센서용 전원 공급 장치를 분리하여 로봇 셀에서 보다 높은 수준의 안전성을 제공합니다.
  • piCOMPACT®23 SMART IO-링크 클래스 B는 이중 안정 밸브 옵션과 결합하여 안전성을 더욱 향상시켜 펌프가 진공 발생을 다시 활성화하여 에너지 절감 모드에 있더라도 물체를 안전하게 보호합니다.

기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교