- 새소식
- piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전
piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전

piSAFE®는 수년 동안 Piab의 제품군 중에서 높은 안전 기능으로 상당한 인정을 받아 온 제품이었습니다. 이제 안정적인 진공펌프가 업그레이드됨에 따라 안전에 계속 중점을 두고 있습니다. 그러나, 다목적성과 지속가능성이 새로 유익한 필수 요소로서 마케팅 믹스에 추가되었습니다.
2021년 출시 이후 piSAFE®는 안정적인 제조 공정을 위해 매우 높은 수준의 그리핑 안전이 필요한 작업을 위해 선택된 확실한 진공이젝터입니다. 항상 COAX® 기반 펌프의 진공도를 유지하는 진공안전밸브가 주요 특징입니다.
Piab Vacuum Automation Division의 자동차 제품 관리자인 Anders Falk는 "펌프 품질은 논외로 하더라도, 진공안전밸브는 이 소형 본체 내부의 핵심입니다"라고 말합니다. "임무는 명확합니다. 압축공기 공급 장치가 켜져 있든 꺼져 있든, 고의적인 전환이나 시스템 장애에 상관없이 리프트된 물체를 단단히 붙잡은 상태를 유지하는 것입니다. piSAFE®는 더 없이 강력합니다!"
이러한 품질로 인해 piSAFE®는 부품을 떨어뜨릴 경우 심각한 결과를 초래할 수 있는 유리 및 본체 조립과 같은 까다로운 자동차 응용분야에서 특히 높이 인정받았습니다.
제공된 안전 수준은 이미 만족스러웠기 때문에 piSAFE®가 Piab의 R&D 부서를 통해 최근 2.0 투어를 진행했을 때 다른 필수 조건이 목록에 추가되었습니다.
"새로운 piSAFE® 프로그램은 여러 면에서 이전 프로그램보다 더 다양합니다”라고, Anders Falk는 계속해서 말합니다. "예를 들어 VSV 변형은 진공공급 및 진공파기 기능 모두에 하나의 공급만 사용하므로 많은 중앙 집중방식 진공 시스템과 호환되며 piCOMPACT® 플랫폼은 하나입니다. piSAFE®는 소음 없는 작업 환경을 지원하는 소음기를 탑재할 수 있다는 점에서 지속 가능성도 더 뛰어납니다.”
piSAFE® 개념은 이제 고객이 적절한 수준의 기능을 자유롭게 선택할 수 있도록 완전히 조합구성 가능한 4개의 제품으로 구분됩니다.
- piSAFE® - 안전 기능을 갖춘 완벽한 펌프 장치입니다.
- piSAFE® 진공안전밸브(VSV) - 동일한 안전 기능으로 외부 진공펌프와 함께 사용됩니다.
- piSAFE® 진공안전밸브 MINI(VSV MINI) - 최소화된 형식의 안전 기능
- piSAFE® 장착 브래킷 – piSAFE® 제품, piSTAMP®와 같은 기타 시스템과 함께 사용하거나, 외부 진공원용 진공패드 홀더로만 사용할 수 있는 다목적 브래킷입니다.
결과적으로 조합구성기는 4개 제품 각각에 대해 하나의 제품 카드로 업데이트되었습니다. 제품 분할 외에도 piSAFE®의 새 버전은 다음과 같은 개선을 거쳤습니다.
- VSV - 대기압 급속진공파기(AQR NC)를 사용하는 공동 공급입니다. 이는 각각 하나가 아닌 공급과 진공파기 모두에 하나의 호스를 의미합니다. 향상된 호환성, 간편한 설치 및 유지보수 감소를 지원합니다.
- 소음기는 이제 더 건강한 작업 환경을 위한 선택사양입니다. 일상적인 업무에 참여하는 직원의 청력을 보호합니다.
- 새로운 부착물 사용 가능 - 32mm 볼 조인트, 16mm 잠금 핀 및 특수 레벨 완충기. 후자는 목적에 맞게 조합구성할 수 있습니다.
“이러한 모든 업데이트를 자동차 고객에게 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이러한 개선을 통해 piSAFE®는 시중에서 이 영역에 가장 안전하고 다재다능한 펌프 제품 중 하나라고 말할 수 있습니다.”라고 Anders Falk는 결론을 내렸습니다.