- 새소식
- robominds는 Piab의 새로운 MX 진공패드를 ‘Super Cup’이라고 부릅니다.
robominds는 Piab의 새로운 MX 진공패드를 ‘Super Cup’이라고 부릅니다.

robominds에 따르면 Piab의 최신 진공 기술 제품은 재질, 형상 또는 표면 구조에 관계없이 모든 것을 들어 올리기 때문에 이 별명을 얻었습니다. 따라서 이 다재다능한 제품은 전자상거래 고객과 복잡한 제품 제조업체를 위해 robominds가 피킹 솔루션으로 찾던 바로 그 진공패드입니다.
비전 시스템과 AI 제어 소프트웨어를 기반으로 한 Robominds의 Smart-Picking 개념은 무작위로 조합된 내용물이 있는 상자에서 꺼낼 물건과 방법을 독립적으로 결정합니다. 카메라는 소위 시스템의 ‘교육’이라고 하는 훈련, CAD 데이터 또는 복잡한 프로그래밍 없이 물체의 위치와 잡는 지점을 인식합니다. 이를 통해 특히 특정 로봇 공학이나 IT 노하우가 없는 사용자이더라도 시운전과 사용하기가 특히 쉽습니다. 지금까지는 그런대로 잘했습니다. 그러나 지금까지 빠져 있던 부분은 제시된 모든 물체를 일반적으로 집을 수 있는 그리퍼였습니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 비즈니스를 확장한 소매 체인에서 나온 반품의 처리 및 분류에 대한 새로운 요청에 직면하여 이 병목 현상을 극복해야 했습니다. “그래서 제가 Piab의 전문가에게 직접 전화를 걸어 문제를 설명했습니다.”라고 robominds의 CSO인 Christian Fenk가 이야기했습니다.
Piab의 글로벌 전략 어카운트 매니저인 Bernd Gries는 다음과 같이 설명합니다. “사실, robominds의 이 요청은 운 좋은 우연의 일치였습니다. 우리는 다목적 도구인 새로운 MX 진공패드의 첫 번째 프로토타입을 막 개발해서 제품들이 특별히 배열되지 않은 빈 피킹 작업의 실제 응용 분야에 사용할 테스트 고객을 찾고 있었습니다. 목표는 진공패드가 잘 유지되는지, 그것이 무엇을 보장하는지, 다양한 표면과 형상을 가진 다양한 재질로 만든 제품을 수용할 수 있는지 확인하는 것이었습니다."
robominds에서 MX 진공패드는 스마트 피킹 개념의 체인에서 누락되어 있던 연결 고리로 급부상했습니다.
“그것은 우리의 모든 기대를 뛰어넘었습니다. 롤온 데오드란트, 샴푸병, 해어진 냄비 스펀지, 비스킷 팩, 석고 상자, 겨자 튜브, 포일로 싸인 일회용 면도기, 젤리 곰, 입코 마스크 또는 얼음 스크레이퍼 등 어떤 것이든 상관없습니다. 다공성인 공기 투과성 비닐봉지에 담긴 잼 병용 스크루 뚜껑조차 문제가 되지 않았습니다. 이것이 우리가 MX 진공패드에 ‘Super Cup’이라는 별명을 붙인 이유입니다. 앞에 무엇을 놓더라도 모두 집어내기 때문에 아주 좋습니다”라고 Christian Fenk가 시험 결과를 설명하면서 말했습니다.
그리고 그는 다음과 같이 덧붙였습니다. “robominds는 이미 다양한 진공패드 업체와 협력해 왔지만, Piab 진공패드는 타의 추종을 불허합니다. 진공패드가 언뜻 보기에는 눈에 띄지 않지만 우리는 그 개발 뒤에 숨은 혁신적인 힘과 전문성을 알고 있습니다. 이것이 바로 Piab가 진공 기술 제품의 독점적인 Tech Alliance 파트너인 이유입니다."
robominds 시스템은 패키지 편집 및 반품 분류를 위한 전자상거래/온라인 소매에서 모두 사용됩니다. 또한 부품 수가 너무 많아 조립 라인 옆에 보관할 수 없는 경우 제품을 제조하기 위한 부품 피킹을 통해 자동차와 기계 제조업체를 지원합니다. 그런 다음 robominds 스마트 피킹 솔루션을 이동형 장치에 탑재하여 자동화된 랙 스토리지 시스템을 통과하면서 관련 개별 부품을 수집하고 생산용으로 조립합니다.
MX 진공패드는 Piab 엔지니어들에 의해 범용 진공패드로 개발되었으며 다양한 표면, 재질, 형상에서 뛰어난 그립 특성을 가지고 있습니다. 이 제품은 입증된 piGRIP® 진공패드 제품군의 모든 부착물 및 기능과 호환되며 견고한 DURAFLEX® 소재로 제작되었습니다. 이 소재는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 겸비하고 있습니다. 이 제품은 우수한 형상 기억 및 "자국이 안 남는" 특성을 가지고 있습니다.
MX 진공패드는 특출한 밀봉 특성 덕분에 낮은 진공 출력에서도 다루기 어려운 물체를 포함하여 제품들을 안전하게 흡착이송할 수 있습니다. 우수한 밀봉은 누설률을 줄이고 따라서 큰 진공흡입유량에 대한 필요를 줄이기 때문입니다. 따라서, 예를 들어 Piab의 piCOBOT® 또는 Mini Cobot Gripper(MCG)와 관련하여 코봇과 함께 사용되는 소형 진공 시스템에 적합합니다. 낮은 진공도는 필름 포장과 같이 취급되는 표면의 주름이나 돌출을 방지할 수 있는 이점도 있습니다. 이렇게 하면 제품이 최종 고객에게 흠 없이 완전하게 도착합니다.
robominds 소개
robominds는 뮌헨에서 2016년에 Andreas Däubler 및 Tobias Rietzler에 의해 설립되었습니다. 소프트웨어 개발자와 전기 엔지니어가 기술에 대한 열정과 중소기업에 대한 애정으로 만나 인텔리전스와 실용성 차원에서 스마트함이라는 스마트 로봇공학에 대한 비전으로 의기투합했습니다. 당사는 귀하를 앞으로 이끌어 줄 수 있는 로봇 혁신에 열정을 가지고 노력하고 있습니다.