- 새소식
- 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링
Piab의 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링

Forvet SpA는 Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드, VGS™5010 진공발생기 및 piSAVE® 장치를 사용하여, 건축 분야의 선도적인 다국적 회사에 설치된 COMBIFLEX 첨단 유리 가공 시스템에서 다양한 크기의 판을 핸들링할 수 있는 최종작용체 공구를 만들었습니다.
Forvet의 COMBIFLEX 시스템은 여섯 대의 기계를 하나로 결합하여 완제품의 그라인딩, 밀링, 드릴링, 세척 및 건조 작업을 동시에 수행하는 보석과도 같은 기술로 간주되고 있습니다.
Piab 제품은 시스템에 의해 수행되는 작업이 완료될 때까지 판의 자동 로딩 및 언로딩에 사용됩니다. DURAFLEX® 진공패드는 판 로더의 프레임 안에서, 기계 랙으로부터 수직 위치로 유리를 픽업하여 라인 워크벤치의 수평 위치로 배치합니다. 자동 언로딩 프레임에 위치한 동일한 진공 패드는 라인 벤치로부터 수평 위치에서 유리를 픽업하여 기계 랙에 수직 위치로 배치합니다.
두께가 3~19mm 사이인 판을 핸들링하는데, 이것은 유리판의 크기에 따라 무게 부하가 상당할 수 있습니다. 유리는 자동으로 완전히 로딩되므로 수동 작업과 관련된 위험을 피할 수 있습니다. 크기와 무게가 상당한 유리를 수동으로 로딩 및 언로딩하는 일은 한 명의 작업자가 특정 장비를 사용하지 않고는 할 수 없는 일이기 때문에, 작업과 관련해 제약이 발생하고 로딩/언로딩 시간이 길어지게 되며, 제품 파손 위험은 더 말할 것도 없습니다.
Piab의 구성품을 활용한 Forvet는 공급된 솔루션의 절대적인 그리핑 안정성 덕분에 생산성을 높여, 기계의 인체공학적 특징을 개선할 수 있었고 최종 고객이 상당한 수준의 에너지 절감 혜택을 얻을 수 있게 되었습니다.
Forvet의 마케팅 관리자 겸 영업 코디네이터인 Francesca Gariglio 박사는 이렇게 설명합니다. “당사의 기계는 습식 환경에서 작동하며 깨지기 쉬운 요소인 유리판을 핸들링합니다. 그립이 최적의 상태를 유지하고 있고 안정적인지를 확인해야 합니다. 유리를 픽업할 때 그 어떤 오작동도 허용할 수 없으며, 가공 작업이 실시된 후 언로딩할 때는 훨씬 더 그렇습니다. 그래서 Piab와 같은 신뢰할 수 있는 파트너를 선택한 것입니다.”
Eng. Gallo는 Forvet의 기술자로서 이렇게 덧붙여 설명합니다. “Piab와 함께 업무를 수행한 지도 어느 정도 시간이 흘렀습니다. FORBOT 및 KEY와 같은 당사의 다른 유리 가공 시스템에 이미 사용해 본 적이 있기 때문에 Piab의 진공발생기와 DURAFLEX® 진공패드에 익숙해져 있습니다. 당사는 이탈리아 지점의 기술자들과 함께 전문적으로 협업하고 있으며, 이들의 빠른 응답, 문제 해결에 대한 책임감, 납품 시간 존중, 새로운 시스템의 시작에 대한 조언을 높이 평가하고 있습니다. 당사에게 있어, 이것은 제품의 품질과 함께 매우 중요한 측면이며, Piab를 선택한 이유이기도 합니다.”
Piab의 DURAFLEX® 진공 패드는 우수한 그립 안정성과 높은 마찰력을 제공하기 때문에 평평한 표면을 핸들링하는 데 매우 적합합니다. 이 제품은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합했으며, Piab가 특수 제작한 특허 재질로서 내구성이 우수한 DURAFLEX®로 제조됩니다. 이 재질은 마크 프리 속성으로 인해 유리판 접촉에 특히 적합합니다.
VGS™5010 진공발생기는 에너지 소비량을 최소화하는 동시에 높은 초기 유량률로 안전하고 빠른 그리핑을 제공하는 Piab의 COAX® 진공 발생 기술을 기반으로 하고 있습니다. 펌프 장치는 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 고성능을 제공할 수 있습니다. 이는 드레스덴에 있는 Fraunhofer 공작 기계 및 성형 기술 IWU에서 수행된 독자적인 비교 시험에서 증명되었습니다. 이 시험은 Piab 이젝터가 다른 공급자의 이젝터와 동일한 결과를 얻기 위해 훨씬 적은 압축공기를 필요로 한다는 것을 보여주었습니다. 그 결과, Piab 이젝터를 사용하면 압축공기 제공 비용 및 총 생산비용을 줄일 수 있습니다.
Piab의 piSAVE® 장치는 VGS™5010 진공발생기에 장착되어 공기 소비량을 더욱 줄여 줍니다. piSAVE® ON/OFF는 진공 패드가 그립을 유지하는 동안 원하는 진공도에 도달하면 발생기의 공압 공급을 중단하여 압축공기를 절약합니다. piSAVE® Release는 파일럿 신호 없이, 그리고 추가적인 압축공기 소비 없이, 핸들링하고 있는 재료를 신속하게 릴리스할 수 있게 해 줍니다.