- 성공사례
- 페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼
페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.
Dromont Group에서는 페인트, 잉크, 코팅 및 기타 화학 물질에 적용하는 자동화 솔루션을 제공합니다. Dromont 고객사 중 한 곳은 영국의 주요 화학제품 제조업체이며 페인트 생산 라인의 컨테이너 흡착이송에서 효율적인 시스템을 필요로 했습니다.
생산 라인은 크게 4단계로 나누어집니다. 1단계에서는 모든 컨테이너에 유출이 있는지 점검합니다. 2단계에서는 컨테이너가 여러 충진 스테이션을 통과하며 액체 베이스와 안료가 들어가고 뚜껑이 설치됩니다. 3단계는 최종 팔레타이징 전 혼합 공정으로, 여기서 컨테이너는 8개의 자이로스코프 믹서로 이송됩니다.
Dromont의 신규 솔루션에서 이러한 혼합 단계는 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼에 의해 완벽하게 처리됩니다. 폼 그리퍼는 컨베이어 벨트에서 컨테이너를 들어올려 믹서 내부에 내려놓습니다. 혼합이 끝나면 컨테이너는 벨트 위로 다시 옮겨져서 최종 단계로 이송됩니다.
각각의 자이로스코프 믹서는 두 개의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼가 있는 픽-앤-플레이스 시스템과 일치합니다. 이를 통해 도구를 변경하지 않고도 직경, 높이 및 중량이 다른 2.5~10리터 컨테이너를 흡착이송할 수 있습니다. 하나의 단일 Kenos 그리퍼는 분당 6개 드럼의 사이클로 3개의 소형 2.5리터 드럼을 동시에 피킹할 수 있는 반면, 대형 10리터 컨테이너의 경우에는 분당 2개 드럼의 사이클에 두 개의 그리퍼가 필요합니다.
"우리는 유연성과 신뢰성을 이유로 Piab의 Kenos® KVG 폼 그리퍼를 선택했습니다. 이 그리퍼를 사용하면 다양한 형식의 드럼을 흡착이송할 수 있을 뿐만 아니라 플라스틱이나 금속 뚜껑이 있는 다양한 재료의 컨테이너를 흡착이송할 수 있어 항상 견고하고 안정적이며 안전한 그립을 보장합니다. Piab를 사용하기 전에는 안정적인 그립을 보장하지 않는 셀프 센터링 기계식 그리퍼를 사용하고 있었습니다. 또한 견고한 진공패드가 있는 시스템도 시도해 보았지만 필요한 도구로는 제대로 작동하지 않아 다양한 형식의 흡착이송에서 가동중지 시간이 발생했습니다. Piab 기술인력의 전문성과 Piab의 공인 유통업체인 TMA의 Davide Revello의 안내에 따라 우리는 가장 적합한 기술을 선택할 수 있었습니다"라고 Dromont Group의 기계 엔지니어이자 프로젝트 관리자인 Andrea Messa는 말합니다.
"Piab의 솔루션으로 우리는 혁신적인 고속 라인을 구축할 수 있었습니다. 드럼 흡착이송 속도가 50% 이상 증가했습니다"라고 Dromont Group의 Business Development 소속의 Martina Zecchetti가 추가로 말합니다.
"또한 드럼 마개때문에 Piab를 찾지 않을 수 없었습니다. 실제로 뚜껑을 덮는 시스템은 스웨덴 회사인 DURAFLEX® 이중 경도 진공패드를 사용하여 수직 스택에서 뚜껑을 피킹합니다"라고 Dromont Group의 Andrea Messa가 결론을 내리 듯 말합니다.
Piab의 Kenos® KVG 진공 그리핑 시스템은 목재, 도자기, 포장 등의 다양한 산업 분야에서 흡착이송 공정을 간소화하도록 설계되었고, 테크니컬 폼 그리퍼를 기반으로 하는 다용도 제품군으로 다양한 모양, 크기 및 밀도를 가진 광범위한 물체를 흡착이송하도록 설계되었습니다. 대다수 그리퍼 시스템에는 Dromont에서 사용하는 그리퍼와 같이 Piab의 COAX® 카트리지를 기반으로 하는 통합형 진공 발생 장치가 장착되어 있거나, 베인 펌프 또는 사이드 채널 블로어를 사용하는 별도의 진공 발생 장치를 위해 준비가 됩니다.
Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 제공합니다. 펌프 장치는 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 뛰어난 성능을 유지합니다. 이는 드레스덴에 있는 Fraunhofer 공작 기계 및 성형 기술 IWU에서 수행된 독자적인 비교 시험에서 증명되었습니다. 이 시험은 Piab 이젝터가 다른 공급자의 이젝터와 동일한 결과를 얻기 위해 훨씬 적은 압축공기를 필요로 한다는 것을 보여주었습니다. 따라서, 이를 사용하면 압축공기 공급 비용과 총 생산 비용을 줄일 수 있습니다.
Piab의 이중 경도 DURAFLEX® 진공패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 강도를 결합한 특수 소재로 제조되고, 흡착이송 물체에 흔적을 남기지 않으며, 수십만 사이클 후에도 놀라운 탄성 메모리를 유지합니다.
Dromont Group
Dromont Group은 페인트, 식품, 화장품, 의약품 등의 화학제품 제조에 적용하는 자동화 시스템의 혁신적인 선두 주자로서 세계적인 명성을 자랑하고 있습니다. 이 가족 소유 그룹은 혁신에 중점을 두며 연구개발과 인재에 대한 지속적인 투자를 통해 꾸준히 발전해 왔습니다. 많은 특허를 포함하는 Dromont의 광범위한 사업 역량을 통해 단일 기계에서 완전한 공장에 이르기까지 최고의 안전 표준을 충족하는 자동화 공정을 설계할 수 있습니다.
자세한 정보
Paolo Santi, 수석 마케팅 활성화 전문가
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, 이탈리아