제안

카테고리

제품

내용

지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다

2023. 7. 7.에 게시됨
지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다

Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다. 

Nagyigmánd, 헝가리

Bayer Hungaria Kft.는 의료 및 영양 제품 분야를 전문으로 하는 글로벌 기업입니다. 이 회사의 옥수수 씨앗 코팅 분말 생산에는 지속 가능한 미래에 기여한다는 기업 목표를 달성하기 위해 효율적이고 관리가 간편한 방안이 요구됩니다.

Piab의 솔루션을 사용하기 전에는 자체 Nagyigmánd 공장에서 구형 기계식 엘리베이터를 사용하여 25kg 분말 자루를 지상 20미터에 있는 코팅 기계로 이송했습니다. 구형 기계식 엘리베이터를 사용하면 시간이 많이 걸리고 비용 증가를 초래하는 제품 손실과 인체 공학적 문제가 있었습니다. 

이러한 상황에서 Bayer는 현재의 수동 자재 흡착이송 공정의 자동화를 대안으로 모색했습니다. 회사의 목표는 운송 공정의 효율성을 개선하는 동시에 비용 절감을 달성하는 것이었습니다.

공인 Piab 유통업체인 Tech Con Hungaria는 이러한 목적에 맞는 최적의 솔루션인 piFLOW®f 분체이송기를 찾았습니다. PiFLOW®f는 작은 설치 공간과 폐쇄형 구조 때문에 선정되었는데, 이러한 특징을 통해 최소한의 비용과 유지보수뿐만 아니라 재료의 유출 없이 흡착이송을 할 수 있습니다. 

Bayer Hungaria Kft.는 두 개의 piFLOW®f 분체이송기를 구입했습니다. 하나는 수평 파이프 길이가 17미터이고 수직 파이프 길이는 20미터입니다. 다른 하나는 수평 파이프 길이가 20미터이고 수직 파이프 길이는 20미터입니다. 이송되는 분말은 고운 농도이며 벌크 밀도는 0.54kg/l입니다. 

"두 개의 Piab 분체이송기를 사용한 덕분에 우리의 고객사는 이제 자동 분말 운송을 지속적이고 효율적으로 수행할 수 있습니다"라고 Tech Con Hungaria의 Technical Sales 부서의 László Csenki는 말합니다. 

원래 Bayer는 350kg/h의 운송 용량을 요청했습니다. 그러나 Piab의 최적의 설정으로 생산 시스템은 원래 요청 용량을 초과하는 최대 용량 440kg/h를 달성할 수 있어 생산 공정에서 상당한 시간을 절약할 수 있게 되었습니다. Tech-Con Hungaria에서 Piab 분체이송기를 설치했으며, 동 회사에서 회전식 투여 시스템, 크레인이 있는 대형 자루(big-bag) 프레임, 배출장치가 있는 파이프라인도 통합했습니다. 

piFLOW® 분체이송기와 함께, Tech-Con Hungaria의 시스템 통합업체는 회전식 투여 시스템, 크레인이 있는 대형 자루(big-bag) 프레임, 배출장치가 있는 파이프라인을 설치했습니다.  Bayer의 PLC에서 분체이송기 제어장치를 관리합니다.

Piab의 piFLOW®f 분체이송기는 Bayer Hungaria Kft.의 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송에서 성공적으로 구현되었음이 입증되었습니다. Piab 자동화 솔루션의 성공적인 설치로, Bayer Hungaria Kft.은 이제 보다 효율적인 방식으로 영양 제품 생산을 계속할 수 있습니다. 

Bayer Hungaria Kft.에서 4층에 설치된 piFLOW®f 분체이송기 두 대 중 하나

Bayer Hungaria Kft.에서 4층에 설치된 piFLOW®f 두 번째 분체이송기

대형 자루 스탠드가 있는 공급 지점  및 회전식 공급장치.

 

배경

piFLOW®f는 식품 산업에서 널리 사용되는 분체이송기입니다. 이송되는 제품과 직접 접촉하는 스테인리스 스틸 본체(ASTM 304)와 씰이 있어 FDA 규정과 EU 유럽 지침을 모두 충족합니다. 또한 piFLOW®f는 분진과 가스에 대해 ATEX 인증을 받았습니다. 기존 시스템에 통합하거나 완전히 새로운 라인으로 설계하는 것도 가능합니다. 공장 내에서 보다 큰 유연성을 확보하기 위해 이동형 프레임 위에 piFLOW®f을 놓고 생산 라인의 여러 스테이션에서 사용할 수도 있습니다. 일반적인 적용 분야로는 분말 및 과립 이송, 사료 분쇄기, 진동 스크린, 믹서, 대형 자루의 적재 및 하역 등이 있습니다. piFLOW®f 분체이송기는 진공을 발생하는 가장 에너지 효율적인 방법인 Piab의 COAX® 기술에 기반한 공기 펌프와 함께 또는 전기기계식 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 

 

Bayer Hungaria Kft. 

Bayer Hungaria Kft.는 Bayer Group의 계열사로서, 생명과학 분야에서 150년 이상의 역사를 가지고 있으며 의료 및 농업 분야에 핵심적인 경쟁력이 있습니다.

전 세계 인구가 증가하고 평균 수명이 계속 증가함에 따라, Bayer Group은 식품, 사료 및 원료의 적절한 공급을 비롯하여 최상의 의료 서비스를 보장하는 광범위한 혁신 제품 포트폴리오를 통해 우리 시대의 주요 과제 중 일부에 대한 해결 방안을 모색하는 데 기여하고 있습니다.

Bayer Group은 제약, 소비자 건강(Consumer Health), 작물학이라는 3개 사업부를 운영하고 있습니다. 2021년 기준으로 이 그룹은 83개국에 걸쳐 374개의 회사로 구성되었습니다.

작물학 사업부는 씨앗 생산, 작물 보호 및 해충 방제 분야의 전 세계적 선두 주자입니다.

Piab 소개

Piab는 자동화된 세상에서 보다 안전하고 효율적인 작업장을 위한 지속 가능한 솔루션을 창출하여 자동화를 진화시킵니다. 당사는 로봇에 그리핑 기술, 자재에 지능적인 흐름, 인간에 리프팅 파워를 제공합니다. 우리는 오늘의 세상을 더 좋게 개선하기를 원합니다. 이 야망은 우리가 하는 모든 일에 내재되어 있습니다. 이러한 야망은 우리가 제공하는 모든 아이디어, 모든 상호 작용, 모든 제품 및 솔루션에서 볼 수 있습니다. 당사의 고객은 식음료, 자동차, 포장, 물류 및 창고, 전자상거래, 전자, 화학, 제약 산업, 일반 제조업 등의 모든 분야에 분포하고 있습니다.

Piab가 그린 비전은 자원이 낭비되지 않고, 사람이 다치지 않는 자동화된 세상을 만드는 것입니다.

1000명 이상의 직원 고용과 최대 20억 SEK(스웨덴 크로나)의 연매출을 올린 Piab는 지사와 유통업체 네트워크를 통해 100개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 회사입니다.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

자세한 정보:

Paolo Santi, Senior Marketing Specialist 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, 이탈리아
www.piab.com

 


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교