- 성공사례
- Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업
Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업

Piab와 이탈리아 CFT Group의 성공적인 파트너십 덕분에 진공 구동 방식의 맞춤형 솔루션 제작으로 토마토 소스 라인의 생산성이 두 배로 늘었습니다.
소스 생산을 위한 토마토 가공 분야에서 이전에 호주에서 CFT Group과 함께 프로젝트를 진행했던 유럽 다국적 기업은 포장 기계류에서 상당한 문제에 직면했습니다. 식품 서비스 및 통조림 산업에 필수적인 이 장비는 종종 제품 손실 및 손상 문제로 어려움을 겪었습니다.
토마토 소스 공정에는 뜨거운 상태에서 폴리에틸렌 파우치를 무균 방식으로 채운 다음, 약 40°C로 식히는 과정이 포함됩니다. 이 파우치는 상자에 포장하기 전에 라벨을 붙이거나 잉크로 표시합니다. 그러나 이 생산 라인은 생산성을 두 배로 늘리기 위해 약 100개의 다양한 파우치 형태를 수용하는 상당한 업그레이드가 필요했습니다. 이러한 형식은 무게는 1.5kg에서 7kg까지, 점도는 젤에서 액체까지 다양했습니다. 2차 멀티백 포장은 상자 내부의 빈 공간을 없애고 최적의 상태로 상자를 채울 수 있도록 정확한 삽입이 필요하기 때문에 중요한 요구 사항은 파우치를 변형시키지 않고 단단히 잡는 것이었습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 CFT Group은 기존 장치 구성과 함께 새로운 이중 포장 라인을 도입했으며, 두 라인을 모두 지원하는 최종 팔레타이저로 보완했습니다. 이 업그레이드의 핵심은 Piab Group의 piGRIP® BGI48 진공패드가 장착된 두 개의 Kenos® KVGL 그리퍼를 설치한 것이었습니다.
두 가지 크기로 제공되는 이 그리퍼에는 공구 교환기가 장착되었습니다.
- 1.5~3kg 무게의 파우치를 취급하기 위한 KVGL 220x200mm
- 4~7kg 무게의 파우치를 취급하기 위한 KVGL 330x220mm
처음에는 그립 품질과 진공패드 내구성에 대한 우려가 있었지만, 고객에게 결정적인 요인은 Kenos®가 제공한 테스트와 데모 비디오였습니다.
"기존 후드 솔루션과 달리, piGRIP® BGI48 진공패드가 장착된 Kenos® KVGL 그리퍼는 파우치를 변형하지 않고도 안전하게 취급할 수 있습니다."라고 CFT 그룹의 기계 코디네이터이자 프로젝트 매니저인 Luigi Diani가 설명했습니다. "진공발생을 위해 Piab의 COAX® 이젝터가 KVGL 그리퍼에 통합되었습니다. 작은 그리퍼에 4개 카트리지, 큰 그리퍼에 8개. 이러한 혁신 덕분에 고객은 외부 진공펌프를 사용할 필요가 없어서 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있었습니다."
진공파기 시스템으로 그리퍼가 깨끗하게 유지되며, Kenos®와 Piab Group의 기술 덕분에 그리핑 시스템 유지 관리가 놀라울 정도로 간단해졌습니다.
Luigi Diani는 "Kenos® 기술자의 시기적절한 지원과 Piab Italia의 공식 유통업체인 CCRE의 Chiara Nannicini가 제공한 컨설팅이 프로젝트에 엄청난 가치를 더해주었습니다. Piab Group과 CFT Group의 협업을 통해 고객의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 고도로 맞춤화되고 효율적인 솔루션의 개발이 용이했습니다."라고 덧붙였습니다.
Kenos® 진공 그리핑 시스템은 식품 및 포장 산업에서 취급을 효율화합니다. 다목적으로 설계된 이 시스템으로 다양한 모양, 크기 및 재료로 구성된 다양한 물품을 관리할 수 있습니다. 이 시스템은 통합형 또는 외부형 진공발생 옵션을 제공합니다. KVGL 모델은 포장 분야에서 두드러지며 특정 요구 사항에 맞게 적용 가능한 솔루션을 제공합니다.
piGRIP®은 개별적으로 최적화된 부품이 있는 구성 가능한 진공패드의 독점적인 개념으로서, 다양한 유형의 물체 또는 표면의 파지, 리프팅, 레벨 완충을 손쉽게 처리하여 빠르고 안전한 이동을 보장합니다.
COAX® 진공 기술은 초기 흐름 속도가 빨라 안전하고 빠른 그립으로 에너지 소비를 줄입니다. 낮거나 변동하는 공급압력에서도 우수한 성능을 발휘합니다. Fraunhofer Institute의 테스트에 따르면 Piab 이젝터는 경쟁 업체보다 압축공기를 훨씬 적게 사용함으로써 압축공기 공급 비용과 총 생산비를 낮추는 것으로 나타났습니다.
CFT Group
1945년에 설립된 이탈리아 다국적 기업인 CFT Group은 기계 및 플랜트의 설계, 생산 및 설치에 뛰어난 역량을 보유하고 있습니다. 다양한 식품에 대한 고급 처리 기술, 혁신적인 포장 솔루션 및 첨단 광학 분류 시스템을 제공합니다. 기술 혁신과 제품 품질로 유명한 CFT Group은 고객 요구에 초점을 맞춘 완전하고 통합된 솔루션을 제공하며 맞춤형 엔지니어링과 프로젝트를 통해 생산 효율성을 최적화합니다.
자세한 정보
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com