- 성공사례
- Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다
Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다

가로등 제조업체를 지원하려고 이탈리아 시스템 통합업체 MVQuadro는 새로운 조립 및 포장 라인을 성공적으로 설계하고 구현했습니다. 이 창의적인 솔루션은 Kenos® FlexiGrip KFG 그리퍼와 Piab의 다양한 진공패드를 기반으로 했습니다.
이탈리아 시스템 통합업체 MVQuadro는 최근에 외부 조명 제품 제조업체를 위한 프로젝트를 성공리에 완료했습니다. 고객이 제품에 손상 위험을 더하지 않고 하우징, 전자 제품, 유리 등의 구성품을 조립한 후 나중에 포장하는 동안 처리 효율성 향상을 원하는 복잡한 프로젝트였습니다.
이러한 요구를 충족하고자, MVQuadro는 생산 주기의 모든 단계에서 완벽하게 조정하기 위해 Piab의 솔루션을 통합했습니다. 새로운 조립 및 포장 라인은 생산되는 조명 유형에 따라 다양한 레시피를 사용합니다.
진공 기반 솔루션은 링 분체이송기 시스템을 지원하는 의인화된 로봇 팔로 구성되는데, 고객이 제공하는 하우징부터 LED와 전자 보드까지 다양한 구성품을 유리 및 포장 조립 단계를 거쳐 마지막으로 코봇으로 팔레타이징이 완료되는 단계까지 처음부터 끝까지 이동하는 작업을 수행합니다.
Kenos® KFG 폼 그리퍼는 LED, 보드 등 섬세한 전자 구성품을 취급하는 데 사용됩니다. 이러한 요소는 스포트라이트 유형에 따라 형태와 크기가 크게 다를 수 있습니다. Kenos® KFG 그리핑 시스템은 유연해서 공구 교체 없이 이러한 구성품을 조립할 수 있으므로, 생산 중단이 방지되어 생산 라인 효율성에 매우 중대한 이점이 됩니다.
그 과정에서 다음과 같은 Piab 진공패드도 사용됩니다.
- 스포트라이트 하우징을 피킹하기 위한 FXI 18 쇼어 립이 있는 piGRIP® 진공패드
- LED 본체 구성품과 유리를 취급하는 데 각각 사용되는 B 진공패드(실리콘 및 정전기 방지 폴리우레탄 재질)
- 팔레타이징 박스용 FXI 30 쇼어 립이 있는 piGRIP® 진공패드
"조립 라인에 Piab의 핸들링 솔루션을 도입하면서 수많은 이점이 생겼습니다. 속도를 우선시한 건 아니었지만 진공 유지 효율성과 그리핑 안전성 덕분에 지속적으로 공정을 처리하면서 사이클 시간과 운영 효율성을 최적화했습니다. Piab의 솔루션은 가용 공간의 제한된 크기에 맞춰 대단한 적응성을 보여줬는데, 역시 유연한 솔루션을 제공하는 회사의 능력이 돋보이더군요."라고 MVQuadro의 기계 엔지니어 Eng. Vassallo는 말합니다.
"우리가 Piab를 선택한 또 다른 이유는 우수한 기술 지원과 응용분야에 대한 철저한 분석력 때문입니다. 고객은 최적의 솔루션을 파악할 때까지 계속 지원을 받아요. 우린 Piab의 기술에 대한 신뢰를 재확인했으며, 이는 산업 자동화 부문에서 신뢰할 수 있는 파트너와의 협력이 지닌 중요성을 강조하는 것"이라고 Eng. Vassallo는 말을 맺습니다.
Piab의 Kenos® 진공 그리핑 시스템은 다양한 산업 부문에서 흡착이송 공정을 간소화하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 테크니컬 폼 또는 진공패드로 제작되는 그리퍼로, 형태, 크기 및 재료가 다른 다양한 물체를 흡착이송하도록 설계되었습니다. MVQuadro가 설치한 그리퍼의 경우처럼 Piab의 COAX® 멀티 스테이지 이젝터를 통해 통합 진공발생기를 장착하거나 외부 진공 발생을 위해 준비할 수 있습니다.
Kenos® KFG 시리즈 그리핑 시스템은 단일 그리퍼로 사용하거나 EOAT(최종작용체 공구)에 결합할 수 있습니다. 이러한 중간 크기 그리퍼는 불규칙하고 거칠고 구조화된 표면을 가진 제품을 취급하는 데 다양한 이점을 제공하여 Kenos® 대형 표면 그리퍼 제품군을 완성합니다.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro는 다양한 고객과 부문을 위한 자동화된 공장과 턴키 기술 인프라를 설계하고 구현합니다. 전략 및 운영 파트너 역할을 하는 이 회사는 생산 공정 최적화와 고객 비즈니스 규모 증대에 전념합니다. 솔루션의 약 70~80%는 고유한 요구 사항을 충족하도록 개발된 맞춤형 프로토타입입니다.
MVQuadro는 타당성 조사부터 기계 및 전기 설계, 소프트웨어 프로그래밍, 최종 조립까지 다양한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 각 단계는 관련 자격을 갖춘 엔지니어와 기술자로 구성된 팀이 내부적으로 관리하여 신속한 실행과 높은 수준의 맞춤화를 보장합니다. 이 솔루션에는 에너지 효율에 중점을 둔 최첨단 기술이 적용됩니다.
MVQuadro는 이탈리아뿐 아니라 유럽과 미국 전역에서도 사업을 운영하면서 다양한 산업 부문의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
자세한 정보
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com