Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Erfolgsgeschichten

58 Artikel
04.02.2020

Piabs Hybrid-Beutelgreifer steigerte die Produktivität um 33%

Sapho kann jetzt 9 Säcke pro Minute statt 6 mit dem alten System palettieren. Außerdem läuft der Prozess reibungslos und ohne die Beutel zu beschädigen.

04.02.2020

Sapho erhöht mit Piab’s Sackgreifern den Takt

Mit Piab’s Hybridbeutelgreifer konnte die Firma Sapho die Taktzeiten deutlich erhöhen, um so bestens gerüstet ins Wintergeschäft für Streusalz zu starten.

Kenos® vacuum gripper
20.09.2017

"Süßer Erfolg" mit dem Kenos® Flächengreifer von Piab

Ein einzelner Kenos® Greifer kann Schachteln von unterschiedlicher Größe und Gewicht handhaben. Dadurch wurde die Effizienz der Palettierung verdoppelt.

piFLOW®t with piGENTLE®
26.06.2017

Zukunftssicheres Fördersystem zum schonenden aber effizienten Transport von unterschiedlichen Tabletten

Im Laufe der Versuche konnten wir feststellen, dass wir mit piFLOW®t inklusive piGENTLE™ hervorragende Resultate erzielen können.

Press shop
18.05.2017

Friction Vakuum-Saugnäpfe erhöhen die Produktivität um 33%

Die Piab DCF Friction Vakuum-Saugnäpfe lassen die Werkstücke im Vergleich zu den Wettbewerbssaugern schneller los, wodurch die Pressengeschwindikeit von 10 auf 13 Takte pro Minute erhöht werden konnte.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04.05.2017

Geringerer Montageaufwand durch eine piCOMPACT® Standardlösung

Der Kunde konnte durch die Umstellung auf unsere piCOMPACT® den Montageaufwand um ein Vielfaches reduzieren und somit Zeit einsparen.

Spices
25.04.2017

Geteiltes Fördersystem erweist sich als ideale Lösung bei Verunreinigungen

Bei dem Vakuumförderer piFLOW®f von Piab ist das Bedienpersonal dem allergenen Produkt nur minimal ausgesetzt, und der Reinigungsprozess der Anlage verringert sich wesentlich.

Stamping line with Piab friction cups
24.01.2017

Fast 700.000 zusätzlich ausgestanzte Bauteile dank den Friction-Saugnäpfen von Piab

Die Friction Saugnäpfe von Piab ermöglichen einen sehr guten Grip auf öligen Oberflächen und halten hohen Scherkräften Stand.

Dust-free filling
06.12.2016

Staubfreie Befüllung dank des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider

Der Kunde hat sich für die Piab Lösung entschieden, da wir eine fast staubfreie Abfüllung des Trockenmittels erreichen konnten.

piFLOW®t tablet conveyor
29.11.2016

Starke Reduzierung von Abplatzungen an Tabletten durch den Einsatz unseres piFLOW®t Tablettenförderers mit Vorabscheider

Die Tabletten können nun produktschonender gefördert werden, was zu einer starken Reduzierung von Ausschusswaren führt.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21.06.2016

SAR – Ein Roboter-Integrator spart 50% der Kosten für Druckluft

Der Kunde konnte das Potential des Roboters voll ausnutzen und dennoch 50% Druckluft einsparen. Außerdem ging, die Installation äußerst schnell.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11.05.2016

30% mehr Zucker sieben bei der Konfekt/Süßigkeiten Herstellung

Das Verfahren wurde automatisiert und vor allem durch weniger Ausfallzeiten für die Reinigung erreichte der Kunde eine Kapazitätssteigerung von 30%.

Split unit vacuum conveyor
25.04.2016

Vakuumförderanlage von Piab löst Problem der Verunreinigung

Das Split-Design der Vakuumförderanlage erfüllte den Kundenwunsch, den Filter von der Produktannahme zu isolieren. Der Filter sollte nicht in das Produkt eintauchen, da das Risiko einer Verunreinigung durch Mikrobakterien zu groß ist.

piFLOW®p vacuum conveyor
03.03.2016

Vakuumförderer von Piab - Sicherheit steht für dieses Chemieunternehmen an erster Stelle

Der Kunde stellt Produkte und Chemikalien für moderne Materialien her. Das staubdichte Design von Piab verringert die Produktverluste an die Umgebung und erhöht so die Sauberkeit und Sicherheit der Arbeitsumgebung.

Suction cup RB20x40P
28.02.2016

Eine Steigerung von 70% in der automatisierten Produktion

Durch den rechteckigen Saugnapf in Kombination mit Mehrstufen Ejektoren und der COAX® Technologie, konnte der Kunde die Produktivität steigern, da die Anzahl der fallengelassenen Snacks drastisch reduziert wurde.

Value Line® suction cups lifting a box
16.02.2016

Ein globaler OEM in der Verpackungsindustrie

Der Maschinenbauer erreichte sein Ziel, durch eine Kostenreduzierung der Maschine bei gleichzeitiger Erfüllung des Produktivitätsziels.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen