Erfolgsgeschichten
Sapho erhöht mit Piab’s Sackgreifern den Takt
Mit Piab’s Hybridbeutelgreifer konnte die Firma Sapho die Taktzeiten deutlich erhöhen, um so bestens gerüstet ins Wintergeschäft für Streusalz zu starten.
"Süßer Erfolg" mit dem Kenos® Flächengreifer von Piab
Ein einzelner Kenos® Greifer kann Schachteln von unterschiedlicher Größe und Gewicht handhaben. Dadurch wurde die Effizienz der Palettierung verdoppelt.
Zukunftssicheres Fördersystem zum schonenden aber effizienten Transport von unterschiedlichen Tabletten
Im Laufe der Versuche konnten wir feststellen, dass wir mit piFLOW®t inklusive piGENTLE™ hervorragende Resultate erzielen können.
Friction Vakuum-Saugnäpfe erhöhen die Produktivität um 33%
Die Piab DCF Friction Vakuum-Saugnäpfe lassen die Werkstücke im Vergleich zu den Wettbewerbssaugern schneller los, wodurch die Pressengeschwindikeit von 10 auf 13 Takte pro Minute erhöht werden konnte.
Geringerer Montageaufwand durch eine piCOMPACT® Standardlösung
Der Kunde konnte durch die Umstellung auf unsere piCOMPACT® den Montageaufwand um ein Vielfaches reduzieren und somit Zeit einsparen.
Geteiltes Fördersystem erweist sich als ideale Lösung bei Verunreinigungen
Bei dem Vakuumförderer piFLOW®f von Piab ist das Bedienpersonal dem allergenen Produkt nur minimal ausgesetzt, und der Reinigungsprozess der Anlage verringert sich wesentlich.
Fast 700.000 zusätzlich ausgestanzte Bauteile dank den Friction-Saugnäpfen von Piab
Die Friction Saugnäpfe von Piab ermöglichen einen sehr guten Grip auf öligen Oberflächen und halten hohen Scherkräften Stand.
Staubfreie Befüllung dank des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider
Der Kunde hat sich für die Piab Lösung entschieden, da wir eine fast staubfreie Abfüllung des Trockenmittels erreichen konnten.
Starke Reduzierung von Abplatzungen an Tabletten durch den Einsatz unseres piFLOW®t Tablettenförderers mit Vorabscheider
Die Tabletten können nun produktschonender gefördert werden, was zu einer starken Reduzierung von Ausschusswaren führt.
SAR – Ein Roboter-Integrator spart 50% der Kosten für Druckluft
Der Kunde konnte das Potential des Roboters voll ausnutzen und dennoch 50% Druckluft einsparen. Außerdem ging, die Installation äußerst schnell.
30% mehr Zucker sieben bei der Konfekt/Süßigkeiten Herstellung
Das Verfahren wurde automatisiert und vor allem durch weniger Ausfallzeiten für die Reinigung erreichte der Kunde eine Kapazitätssteigerung von 30%.
Vakuumförderanlage von Piab löst Problem der Verunreinigung
Das Split-Design der Vakuumförderanlage erfüllte den Kundenwunsch, den Filter von der Produktannahme zu isolieren. Der Filter sollte nicht in das Produkt eintauchen, da das Risiko einer Verunreinigung durch Mikrobakterien zu groß ist.
Vakuumförderer von Piab - Sicherheit steht für dieses Chemieunternehmen an erster Stelle
Der Kunde stellt Produkte und Chemikalien für moderne Materialien her. Das staubdichte Design von Piab verringert die Produktverluste an die Umgebung und erhöht so die Sauberkeit und Sicherheit der Arbeitsumgebung.
Eine Steigerung von 70% in der automatisierten Produktion
Durch den rechteckigen Saugnapf in Kombination mit Mehrstufen Ejektoren und der COAX® Technologie, konnte der Kunde die Produktivität steigern, da die Anzahl der fallengelassenen Snacks drastisch reduziert wurde.
Ein globaler OEM in der Verpackungsindustrie
Der Maschinenbauer erreichte sein Ziel, durch eine Kostenreduzierung der Maschine bei gleichzeitiger Erfüllung des Produktivitätsziels.