- Noticias
- Fácil separación de muestras con la tecnología por vacío de Piab
Fácil separación de muestras con la tecnología por vacío de Piab

La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan procesos fiables, rentables y de bajo consumo basados en un sistema estándar de aire comprimido.
Cuando se trata de separación, la evaporación rotativa, la filtración por vacío, la desgasificación y el secado por gel como prerrequisito para la electroforesis son métodos habituales de aislar a los productos de síntesis a partir de una reacción de disolventes líquidos o gases. La tecnología por vacío juega un papel importante en las tres técnicas.
La aspiración por agua es una técnica sencilla con los costes de instalación más bajos, pero con los costes operativos más altos, cuyo peor inconveniente es la baja calidad de vacío. Además, debe tenerse en cuenta su consumo no sostenible de agua como recurso para producir vacío en zonas con escasas precipitaciones y períodos cada vez más largos de sequía, ya que puede representar un serio impacto en el suministro de agua. Es probable, además, que este hecho aumente los costes por el servicio de agua y con ello, los costes operativos.
Por ello, la elección queda habitualmente entre un sistema de vacío centralizado o una solución de aire comprimido con bombas de vacío portátiles, como los eyectores multietapa Lab Vac de Piab.
Dado que los sistemas de vacío centralizado ya pueden estar disponibles en un laboratorio, la calidad del vacío depende del número de usuarios, lo que limita a su vez el número de filtraciones que pueden realizarse simultáneamente. Si se instala un sistema adicional, será necesario disponer de un espacio específico para la bomba, con suficiente capacidad de refrigeración para soportar la alta carga calorífica generada por el sistema. Aunque ligeramente más económico en cuanto a costes operativos que la aspiración por agua, los costes de reparación suelen ser más altos debido a la ineficiencia de los colectores de solvente dependientes del usuario, que pueden acortar la vida útil de la bomba, además de tener que recurrir a cambios de aceite frecuentes por contaminación del solvente.
Con costes de instalación similares o un 25 % más bajos que un sistema de vacío centralizado, dependiendo de la flexibilidad de uso de las bombas, una solución de aire comprimido con bombas Lab Vac de Piab es la alternativa más económica. Esto es especialmente cierto porque los costes operativos son aproximadamente un 80 % más bajos, mientras que los costes de mantenimiento son insignificantes, al funcionar sin piezas móviles. En comparación con las típicas bombas de vacío eléctricas que se usan en los sistemas de vacío centralizados, las unidades Lab Vac de Piab están consideradas como de mantenimiento cero, ya que no se necesita cambiar el aceite, ni existe ningún motor que genere chispas o calor ni se desgaste durante su funcionamiento.
Aunque requieren de suficiente capacidad de aire para accionar el número de bombas seleccionado, los eyectores Lab Vac son totalmente portátiles, lo que ofrece un uso totalmente flexible allí donde se necesitan, sin sufrir pérdidas de vacío, incluso cuando se requiere cubrir una mayor distancia con mangueras conectadas al sistema de aire centralizado. Al suministrar un nivel de vacío uniforme en el punto de uso en cualquier lugar, la calidad del vacío es excelente. Por lo tanto, los eyectores Lab Vac de Piab son la fuente de vacío más fiable y garantizan la repetibilidad y comparabilidad de resultados. Este aspecto es importante, ya que las muestras derivadas de la evaporación rotativa o la filtración por vacío son a menudo la base para futuras pruebas que dependen de la calidad y la pureza del material base a fin de ofrecer resultados fiables.
Los eyectores multietapa Lab Vac de Piab se caracterizan por sus altos caudales y niveles de vacío. Esto es importante en la evaporación rotativa de solventes con puntos de ebullición más altos, como el agua, y también en el secado por gel, otra aplicación para la que las bombas Lab Vac de Piab se utilizan habitualmente. En este caso se requieren caudales relativamente altos, ya que pueden producirse altas tasas de fugas en el secado por gel, un proceso utilizado, por ejemplo, en la electroforesis para separar y determinar fragmentos de ADN o proteínas, o para almacenar estos materiales para su uso posterior.
En ambas aplicaciones, la regulación por vacío es beneficiosa. En la evaporación rotativa, se evitan los choques entre las muestras al proporcionar una tasa de evaporación uniforme. En el secado por gel, permite establecer la presión óptima para evitar que los geles se desgarren. Con este fin, las bombas Lab Vac de Piab pueden acompañarse de una válvula de retención de vacuostato. No solo permite ajustar con precisión el vacío al nivel exacto que se necesita, sino que también admite un funcionamiento intermitente, a diferencia de fuentes convencionales como las bombas eléctricas o los eyectores de agua, que necesitan estar funcionando continuamente. Cuando se ha alcanzado el nivel de vacío requerido, el vacuostato reduce la actividad de las bombas solo para mantener el nivel de vacío preestablecido, de forma que se reduce el consumo de energía al mínimo posible.
Como los equipos de laboratorio están sometidos normalmente a entornos exigentes, la resistencia química juega un papel importante. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab están totalmente disponibles en PTFE con juntas de EPDM, Viton o KalRez®, en función de la agresividad de los solventes utilizados.
Al contrario que las bombas eléctricas o el chorro de agua, los eyectores de vacío multietapa son extremadamente cómodos para el operario porque, al no contener piezas móviles, no producen ruido. Esto permite una extracción continua de muestras durante largos períodos, sin esfuerzo.
Específicamente diseñado para su uso en los laboratorios más modernos, Lab Vac de Piab es un dispositivo de vacío pequeño y portátil que puede instalarse cerca del punto de uso, liberando espacio en el banco y en el pasillo y dando una zona de trabajo más amplia al investigador. Al mismo tiempo, elimina las pérdidas en la línea y aumenta la fiabilidad en cualquier tipo de separación de muestras, ya sea por evaporación rotativa, filtración por vacío, desgasificación o secado por gel.