- Noticias
- Gracias a las garras para sacos Piab, Sapho aumenta su ritmo
Gracias a las garras para sacos Piab, Sapho aumenta su ritmo

Llegará el invierno y las calles deben permanecer limpias de hielo. Con la garra híbrida para sacos de Piab, Sapho pudo aumentar significativamente sus tiempos de ciclo para prepararse de forma óptima para la actividad invernal relacionada con la sal para carreteras.
En la empresa Sapho GmbH, una compañía del Grupo Bilgram Chemie, con sede en Ostrach, Alemania, la antigua garra para sacos ya no proporcionaba el rendimiento necesario. En la visita a otra empresa, vieron una solución de agarre mejor. La garra resultó especialmente convincente por el hecho de que nadie tenía que estar supervisándola directamente, lo cual dejaba libres a los empleados para realizar otras tareas. Para estar bien preparados para la próxima temporada de invierno, decidieron invertir en una nueva garra.
«Lo que nos impulsó fue que queríamos obtener más potencia de la máquina y cargar los palés de forma más limpia y dimensionalmente más estable. Después de analizar varios fabricantes, la tecnología, los conocimientos y el servicio de Piab nos convencieron. Con la combinación de robots y garras de Piab, somos rápidos en el momento que importa», explica Uwe Grundstein, Director Técnico de Sapho. Sapho abastece las regiones del sur de Alemania, Austria y partes de Francia con sal para carreteras procedente de su almacén de hasta 50.000 toneladas de sal, que en parte se llena de mayo a octubre con sal procedente de las minas de la región.
En el marco de la adquisición de SAS Automation, Piab ha estado ofreciendo robustas garras híbridas para sacos desde noviembre de 2017, que están diseñadas precisamente para cargas de hasta 50 kilogramos. Por consiguiente, están fabricadas de forma excelente para la manipulación de los sacos de sal de 10 kilogramos, 25 kilogramos y 50 kilogramos de Sapho.
La garra híbrida fijada a un brazo robótico retira los sacos y las bolsas de una cinta de rodillos en la que se colocan tras su llenado. Agarra los sacos desde arriba, coloca las horquillas a ambos lados entre los rodillos de la cinta y, de este modo, recoge el saco por la parte inferior. Así pues, el saco descansa sobre los grandes dedos de la garra durante el movimiento. Para que la garra híbrida para sacos de Piab se ajustara exactamente al sistema existente y, más concretamente, a la cinta de rodillos utilizada por Sapho, la separación de la horquilla se adaptó a la separación de los rodillos.
«De este modo pudimos implementar un producto estándar y adaptarlo a las necesidades del cliente con tan solo unos pocos cambios. Ello ofrece ventajas al cliente en términos de plazo de entrega y costes en comparación con una solución completamente personalizada», explica Roland Singer, Líder de Equipo de la División de Automatización de Vacío y Agarre Robótico de Piab.
Al colocar los sacos primero se abren los dedos de la garra y luego las placas de cubierta integradas. De este modo, los sacos mantienen su forma al soltarse y se apilan de forma firme y dimensionalmente estable en los palés.
Grundstein explica: «Desde nuestro almacén de sal a granel donde tenemos literalmente almacenada una montaña de sal, llenamos automáticamente grandes bolsas, sacos de PE, bolsas y cubos en más de diez máquinas. Ello equivale a más de 800 a 1.000 palés al día. Especialmente la paletización de las bolsas tenía que realizarse con unos tiempos de ciclo mucho más altos que antes para aumentar la productividad de todo el proceso. Con la nueva garra híbrida para sacos de Piab y una pequeña optimización del proceso, ahora podemos paletizar 9 sacos por minuto en comparación con los 6 sacos del sistema anterior. Ello equivale a hasta 16 palés más por día y, por lo tanto, más de la mitad de la carga de un camión. Además, ahora el proceso se lleva a cabo con fluidez y sin dañar el saco».
«Y nuestros empleados, además, se sienten más aliviados. Gracias a la manipulación automática de la capa intermedia integrada en la garra, la paletización de los sacos de 10 kilogramos pone fin a la necesidad de agacharse y colocar manualmente un revestimiento de cartón en cada palé. Esto protege la espalda y además, para nosotros, tiene la ventaja de que el empleado puede dedicarse a otras tareas. También elimina la necesidad de interferir con el proceso automatizado», añade Manuel Bender, Jefe Adjunto de Llenado de Sólidos.
«Empleamos las vacaciones de verano para readaptar la planta para que ahora esté lista para la actividad invernal. La instalación se realizó de forma muy sencilla y sin problemas; básicamente como plug and play. Gracias al soporte durante la instalación y al asesoramiento adicional de los empleados de Piab, pudimos optimizar aún más el uso de la garra y de este modo aprovechar al máximo todas sus posibilidades», continúa Grundstein.
La gama de garras robustas para sacos de Piab es ideal para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel que contengan granos, productos químicos, alimentos para mascotas, minerales y muchos otros productos. Además de las garras híbridas ajustables para sacos, Piab ofrece también garras para sacos estáticas. Ambos tipos están diseñados para cargas de 25 y 50 kg. Ponen fin a la necesidad de utilizar costosas herramientas personalizadas y generalmente se pueden configurar en menos de cinco minutos. Están hechas con dedos de garra sólidos y seguros de acero inoxidable. Las placas de cubierta se utilizan para una colocación precisa y ajustada de las bolsas en el palé. Ambos tipos de garras pueden equiparse opcionalmente con ventosas para la colocación de capas intermedias o ganchos para palés.
Contact me – I want to know more
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado, ayudando a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria en el sector logístico, alimentario, farmacéutico y otras industrias de fabricación para mejorar la eficiencia energética, productividad y los entornos de trabajo. Con casi 700 empleados y una cifra de ventas de 1,2 billones de SEK en 2018, Piab es una compañía mundial que atiende a sus clientes en 70 países, mediante una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigidos a segmentos con un alto potencial de crecimiento, la visión de Piab es convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y de movimiento.
Acerca de Sapho
Fundada en 1971, Bilgram Chemie se dedica actualmente a la venta al por mayor de productos químicos, detergentes y limpiadores, agentes purificadores, productos para plantas de biogás, medios para calefacción y refrigeración, adhesivos y servicios como la construcción de plantas y llenado por contrato. La sede del Grupo Bilgram se encuentra en Ostrach, Alemania. Los productos también se distribuyen a través de nuestra filial en Frankfurt/Main, Alemania, y el holding en Kirchheim unter Teck, Alemania. A través de una red densa y extensa de socios colaboradores en Europa, siempre estamos cerca de nuestros clientes y ofrecemos una red de ventas óptima para nuestras diversas áreas de negocio. Con nuestras filiales y socios colaboradores, tenemos representación en casi todas las partes de Alemania y otros países europeos.
Más información
Piab:
Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com
Sapho:
Uwe Grundstein, Director Técnico
Tel.: +49 (0) 7585-9312-0
Correo electrónico: uwe.grundstein@bilgram.de
www.sapho-gmbh.de