- Noticias
- El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab
El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab

El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.
Taby, Suecia - Con un cambio seis veces más rápido, el transportador por vacío piFLOW®p SMART de Piab permite a los usuarios ahorrar tiempo al cambiar de un material a otro, lo cual aumenta la productividad de sus operaciones. El cambio que llevaría una hora en un transportador por vacío convencional requiere tan solo 10 minutos en el nuevo y exclusivo transportador por vacío de la compañía.
Pionero mundial, piFLOW®p SMART es un transportador por vacío auto-optimizable dirigido principalmente a sectores que manipulan materiales muy diversos y/o en los que deben realizarse cambios frecuentes. Esto hace que el transportador sea ideal para fabricantes de los sectores alimentario y farmacéutico, donde su pleno potencial de cambio tendrá un gran impacto, ahorrando tiempo y dinero.
Con cada nuevo ciclo de transporte, piFLOW®p SMART hará honor a su nombre, utilizando el aprendizaje automático para ajustar automáticamente el proceso mediante la configuración y la optimización de un flujo de materiales impecable, configurado a la velocidad correcta.
“Después de unos pocos ciclos, piFLOW®p SMART sabe con qué tipo de material está tratando y se ajustará automáticamente para optimizar la forma en que se transporta el material. Ya no es necesario que los operarios reajusten las configuraciones entre diferentes lotes de materiales. piFLOW®p SMART lo hará por usted con la máxima precisión que pueda ofrecer incluso el operario más experimentado”, explica Milan Bratt, Gerente de Productos de Transporte por Vacío.
piFLOW®p SMART es un sistema autónomo que ha sido diseñado para manipular una infinita variedad de polvos y gránulos diferentes. Unos sensores estratégicamente situados ayudan al sistema de autoajuste del transportador a controlar y ajustarse de acuerdo con las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, que afectan a las propiedades del material transportado. Al ajustar automáticamente el aire de aporte, el transportador por vacío piFLOW®p SMART pone fin a la necesidad de realizar ajustes manuales en el punto de alimentación. El nivel de llenado también es controlado constantemente por dos sensores de nivel, que protegen frente a los daños en el filtro.
Al requerir tan solo un mantenimiento mínimo, piFLOW®p SMART es fácil de instalar, aprender a utilizar y hacer funcionar. Es la opción inteligente y el transportador definitivo para sectores que manipulan muchos materiales diferentes, y en los que, si se le da la oportunidad, el campeón de los cambios de Piab demostrará ser el promotor perfecto del rendimiento y la productividad.
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.
Más información
Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com