- Noticias
- Solukon confía en los transportadores por vacío de Piab para su nueva unidad de recogida de polvos
Solukon confía en los transportadores por vacío de Piab para su nueva unidad de recogida de polvos

Augsburgo (Alemania)
Las piezas de gran tamaño, que inevitablemente requieren desempolvado automatizado, se están convirtiendo en la tendencia mayoritaria del mercado de la impresión 3D a partir de polvos. Como consecuencia, se acumulan cantidades de polvo cada vez mayores durante el desempolvado. Solukon lanza la solución: una unidad de recogida de polvo automatizada que permite una manipulación segura y rápida del polvo después de su desempolvado y utilizando transportadores por vacío de Piab.
Solukon ha asumido el reto de mejorar aún más la manipulación del polvo en los sistemas Solukon tras el proceso de desempolvado. Al fin y al cabo, cuando se trata de sistemas de desempolvado más grandes y su uso en la producción en serie, se acumulan cantidades de polvo considerables. Gracias a su unidad de recogida de polvo (SFM-PCU, por sus siglas en inglés), Solukon dispone de una solución de recogida totalmente automatizada para polvos metálicos con ayuda del transportador por vacío piFLOW®i de Piab. Solukon hace que la manipulación de polvo inmediatamente posterior a la fase de desempolvado sea más sencilla y segura.
Cómo funciona la unidad de recogida de polvo
En el proceso de desempolvado automatizado con tecnología Solukon SPR®, el polvo se acumula en la parte inferior de la tolva del sistema de desempolvado. Con la ayuda del transportador por vacío piFLOW®i de Piab, la SFM-PCU aspira el polvo en un punto de transferencia controlado por sensores. A continuación, pasa por una manguera y se transporta suavemente hasta un contenedor grande. Desde allí, el material contaminado puede transferirse a través de una interfaz neutra a una estación de reciclaje o similar, donde se pone a disposición para posteriores procesos de impresión.
Las ventajas del transportador por vacío
Los usuarios ya no tienen contacto directo con el producto en polvo durante el desempolvado; el polvo permanece en un sistema cerrado en todo momento. “Esto permite cumplir los requisitos de salud y seguridad laboral más estrictos y logra un nuevo hito en nuestro camino hacia una fábrica libre de polvo”, manifestó Benedikt Lutzenberger, empleado del departamento Product Care y director del proyecto de la unidad de recogida de polvo SFM-PCU. Como ya no es necesario expulsar el polvo manualmente, se pueden transportar grandes cantidades de polvo con mayor rapidez, lo que hace que el proceso de desempolvado sea aún más eficaz. Vaciar y, posteriormente, limpiar el sistema de desempolvado Solukon también es más sencillo.
Por qué Solukon confía en Piab
Solukon ha confiado en un transportador por vacío de Piab para su nueva unidad de transporte de polvo. El transportador utilizado en la SFM-PCU es muy eficaz, fiable y fácil de mantener. Cumple con todos los requisitos y responde a todas las expectativas de Solukon. Solukon lleva muchos años el sector de los polímeros utilizando transportadores Piab en la SFP770, su estación automatizada de desembalaje y limpieza. “Piab ya ha demostrado ser un socio altamente competente y fiable por sus transportadores de polvo en el proyecto de la SFP770”, declaró Benedikt Lutzenberger.
Más información
Jennifer Maedicke, Marketing Activation Specialist, Vacuum Conveying Division, Piab
Correo electrónico: jennifer.maedicke@piab.com
Marina Haugg, Marketing & PR Manager, Solukon
Correo electrónico: m.haugg@solukon.de
Acerca de Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH es un proveedor alemán de sistemas de eliminación y procesado de polvo de alta calidad para la fabricación aditiva de metales y polímeros. Fundada en 2015 por Andreas Hartmann y Dominik Schmid, la empresa tiene su sede en Augsburgo y acumula una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de FA y equipos periféricos relacionados, y ofrece una amplia gama de sistemas industriales de procesado de polvos. Solukon ofrece desde el año 2022 el software inteligente SPR-Pathfinder® para el desempolvado automatizado de piezas metálicas fundidas con láser como licenciatario exclusivo. Los productos Solukon cumplen las normas de funcionalidad y seguridad más estrictas y están homologados para la eliminación segura y fiable de materiales difíciles de manipular y reactivos como el titanio y el aluminio. Solukon está presente en cuatro continentes. Grandes fabricantes de sistemas de impresión 3D como EOS, SLM Solutions y AMCM confían en estos sistemas, además de instituciones como la NASA y el CERN o empresas como Siemens y Ariane Group.
Solukon Maschinenbau GmbH
Web: www.solukon.de
Acerca de Piab
Piab promueve la evolución de la automatización a través de soluciones progresivas de agarre, elevación y transporte desde 1951. Piab cree en mundo automatizado donde no se desperdician recursos y se priorizan la salud y la seguridad de las personas. Piab es una organización global con una cifra de ventas de 2500 millones de SEK, más de 1200 empleados y 4 divisiones, que presta servicio a clientes de más de 100 países a través de una potente red de filiales y canales de venta.