- Blog de Piab
- Notre piCOBOT® est prêt à collaborer !
Blog: Notre piCOBOT® est prêt à collaborer !
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/blog_collaboration-large.jpg?ref=6A37C57F53)
En réalité, tout est dans le nom - COBOT est l’abréviation de COllaborative roBOT. En tant que tels, les cobots permettent une plus grande collaboration entre les humains et les machines. Pour réussir, les cobots ont besoin d’outils de préhension (EOAT) intelligemment conçus.
Le piCOBOT® de Piab est cet outil ingénieux. Il est considéré comme intelligent car il est configurable et génériquement compatible, ce qui signifie qu’il peut fonctionner avec n’importe quel cobot ou robot industriel plus petit.
Mais il est également astucieux car il est composé d’une unité de pompage utilisant la technologie de vide extrêmement efficace et d’une unité de préhension légère pouvant être équipée de ventouses de toutes les tailles/formes ou presque, grâce à notre vaste gamme de ventouses.
La compatibilité, l'efficacité et la flexibilité sont des conditions préalables à une collaboration réussie. Et notre piCOBOT® tient sa promesse - une promesse qui existait depuis le début…
… Lorsque deux professeurs de la Northern University aux États-Unis ont inventé le cobot en 1996, leur projet s'appuyait sur une initiative de General Motors lancée en 1994 dans le but de rendre les robots suffisamment sûrs pour s'associer à des humains.
Généralement décrits comme «destinés à travailler aux côtés d’êtres humains et / ou à interagir directement avec eux dans un espace partagé», les cobots sont en mesure de prendre en charge de nombreuses tâches répétitives, non ergonomiques ou potentiellement dangereuses pour l’être humain. Cependant, la collaboration homme-machine pourrait être développée d'avantage.
La Fédération internationale de robotique organise les applications industrielles des cobots en quatre types différents: 1. La coexistence, dans laquelle humains et robots travaillent côte à côte dans des espaces de travail distincts. 2. Collaboration séquentielle, où des humains et des robots partagent des tâches dans un espace de travail commun, mais pas au même moment. 3. Coopération, où des humains et des robots travaillent sur la même pièce ou machine en même temps, les deux étant en mouvement en même temps. 4. Une collaboration réactive, où les robots répondent en temps réel aux mouvements de l'homme.
Actuellement, la plupart des exemples d'applications de cobots industriels se trouvent dans les types 1 et 2. piCOBOT®, l'outil intelligent et convivial de Piab en fin de processus, offre une plus grande marge de manœuvre pour les applications de type 3 en vue de passer à la collaboration réactive de type 4. .
Développé à l'origine et certifié pour fonctionner avec les cobots d'Universal Robots, un pionnier dans le domaine, Le piCOBOT® peut désormais fonctionner avec n'importe quel cobot, le rendant encore plus collaboratif!
Et c’est aussi une question de collaboration - la collaboration entre moi en tant que responsable de produit mondial en automatisation et l’excellente équipe de recherche et développement de Piab. En réponse aux nombreuses demandes des fabricants de robots, j'ai demandé à l'équipe de R & D de créer une version générique du piCOBOT® d'origine. De ce fait, nous disposons désormais d’une interface électrique générique avec un câble standard et de différentes interfaces mécaniques qui offrent à nos clients des extensions plug-and-play aux cobots de toutes marques.
Compatible, efficaces, flexible et générique, le piCOBOT® de Piab est prêt pour la collaboration!