- Actualités
- Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab
Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab

Seule une adaptation plus large de l’automatisation peut conduire à des niveaux de productivité plus élevés dans l’industrie manufacturière - mais pour réussir, le saut doit être aligné sur les utilisateurs. Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec l’Optimisation du volume des lots piFLOW®, une nouvelle série de produits de transporteurs pneumatiques.
Le niveau d’automatisation sur les marchés de l’alimentation, de la pharmacie et de la chimie se développe rapidement en raison de l’adaptation de nouvelles solutions au niveau mondial. L’acceptation est croissante grâce aux avantages évidents de l’automatisation, tels que l’amélioration de l’hygiène des produits et la sécurité des employés. Les attentes accrues des consommateurs et les réglementations des agences législatives obligent également les fabricants à réévaluer leurs processus, mais il reste des raisons pour lesquelles ils choisissent de ne pas investir. Actuellement, les usines de fabrication sont souvent constituées de silos d’automatisation séparés, où les étapes du processus ne sont pas entièrement connectées.
L’une des principales préoccupations à l’encontre de l’adaptation est le manque d’acceptation des nouvelles technologies organisationnelles. Un taux de fluctuation élevé et la rareté des opérateurs ou des techniciens formés et compétents rendent le saut difficile. Par conséquent, tout nouvel équipement introduit doit être aussi convivial que possible, afin de réduire le temps d’intégration des employés et de limiter les risques d’erreur humaine.
Piab a tenu compte de toutes ces exigences lorsqu’elle a développé sa nouvelle série de produits, nommée Optimisation du volume des lots piFLOW®, en plus de sa gamme standard de transporteurs pneumatiques piFLOW®. La fonctionnalité d’Optimisation du volume des lots est facile à maintenir, conforme aux normes industrielles et améliore considérablement la productivité.
Le convoyeur prend les solides à partir d’un point de collecte et les déverse par lots dans une cuve de réception ou un équipement. L’Optimisation du volume des lots comporte un capteur de niveau. Lorsque le convoyeur est rempli par chaque cycle, le capteur déclenche automatiquement le processus de libération du produit. De cette façon, les opérateurs peuvent installer le transporteur rapidement, et la détection automatique du niveau ajoute un degré supplémentaire de sécurité, qui protège l’équipement d’une maintenance non planifiée.
« Même si les équipements industriels robustes sont utilisés par des humains – nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens adoptent les techniques d’automatisation s’ils ont du mal à les comprendre. Cela fonctionne de la même manière que l’adoption de nouvelles technologies mobiles ou d’autres appareils personnels. Si nous parvenons à les rendre accessibles, elles seront faciles à adapter pour les utilisateurs. » – indique Laura Katinaite, Directrice de la gestion des produits de transport pneumatique. Elle ajoute : « Piab est un véritable pionnier dans la recherche de solutions faciles à utiliser. Nous sommes une entreprise suédoise, ayant une longue expérience de l’évolution des processus industriels – cela est inscrit dans notre ADN. Nous pensons que cette nouvelle série de produits sera facile à adapter avant tout pour ceux qui recouraient jusqu’ici à la manutention manuelle ou certaines formes de transport mécanique et qu’elle améliorera l’expérience de l’utilisation du transport pneumatique pour la manutention des poudres. »
L’Optimisation du volume des lots représente un niveau moyen d’automatisation au niveau de la gamme piFLOW®. La gamme complète s’étend de la série de produits standard connus et fiables à Auto-tuning, une solution de transport pneumatique personnalisée et entièrement automatisée. Quelle que soit l’application, il existe un piFLOW® adapté.
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Klara Stumpf, spécialiste du marketing produit pour le transport pneumatique
Tel : +46 70 294 22 04
E-mail : klara.stumpf@piab.com
À propos de Piab
Piab développe l’automatisation à l’aide de solutions de préhension, de levage et de déplacement, et ce depuis 1951. Nous croyons en un monde automatisé, où aucune ressource n’est gaspillée ni aucun humain blessé. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,7 milliard de couronnes suédoises, 700 employés et une présence mondiale dans plus de 100 pays, nous aidons nos clients à améliorer leurs opérations pour qu’ils bénéficient du meilleur au quotidien. Depuis 2018, Piab est la propriété de Patricia Industries, qui appartient à Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.