- Actualités
- Automated veneer handling
Automated veneer handling

Grâce au préhenseur Kenos KVG de Piab, Heinrich Kuper GmbH réalise des systèmes de triage du laminage. Le plus gros défi a été de saisir les feuilles séparées et perforées une par une à l’aide d’un système de préhension par le vide. La technologie de vide innovante et finement réglable de Piab permet de réaliser une opération de manutention aussi sensible.
Dans le secteur du meuble et du revêtement de sol, de plus en plus de laminages sont utilisés pour des questions de coûts et de poids. Les laminages de bois véritable coupés d’un tronc d’arbre sont toujours utilisés, surtout pour les produits de grande qualité. L’entreprise Kuper construit des systèmes adaptés qui trient et assemblent les laminages en piles souhaitées ou qui les livrent directement à la production.
Les laminages bruts, coupés aux dimensions ou collés sont placés sur une table de distribution à dix compartiments doubles. Un employé du département de la production place les laminages des liasses de feuilles livrées, paquet par paquet, sur un côté du compartiment double. Lorsqu’il est rempli, le préhenseur Kenos KVG de Piab commence à soulever les feuilles une par une de la pile concernée. Lorsque la feuille est solidement fixée par le vide, elle est transférée à l’unité de prélèvement d’un deuxième préhenseur qui serre mécaniquement la feuille et l’introduit dans le système pour le tri ou le chargement. Pendant ce temps, l’employé peut remplir l’autre compartiment afin que les feuilles laminées individuelles puissent être retirées automatiquement sans interruption.
Manuel Duebeler, l’un des concepteurs du système chez Kuper, explique : « Le gros défi pour nous a été de trouver un préhenseur capable de saisir une seule feuille à la fois, qu’elle soit intacte, séparée ou avec des trous. Nos premières tentatives ont échoué, c’est pourquoi cela nous a énormément aidé lorsqu'un de nos clients nous a adressé à Piab parce qu’ils ont de bonnes expériences avec la manutention des laminages avec leur préhenseurs Kenos. »
« Le préhenseur Kenos® KVG de Piab qui a été choisi offre une grande qualité de flexibilité et permet notamment la manutention de produits de compacités différentes. À l’aide de clapets de débit et de limitation de débit, le générateur de vide intégré muni de la technologie COAX® multi-étagée innovante de Piab peut être précisément adapté aux exigences de vide. Ainsi, il a été possible de faire correspondre exactement le niveau du générateur de vide aux feuilles de laminage et d’équilibrer les performances nécessaires pour manier les feuilles perméables à l’air tout en saisissant une seule feuille à la fois », explique Hasan Simsek, ingénieur des ventes chez Piab, à propos des raisons de la sélection des produits.
De plus, le préhenseur a été conçu de façon à avoir un soufflage intermédiaire sur toute la longueur de la feuille quand elle est saisie afin que la feuille laminée soit brièvement à l’air. Ce processus garantit aussi qu’une seule feuille est saisie par prise.
Afin de s’assurer que le préhenseur de Piab réponde aux attentes, plusieurs tests ont été menés en avance de phase, d’abord en interne chez Piab, puis dans une installation d’essais chez Kuper.
« Le préhenseur Kenos® KVG de Piab nous a convaincu d’une part parce que c’était le seul à pouvoir saisir de façon fiable et continue les feuilles individuellement.
« Le préhenseur Kenos® KVG de Piab nous a convaincu d’une part parce que c’était le seul à pouvoir saisir de façon fiable et continue les feuilles individuellement. Avec une largeur de travail de 330 mm et une largeur totale de 350 mm, le préhenseur peut saisir tous les laminages d’une largeur de 230 mm à 330 mm. Le préhenseur est positionné de façon à ne manipuler les laminages ne provenant que d’un seul compartiment. Lorsqu’un compartiment est vide, tout le magasin se déplace vers l’autre côté et le préhenseur retire les laminages du compartiment qui a été rempli pendant ce temps », poursuit M. Dübeler et ajoute : « la coopération avec Piab était aussi excellente. Le préhenseur était tout à fait adapté à nos besoins, notamment le dimensionnement de 350 mm de longueur. »
Les préhenseurs de vide Kenos de Piab ont aussi la particularité d’avoir de faibles temps d'arrêt pendant la maintenance, car la mousse technique qui se trouve à la surface peut être remplacée en quelques minutes. Avec le configurateur en ligne, les clients peuvent rapidement définir la solution possible.
Contact me – I want to know more
À propos de Piab
Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l'efficacité énergétique, la productivité et l'environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 700 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Pour plus d'information, veuillez contacter :
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com