- Actualités
- C’est SMART de se sentir en sécurité avec les nouveaux Piab
C’est SMART de se sentir en sécurité avec les nouveaux Piab

Des optocoupleurs à l'intérieur de l’éjecteur à vide piCOMPACT®23 SMART de Piab pour encore plus de sécurité de fonctionnement.
Taby, Sweden – La sécurité est l'une des priorités de la nouvelle génération des très célèbres éjecteurs à vide Piab piCOMPACT®23. Équipé d'optocoupleurs, la nouvelle piCOMPACT®23 SMARToffre un surcroit de sécurité dans les systèmes de vide utilisés pour la manutention automatisée de pièces lourdes et/ou coûteuses. L’automobile est un exemple type de secteur où sont en permanence manutentionnées des pièces métalliques volumineuses et encombrantes et où la sécurité des opérateurs et des pièces est considérée comme une priorité absolue.
Les optocoupleurs intégrés à la plate-forme des générateurs de vide piCOMPACT®23 SMART créent une barrière isolée entre les lignes d'actionneurs et de capteurs, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire. Il en résulte encore moins de risques de blessures aux personnes et de dommages accidentels aux équipements. En séparant les lignes de capteurs de celles des actionneurs de vannes ou d'autres pièces en mouvement, les optocoupleurs empêchent que d’éventuelles erreurs de connexion ou pannes de courant accidentelles n'entraînent de situations à risque telles que l'ouverture inopinée de vannes, le mouvement impromptu de vérins ou le déplacement de bras robotisés dans le mauvais sens.
Par exemple, dans le cas où l'alimentation électrique d'un des équipements du système viendrait accidentellement à se couper, à être court-circuitée ou bien à être raccordée par erreur lors de travaux de maintenance, cela prévient tout risque de problèmes et de pannes en cascade dans le reste du système. Les optocoupleurs intégrés dans le tout nouvel éjecteur à vide tout-en-un de Piab permettent de contenir de manière intelligente ce type de problèmes en les empêchant d'évoluer vers des situations critiques.
De plus, grâce à des boîtiers et coffrets électriques tous certifiés IP65, le piCOMPACT®23 SMART constitue un système de vide extrêmement robuste, fiable et sûr pour l'utilisateur. Il a été pensé pour assurer la sécurité des opérateurs, même dans des environnements industriels très rudes et difficiles.
Ces caractéristiques de sécurité ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités pratiques et intelligentes, dont bénéficie en standard la piCOMPACT®23 SMART de Piab. D’ores et déjà prêt à intégrer les usines intelligentes du futur, l’éjecteur propose également un nouvel d'affichage de type gyroscopique qui simplifie la visibilité, ce qui entraîne moins d’erreurs et accroît la productivité. La nouvelle génération SMART d’éjecteurs à vide peut dès aujourd’hui exploiter pleinement les avantages promis par l’Industrie 4.0 de demain en termes de connectivité et de partage de données.
À propos de Piab
Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l'efficacité énergétique, la productivité et l'environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Informations complémentaires
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com