Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques

Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents, des énormes départements dans les grands magasins ou flagship stores aux petits magasins de cosmétique, est un véritable défi. Aujourd'hui, cette tâche est souvent remplie par une armada de travailleurs, qui prennent et placent à la main chaque élément dans une boîte spécifique. L'opportunité d'automatiser ce processus semble évidente et, pourtant, c'est aussi un grand défi à relever car rendre un investissement économiquement rentable demande un degré extrêmement élevé de flexibilité. Le préhenseur Kenos® KCS certifié UR Plus de Piab répond à ces problèmes des clients de l'industrie cosmétique, qui ont besoin d'une solution pour envoyer de nombreux petits éléments, combinés de différentes façons, à des types de magasins variés.
Universal Robots, un pionnier et innovateur dans le développement de cobots pour l’industrie manufacturière, est un spécialiste des solutions d’automatisation qui résolvent les tâches en collaboration avec la main-d’œuvre humaine. Même si un préhenseur est facile à utiliser et rapide à déployer, sa flexibilité dépend souvent de sa technologie. Pour soutenir la vision d’Universal Robots, qui est de proposer une solution utilisable « clés en main », le préhenseur doit parfaitement s’intégrer à la plateforme UR Plus prête à l’emploi, qui permet une installation et une mise en œuvre simples. La phase de démarrage des préhenseurs certifiés pour le programme UR Plus est extrêmement réduite par l’exigence d’Universal Robots, auprès des fabricants de préhenseurs, de fournir des UR Caps. Ce sont de petits programmes semblables à des applications pour téléphones mobiles, qui permettent à l’utilisateur de commander en quelques minutes un nouveau préhenseur sur un cobot universel, sans avoir besoin d’un grand savoir-faire en termes de programmation. Le préhenseur Kenos® KCS de Piab est désormais équipé de l'UR Cap appropriée et est répertorié sur le site Web des solutions UR Plus correspondant. Les préhenseurs utilisés dans la distribution cosmétique doivent offrir la flexibilité permettant de manipuler tous types de produits, sous toutes les formes et avec tous les types d’emballage, que ce soient des cartons, des sacs, des tubes ou des conteneurs en verre.
Dans l'industrie cosmétique en particulier, avec sa grande diversité de petits produits, les clients dépendent de solutions d'automatisation flexibles pouvant manipuler tous les articles qui se présentent à eux, afin de rentabiliser l'investissement. Grâce à la grande polyvalence du préhenseur Kenos® KCS de Piab, les clients de l’industrie cosmétique peuvent prélever et placer des objets, quelle que soit leur forme ou leur surface, permettant ainsi une manipulation simple de tout un tas d’articles différents avec une seule et même main de préhension.
Le préhenseur Kenos® KCS de Piab se compose d’une partie pompe avec des générateurs de vide modulaires occupant très peu d'espace, ainsi que d'un module de préhension. Ces deux parties sont assemblées l'une à l'autre par un système de montage rapide. Le préhenseur principal se compose d’une mousse technique, capable de s’adapter à une grande variété de contours et, donc, de saisir différents types de pièces. Cette flexibilité évite, dans de nombreux cas, de devoir identifier les pièces et surfaces de prise. De même, pour de nombreuses applications, le remplacement du préhenseur à cause de changements de pièces s’avère superflu. Le cobot est ainsi toujours prêt à l’emploi, quel que soit le processus. Cette flexibilité accrue s'accompagne d'un gain de temps et d’une réduction des coûts, grâce notamment à une diminution des périodes d'indisponibilité nécessaires pour changer l'outillage. De plus, en cas d'usure de la mousse, celle-ci peut être changée facilement sans remplacer l’intégralité du préhenseur. Pour la manutention directe d’aliments, le préhenseur peut également être équipé d’une mousse technique spéciale, approuvée par la FDA. Pour les applications spéciales, comme la manutention de poches en plastique contenant du liquide concentré ou des granulés, Piab a développé un autre module de préhension, facilement interchangeable grâce au système de montage rapide.
La flexibilité en termes de formes et de surfaces pouvant être manipulées, ainsi que dans la disposition des produits à déplacer, est un plus pour l’industrie cosmétique. Pour le préhenseur Kenos® KCS de Piab, peu importe qu’un produit soit situé ou non à un endroit spécifiquement prévu : il pourra s’en saisir à condition que ses surfaces offrent une bonne prise sur la plupart du produit.
Les parties du préhenseur se distinguent par un design sans angle. Grâce aux bords arrondis et à la surface de la mousse technique, les risques de blessure sont largement éliminés. Cela rend l’utilisation des préhenseurs sur les cobots particulièrement sûre, pendant qu’ils travaillent librement avec les humains.
Le module de pompe est équipé de la puissante technologie de vide de nouvelle génération COAX® SX de Piab. Légère, compacte et optimisée pour l'intégration, la pompe à vide piCHIP a été choisie en raison de son fonctionnement quasiment silencieux, qui la rend idéale pour toute utilisation à proximité immédiate de l'opérateur. Avec ses éjecteurs COAX® étant jusqu’à deux fois plus rapides que les autres éjecteurs, et délivrant un débit d'aspiration trois fois supérieur à celui d’un éjecteur classique pour une même consommation d’air, la piCHIP apporte des performances élevées, même en cas de pression d’alimentation faible ou fluctuante. Des essais comparatifs indépendants, réalisés à l’institut Fraunhofer des Machines-Outils et Techniques de Transformation (IWU) de Dresde, ont démontré que les éjecteurs Piab nécessitent beaucoup moins d’air comprimé pour délivrer une puissance similaire que les éjecteurs d’autres fabricants. Cela les rend particulièrement économes en énergie. Il en résulte alors une réduction du coût de l'alimentation en air comprimé et, donc, du coût total de production. Il s'agit là d’un autre critère important aux yeux des industriels, soumis à un environnement concurrentiel toujours plus fort, d'autant plus que la manutention et la mise en place des produits ne sont, en soi, pas des facteurs de valeur ajoutée dans la production.