- Actualités
- Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace
Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace

Höganäs et Piab ont établi un partenariat pour tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs dans le but de promouvoir l’automatisation dans la fabrication additive. Ensemble, ils offrent et développent de nouvelles solutions qui réduisent les déchets de poudre métallique tout en améliorant l’efficacité et la sécurité du processus. Les solutions sont conçues pour optimiser les processus industriels d’impression.
Dans de nombreuses applications d’impression 3D, la manutention et le chargement manuels des matériaux restent une pratique courante. C’est pourquoi Piab et Höganäs travaillent ensemble pour introduire une nouvelle gamme de solutions qui permettra aux clients de mettre en œuvre une meilleure automatisation et une optimisation des processus d’impression afin de gagner du temps, de réduire les déchets, d’améliorer l’efficacité et de garantir un environnement de travail plus sûr.
Le transport de poudres métalliques pose des difficultés particulières, telles que la densité en vrac élevée et d’autres caractéristiques des matériaux. Höganäs possède une connaissance approfondie des poudres métalliques et des solutions de rétention des matériaux, qui seront associées aux produits de Piab existants, tels que les solutions de transport pneumatique de la gamme piFLOW® afin d’optimiser les processus de manutention des matériaux et de développer de nouvelles solutions industrielles. Cette association contribue également à un niveau de sécurité plus élevé pour l’opérateur.
Aujourd’hui, les partenaires offrent des solutions sur mesure pour la gestion des poudres métalliques, basées sur la technologie piFLOW® existante. Ces solutions ne sont pas propres à l’imprimante et peuvent être utilisées dans de nombreuses applications lors du processus d’impression, y compris le remplissage de l’imprimante 3D avec de la poudre métallique vierge ou récupérée, le remplissage du tamis ou de la trémie, ou la récupération de la poudre métallique en excès pour une réutilisation.
Le but de ces nouveaux projets de développement en commun est de rendre le transport de poudres métalliques en vrac encore plus sûr et plus simple, et de s’assurer que la poudre en excès peut être réutilisée immédiatement, permettant ainsi de réduire les déchets et d’améliorer les performances en matière de durabilité. Non seulement l’élimination des déchets est réduite, mais la quantité de poudre utilisée est optimisée, permettant ainsi aux fabricants de faire plus avec moins. Cette nouvelle ligne de technologie normalisée permettra de poursuivre l’industrialisation de la production FA et facilitera la fabrication à grande échelle et les projets d’industrie 4.0.
« Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir à nos clients des moyens plus efficaces et plus durables de travailler avec leurs poudres métalliques », déclare Kennet Almkvist, président des technologies de personnalisation chez Höganäs. « C’est aussi un grand pas en avant dans l’industrialisation de ces processus, car cela supprime les éléments de manutention manuelle tout en optimisant la quantité de poudre utilisée dans l’impression. Piab a une longue expérience dans la fourniture de solutions de transport automatisé de classe mondiale, et associée avec notre expertise en matière de poudre métallique, cette gamme de produits fera une réelle différence positive pour nos clients. »
Ces solutions conviennent à une variété de technologies de fabrication additive, y compris la fusion sur lit de poudre, la projection de liant et le frittage laser. Cela signifie qu’elles peuvent être intégrées à presque tous les processus de production à base de poudre métallique.
« Höganäs est un véritable pionnier en matière de poudres métalliques », déclare Floris Rouw, président de la division du transport pneumatique chez Piab. « Grâce à cette offre conjointe, les clients peuvent profiter de la combinaison de l’expertise en matière de poudre d’Höganäs´ et de nos solutions de transport qui améliorent l’automatisation et, par conséquent, l’efficacité. »
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Kajsa Blixth, directrice marketing
+46 761 408699, kajsa.blixth@piab.com
À propos de Piab
Piab développe l’automatisation à l’aide de solutions de préhension, de levage et de déplacement, et ce depuis 1951. Nous croyons en un monde automatisé, où aucune ressource n’est gaspillée ni aucun humain blessé. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,7 milliard de couronnes suédoises, 700 employés et une présence mondiale dans plus de 100 pays, nous aidons nos clients à améliorer leurs opérations pour qu’ils bénéficient du meilleur au quotidien. Depuis 2018, Piab est la propriété de Patricia Industries, qui appartient à Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.
À propos de Höganäs
Höganäs est le leader mondial du marché des poudres métalliques avec une capacité annuelle de 500 000 tonnes. Höganäs développe, en étroite collaboration avec ses clients, les solutions de demain pour les composants automobiles, les moteurs électriques, le brasage, le revêtement de surface, la fabrication additive et le traitement durable de l’eau. Höganäs exploite 17 centres de production dans le monde et compte 2 400 employés. Son chiffre d’affaires pour 2020 s’élevait à 8 645 millions de couronnes suédoises. Höganäs, fondé en 1797, appartient à Lindéngruppen et Wallenberg, propriétaires de FAM. www.hoganas.com
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Emma Lefdal, VP communication et communication marketing
+46 42 33 80 00, emma.lefdal@hoganas.com