- Actualités
- L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable

Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard. « Nous sommes heureux de proposer cet outil polyvalent en tant que produit entièrement configurable à tous les clients à la recherche d'une palettisation de pointe », déclare Madeleine Sheikh, Responsable Produit Global.
L'outil de palettisation pour cobots CPT a commencé comme une idée portée par l'équipe Custom line de Piab en Allemagne. En 2022, il a été lancé en tant que produit de ligne sur mesure et a immédiatement attiré l'attention, principalement en raison de sa capacité à saisir plusieurs boîtes de formes et de tailles différentes dans le même cycle.
« Imaginez combien de palettes supplémentaires vous pouvez expédier chaque jour si vous palettisez quatre boîtes en même temps au lieu d'une seule », déclarait alors Madeleine Sheikh, Responsable Produit Global chez Piab.
De plus, le CPT offre de nombreuses autres qualités. La plus évidente étant son design décentré qui étend la portée du cobot jusqu'à 100 mm. Il est également très compact et léger, ce qui réduit la contrainte sur le bras du robot.
Le CPT est équipé d'une unité de valve intelligente piCOMPACT®23 intégrée permettant des temps de réponse extrêmement rapides, ce qui augmente le débit. Comme tant d'autres produits Piab, le CPT est équipé de la célèbre technologie COAX® qui minimise la consommation d'air.
Le CPT est très facile à reconfigurer localement car il suffit de changer la plaque d'aspiration inférieure de la mousse aux ventouses ou vice versa. Cela signifie que cet outil représente effectivement plusieurs EOAT en une seule unité. Il est livré avec un logiciel Plug & Play et des interfaces pour les cobots des séries UR E et CB jusqu'à la taille UR20, ou une interface électrique générique préparée pour IO-link compatible avec d'autres cobots.
« Après deux années d'essais réussis, nous sommes heureux de proposer cet outil polyvalent en tant que produit entièrement configurable à tous les clients à la recherche d'une palettisation assistée par cobot de pointe. Je suis convaincue qu'il apportera efficacité et compétitivité à de nouveaux niveaux », conclut Madeleine Sheikh, Responsable Produit Global.