L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Publié 07/07/2022
L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Manipuler rapidement et facilement des aliments ou d’autres petits produits légers avec une interaction homme-machine, c’est exactement ce pour quoi le sidebot Wyzo est conçu. Avec une charge utile maximale d’un kilogramme, le poids du préhenseur est critique. Qui donc pourrait être mieux adapté que le MCG, le poids plume de Piab de seulement 270 grammes, qui impressionne également par sa polyvalence et son efficacité énergétique exceptionnelle.

L’automatisation des processus continue de progresser dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’emballage et du conditionnement, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et de l’électronique. Dans ces secteurs, les gens travaillent souvent côte à côte avec des machines. Cela empêche généralement l’utilisation de robots industriels, alors que le spectre de puissance des cobots n’est pas toujours suffisant pour de telles opérations de prise et de dépose répétitives à grande vitesse. Pour combler cette lacune, la société suisse a développé le sidebot Wyzo, qui combine les avantages d’un robot Delta conventionnel avec ceux d’un cobot. Grâce aux moteurs sans engrenage et donc sans huile utilisés, les sidebots sont particulièrement adaptés aux applications qui exigent un environnement extrêmement propre, comme les secteurs industriels mentionnés au début.

En tant que robot extrêmement léger et peu encombrant, le sidebot Wyzo a une charge utile comprise entre un demi-kilogramme à pleine vitesse et jusqu’à un kilogramme avec des performances réduites. Afin d’utiliser ces capacités aussi pleinement que possible, la sélection de l’organe final ou plutôt de son poids est cruciale. Cependant, le MCG de Piab n’a pas seulement convaincu en raison de son poids léger comme l’explique Christian Vouillamoz, directeur technique chez Wyzo : « Pour nous, la flexibilité était également cruciale. Comme le sidebot peut être déplacé sans effort d’un poste à un autre, nous recherchions un préhenseur non seulement léger, mais aussi facile à réoutiller pour gérer de nouvelles tâches. Les nombreuses options d’outillage proposées par le MCG étaient exactement ce dont nous avions besoin. Et grâce à sa fonction de changement d’outil en un clic, le changement se fait en un rien de temps sans aucun outil. Nous avons également été impressionnés par sa facilité de mise en œuvre. Il nous a fallu une heure pour mettre le système en service. »

Bernd Gries, directeur des solutions personnalisées chez Piab ajoute : « avec seulement 270 grammes, le MCG est probablement le plus léger préhenseur pour cobot au monde. Comme une fourmi qui transporte plusieurs fois son poids, le MCG peut soulever jusqu’à 5 kilogrammes. Cela est possible en produisant les composants à l’aide d’une impression 3-D légère de haute qualité. Sa polyvalence se traduit par la possibilité de l’équiper avec souplesse d’une grande diversité d’unités d’aspiration. La combinaison d’une pompe dotée de la technologie d’éjecteurs à vide COAX® et de préhenseurs distincts offre un maximum de flexibilité. Grâce à la fonction de contre-soufflage intégrée, les processus à grande vitesse sont possibles. »

« Même si nous savions que les éjecteurs Piab étaient économes en énergie, nous ne nous attendions pas à ce qu’ils multiplient par huit les performances des modèles précédents, résultats qui sont issus de nos comparaisons de tests internes. Dans le climat actuel de montée en flèche des coûts de l’énergie, c’est évidemment un avantage significatif. Nous sommes heureux de pouvoir non seulement rendre les processus de nos clients plus productifs, mais également contribuer à une utilisation prudente des ressources dans un double sens, en termes d’environnement et de coût d’utilisation du système pour nos clients », déclare Christian Vouillamoz avec enthousiasme et continue, « La capacité à mesurer la pression de vide et le débit directement sur le produit présente de grands avantages et permet des temps de réponse extrêmement rapides. Ceci est important car le sidebot Wyzo fonctionne à 90 cycles par minute. Nous avons également été immédiatement convaincus de la qualité des mesures. »

La technologie du vide intégrée de Piab, COAX®, réduit la consommation d’énergie et offre une tenue sûre et rapide en raison du taux d’air aspiré initial élevé. Les éjecteurs COAX® sont jusqu’à deux fois plus rapides que les autres éjecteurs et fournissent un débit trois fois supérieur à celui d’un éjecteur à vide classique avec une consommation d’air identique. Les éjecteurs peuvent assurer des performances élevées, même lorsque la pression d’alimentation est faible ou fluctuante. Cela a été démontré par des tests comparatifs indépendants effectués auprès de l’institut Fraunhofer Institute pour « Machine Tools and Forming Technology IWU » à Dresde. Ces derniers ont montré que les éjecteurs Piab utilisent beaucoup moins d’air comprimé pour atteindre les mêmes performances que les éjecteurs d’autres fabricants. Comme ils ne comportent aucune pièce mobile, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien. En conséquence, leur utilisation réduit les coûts de fourniture d’air comprimé et les temps d’arrêt pour les intervalles de maintenance.

Le sidebot Wyzo gère à grande vitesse les produits côte à côte avec des personnes grâce à son système de contrôle de sécurité. Il s’arrête automatiquement en cas de contact et, grâce aux capteurs de sécurité intégrés, il n’atteint sa vitesse maximale qu’à une certaine distance de sécurité des personnes. Le sidebot Wyzo se déplace très rapidement d’un poste de travail à l’autre. L’interface intuitive facilite l’apprentissage de nouvelles tâches pour tout le monde. En un rien de temps, il localise les produits à l’aide d’une caméra intelligente et les récupère même sur des transporteurs en mouvement. En plus des opérations de prise et de dépose, il convient également aux tâches de contrôle qualité, de tri et de décoration, qui peuvent être effectuées en une seule étape avec l’emballage du produit si nécessaire.

L’association du sidebot Wyzo et du MCG de Piab réussit à faire passer la robotique à un nouveau niveau, celui d’une véritable automatisation, réalisable et abordable pour toute taille d’entreprise.

Informations complémentaires

Andrea Bodenhagen, directeur de l’expérience communication, division de l’automatisation par le vide
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Allemagne
www.piab.com

À propos de Piab

Piab développe l’automatisation à l’aide de solutions de préhension, de levage et de déplacement, et ce depuis 1951. Nous croyons en un monde automatisé, où aucune ressource n’est gaspillée ni aucun humain blessé. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,7 milliard de couronnes suédoises, 700 employés et une présence mondiale dans plus de 100 pays, nous aidons nos clients à améliorer leurs opérations pour qu’ils bénéficient du meilleur au quotidien. Depuis 2018, Piab est la propriété de Patricia Industries, qui appartient à Investor AB.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

À propos de l’entreprise à l’origine du Wyzo

Wyzo est l’invention de DEMAUREX SA, le pionnier du robot Delta. Le Delta est considéré comme la référence pour les meilleures pratiques en termes de technologie de prise et de dépose à grande vitesse. La société possède plus de 4 000 robots installés dans le monde entier. Conçu en Suisse et assemblé en Europe, Wyzo offre de nouvelles opportunités aux fabricants établis et permet à la nouvelle génération d’industriels de développer et de transformer leur activité.

Pour en savoir plus sur Wyzo, visitez le site www.thewyzo.com.


Partager l'article