- Actualités
- robominds surnomme la nouvelle ventouse MX de Piab la « super ventouse »
robominds surnomme la nouvelle ventouse MX de Piab la « super ventouse »

Selon robominds, le dernier produit à technologie du vide de Piab a mérité ce surnom car il peut tout soulever, quel que soit le matériau, la géométrie ou la structure de surface. C’est exactement la ventouse polyvalente qui manquait à robominds pour ses solutions de prélèvement conçues pour les clients du secteur de l’e-commerce et les fabricants de produits complexes.
Le concept de prélèvement intelligent de robominds basé sur un système de vision et un logiciel commandé par IA décide indépendamment quel objet sortir d’une boîte avec des contenus assemblés au hasard et comment sortir cet objet. La caméra reconnaît la position et les points de préhension de l’objet sans nécessiter d’entraînement ou « d’enseignement » du système, ni de données CAD ou de programmation complexe. Cela le rend particulièrement facile à mettre en service et à utiliser, surtout pour les utilisateurs n’ayant pas de connaissances spécifiques en robotique ou en informatique. Jusque-là, rien à redire. Mais ce qui manquait, c’était un préhenseur qui pourrait prendre tous les objets qui lui serait présenté.
Confronté à une nouvelle demande de traitement et de tri des retours par une chaîne de vente au détail ayant étendu son activité en ligne en raison de la pandémie du COVID 19, il fallait remédier à ce goulot d’étranglement. « Voilà pourquoi j’ai directement appelé le spécialiste de Piab et décrit le problème, » explique Christian Fenk, CSO de robominds.
Bernd Gries, responsable des comptes stratégiques mondiaux chez Piab explique : « En fait, cette demande de robominds était une heureuse coïncidence. Nous venions juste de développer les premiers prototypes de notre nouvelle ventouse MX, un outil multifonction, et nous cherchions des clients test qui l’utiliseraient sur de vraies applications de tâche de prélèvement sur emplacement dans lesquelles les produits ne sont pas particulièrement organisés. L’objectif était de vérifier si la ventouse tenait, ce qu’elle promettait et si elle pouvait réellement prélever des produits fabriqués à partir d’une grande variété de matériaux, avec des surfaces et des géométries différentes. »
Chez robominds, la ventouse MX est rapidement devenue le maillon manquant de la chaîne du concept de prélèvement intelligent.
« Elle a dépassé toutes nos attentes. Que ce soit un déodorant à bille, une bouteille de shampoing, des éponges en vrac, des paquets de biscuits, des boîtes de plâtre, des tubes de moutarde, des rasoirs jetables enveloppés dans du papier d’aluminium, des ours en gélatine, des masques buccaux ou des grattoirs à glace. Même les couvercles à visser pour les pots de confiture dans un sac en plastique déjà poreux, c.-à-d. perméable à l’air, n’ont pas posé problème. C’est pourquoi nous avons surnommé la ventouse MX, la « super ventouse ». Elle est formidable car elle prélève tout, peu importe ce que vous mettez devant elle » déclare Christian Fenk au sujet des résultats de tests.
Et il ajoute : « Chez robominds, nous avons déjà travaillé avec plusieurs fabricants de ventouses, mais les ventouses Piab sont tout simplement imbattables. Et bien que les ventouses ne paient pas de mine, nous connaissons la force d’innovation et l’expertise qui se cachent derrière leur développement. C’est pourquoi Piab est désormais le partenaire exclusif de Tech Alliance pour les produits à technologie du vide. »
Les systèmes robominds sont utilisés dans l’e-commerce et la vente au détail en ligne pour la compilation de paquets et le tri des retours. Les constructeurs de machines et d’automobiles s’en servent également pour le prélèvement de composants pour la fabrication d’un produit lorsque le nombre de composants est trop important pour être stockés à côté de la ligne d’assemblage. La solution de prélèvement intelligent robominds est ensuite placée sur un appareil mobile pour passer par des systèmes automatisés de stockage en rack et collecter les pièces individuelles pertinentes et les assembler pour la production.
La ventouse MX a été développée par les ingénieurs Piab en tant que ventouse universelle et dispose d’excellentes propriétés de préhension sur beaucoup de surfaces, géométries et matériaux différents. Elle est compatible avec toutes les fixations et fonctions de la famille des ventouses piGRIP®, qui a fait ses preuves, et est fabriquée en DURAFLEX®, un matériau robuste. Ce matériau associe l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Il dispose d’un mémoire de forme exceptionnelle et de propriétés « sans trace ».
Grâce à ses propriétés d'étanchéité parfaites, la ventouse MX peut manipuler en toute sécurité les produits, y compris les objets difficiles, même avec une faible puissance de vide. Son excellente étanchéité réduit le taux de fuite et donc le besoin de débits importants d’air aspiré. Elle est donc parfaite pour les petits systèmes de vide, tels que ceux utilisés avec les cobots, par exemple en connexion avec le piCOBOT® ou le préhenseur Mini Cobot de Piab. Un faible niveau de vide présente également l’avantage d’éviter les plis ou les renflements sur les surfaces manipulées, comme les emballages sous film. De cette façon, les produits arrivent en parfait état au client final.
Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !
À propos de robominds
robominds a été fondé en 2016 par Andreas Däubler et Tobias Rietzler à Munich. Le développeur de logiciels et l’ingénieur électrique sont unis par une même passion pour la technologie et un cœur pour les PME – unis dans la vision d’une robotique astucieuse : astucieuse dans le sens de l’intelligence ainsi que de la praticabilité. Nous travaillons avec passion sur les innovations robotiques qui vous ferons avancer.